Qu'est-ce qu'un disjoncteur magnétothermique et comment s'en servir ?

Un disjoncteur est par définition magnétothermique. Voici son fonctionnement :

  • thermique : détecte les surcharges (réaction de 2 min à plusieurs min, bilame)
  • magnétique : détecte les courts-circuits (déclenchement < 0,02 s)

Mode d’emploi si le disjoncteur saute ou ne se réarme pas :
1) Identifier la cause (surcharge, court-circuit, défaut d’isolement)
2) Couper l’alimentation générale
3) Débrancher les appareils récents/suspects
4) Réarmer ; si ça retombe, tester les circuits un par un et corriger le défaut

Qu’est-ce qu’un disjoncteur magnétothermique ?

disjoncteur branchement erdf 1222x569

Un disjoncteur peut assurer la protection des circuits selon deux principes : thermique et magnétique. Voici, dans les grandes lignes, comment fonctionnent ces deux principes :

  • Le disjoncteur thermique réagit à une surcharge de courant en dessous de 5 In. (pour la courbe C) via la déformation d’un bilame qui ouvre le circuit protégé. Son temps de réaction varie entre 2mns et plusieurs minutes.
  • Le disjoncteur magnétique réagit à une variation d’intensité via le déplacement d’un noyau de fer doux qui ouvre mécaniquement le circuit protégé. Le temps de réaction est généralement en dessous de 0.02 secondes : il se déclenche à la moindre intensité au dela de 5 In (pour la courbe C).

En d’autres termes, le magnétique détecte les courts-circuits, tandis que le disjoncteur thermique détecte les surcharges. Une surcharge ou sur-intensité adviennent par exemple lorsque trop d’appareils sont branchés sur une même prise (souvent via une multiprise) ou lorsqu'un appareil électrique présente un défaut de fonctionnement.

Un disjoncteur magnétothermique associe ces deux fonctions. Il détecte à la fois les surcharges à effet thermique et les courts-circuits par effet magnétique.

Il en existe d’autres types, notamment le disjoncteur magnétothermique différentiel qui assure les fonctions magnetothermiques d’un disjoncteur et d’un interrupteur différentiel. Ce faisant, il protège à la fois contre les surcharges, les courts-circuits et les risques de contact direct ou indirect d'une personne avec le courant.

Dans quels cas utilise-t-on ce type de disjoncteur ?

disjoncteur on tableau circuit 1222x569

Le disjoncteur magnétothermique est utilisé dans le cadre d’une installation électrique domestique. Chez vous, les disjoncteurs présents dans le tableau électrique sont tous magnétothermiques (courbe C), car ils offrent la meilleure protection possible.

L’avantage du disjoncteur magnétothermique, c’est qu’il dispose d’une manette servant à le réarmer. Lorsqu’il coupe le courant, en cas de surcharge ou de court-circuit, il suffit de le réarmer manuellement – bien sûr, après avoir éliminé le défaut ayant causé la coupure.

De fait, quand un disjoncteur ne remonte pas ou ne se réarme pas, c’est que le souci qui l’a poussé à ouvrir le circuit est toujours présent. Il est donc nécessaire de rechercher son origine et de corriger le problème pour pouvoir réarmer le disjoncteur et rétablir le courant.

Le disjoncteur magnétothermique vient remplacer l’ancien fusible (qu’il fallait changer après avoir coupé le courant), précisément parce qu’il est réarmable. La norme N FC 15-100 impose désormais l’utilisation des disjoncteurs en remplacement des fusibles dans le cadre d’une installation domestique.

Comment choisir son disjoncteur magnétothermique ?

norme nfc 15 100 maison pictos 1222x569

Le disjoncteur magnétothermique est donc l’appareillage par défaut d’une installation résidentielle. Pour autant, vous devez le choisir avec soin en suivant les préconisations de la norme NF C 15-100, en fonction de l’intensité des circuits associés.

Pour en savoir plus, référez-vous à la norme NF C 15-100 qui liste les différentes intensités de disjoncteurs selon les types de circuits à protéger. Et choisissez vos disjoncteurs grâce au guide consacré aux tableaux électriques ! Retrouvez également ces informations dans le Guide de l'électricité disponible en ligne ou en magasin de Bricolage.

Questions fréquentes

8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plus
Pour un chauffage électrique type sèche-serviette, il est nécessaire de mettre un disjoncteur 20A maxi selon la norme NF C 15-100.   Voici les étapes pour choisir un disjoncteur pour un chauffage électrique (radiateurs/sèche-serviette) : relever la puissance en Watts (W) de...
En savoir plus
Si un disjoncteur saute ou ne se réarme pas : Identifiez la cause : surcharge ou surintensité, court‑circuit ou défaut d’isolement Coupez l’alimentation générale avant toute intervention sur l’installation, débranchez les appareils récents ou suspects Essayez de...
En savoir plus
Le choix d'un disjoncteur dépend du type de circuit que vous souhaitez protéger. Le calibrage du disjoncteur (10 A / 16 A / 20 A / 32 A) et l’épaisseur de la section du fils conducteur (1,5 mm² / 2,5 mm² / 6 mm²) vont s’accorder à la nature des appareils branchés sur le circuit....
En savoir plus
Cela dépend de la puissance de votre climatiseur. Il suffit de diviser la puissance (nombre de Watts) par 230 V. Si votre climatiseur consomme 2 000 W, cela donne moins de 9 ampères. Dans ce cas, un disjoncteur 10 A suffira Si votre climatiseur consomme 4 000 W, soit 17 ampères,...
En savoir plus
Pour protéger une VMC, prévoir un circuit spécialisé dédié (selon la norme NF C 15-100) et installer un disjoncteur adapté à la puissance de l’appareil : généralement 2A, avec possibilité de monter jusqu’à 16A selon la notice constructeur. Voici les étapes de choix et de mise...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 !  Les disjoncteurs doivent respecter les exigences de la norme NF C 15-100 et les caractéristiques du circuit : calibre, pouvoir de coupure et courbe. Le calibre du disjoncteur doit notamment être adapté au type de circuit et à la section des conducteurs : par...
En savoir plus
La pose de disjoncteurs est indispensable pour toute installation électrique afin d’assurer la protection des circuits et des biens. Le disjoncteur est donc l’un des éléments incontournables de toute installation électrique, au même titre que l’interrupteur différentiel par exemple....
En savoir plus
Quand un disjoncteur saute à l’allumage d’une lumière, il protège le circuit contre une surcharge ou, le plus souvent, un court-circuit. S’il est impossible de le réarmer, une anomalie persistante est probable. Étapes de diagnostic : éteindre la lumière, retirer l’ampoule...
En savoir plus

Un disjoncteur est par définition magnétothermique.
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le coupure.
Installé sur votre tableau électrique, le disjoncteur a pour rôle de surveiller certains paramètres concernant le circuit qu’il protège. En cas de problème, il coupe le courant afin de limiter les risques. Il en existe différents types, dont le disjoncteur magnétothermique.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message