Pourquoi le disjoncteur saute quand j’allume la lumière ?

Le disjoncteur divisionnaire protège son circuit électrique des différentes surintensités qui peuvent advenir comme une surcharge ou un court-circuit.
Le fait que le disjoncteur saute prouve qu’il fonctionne bien et qu’il y a ou peut y avoir un défaut électrique. S’il n’est pas possible de le réarmer, alors cela signifie qu’il existe une anomalie persistante à identifier.

Information complémentaire

S’agit-il d’un court-circuit ?

Si le disjoncteur saute quand on allume la lumière, il s’agit probablement d’un court-circuit (problème de câblage, défaut d’une source lumineuse…) :

  • éteignez la lumière, retirez la source lumineuse et réarmez le disjoncteur
  • manœuvrez l’interrupteur
  • si le disjoncteur ne saute plus, l’anomalie provenait certainement de la lampe. Remplacez-la. A contrario, si le disjoncteur saute de nouveau, l’anomalie est sûrement liée à votre installation

Information complémentaire

S’agit-il d’un défaut de câblage ?

Les courts-circuits peuvent être dus à un défaut de câblage.
En effet, si vous commandez votre lampe de chevet raccordée sur une prise 2P+T, il est possible que votre câble d’alimentation ait subi de mauvais traitements (écrasement, torsions…). Cela a pour conséquence d’abîmer l’isolation principale des conducteurs et de créer un court-circuit. Remplacez le câble ou changez la lampe de chevet.

Information complémentaire

S’agit-il d’un télérupteur défaillant ?

Si votre circuit d’éclairage est commandé par des boutons poussoir, vous avez certainement un télérupteur dans le tableau. À l’impulsion, si le disjoncteur saute, il est possible que la bobine du télérupteur soit en court-circuit. Dans ce cas, c’est le disjoncteur 2A de protection de la commande du télérupteur qui va déclencher.
Il faut donc remplacer votre télérupteur. Un télérupteur connecté (très silencieux) vous permettrait également de piloter votre installation à distance via l’application home + control ou même par la voix.

Information complémentaire

Contactez un électricien certifié

Si le problème persiste, il sera nécessaire de faire appel à un électricien pour vérifier votre installation électrique.
Pour trouver un électricien certifié proche de chez vous en toute sérénité, consultez le site de mise en contact entre particuliers et professionnels certifiés Legrand.