Tableau électrique qui grésille, que faire ?

L’origine du grésillement d’un tableau électrique peut provenir d'une cause simple, comme le désserage des bornes à vis. 

tableau electrique gresillement

Tableau électrique qui grésille : desserrage des bornes à vis ?

Le courant électrique génère de petites vibrations et de la chaleur, qui peuvent provoquer un desserrage des bornes à vis avec le temps. Cela peut provoquer un grésillement sonore au niveau du tableau électrique. Il convient donc de resserrer régulièrement les vis.

devissage borniers tableau 700x700

Comment vérifier le serrage des vis de borniers ?

  1. Tout d’abord, avant toute intervention, il convient de couper le courant au disjoncteur général.
  2. Resserrez ensuite les vis de tous les produits du tableau, une par une à l’aide d’un tournevis.
  3. Une fois cette action réalisée, réenclenchez le disjoncteur général et vérifiez si le grésillement est toujours présent.
     

Si le grésillement a disparu, le problème est probablement réglé.

S’il persiste, contactez un électricien recommandé.

disjoncteurs bornes auto tableau 700x700

Comment prevenir le gresillement d'un tableau électrique ?

Privilégiez l’installation de disjoncteurs à bornes automatiques.

Les disjoncteurs à bornes automatiques sont équipés de bornes à ressort qui offrent une meilleure tenue dans le temps aux vibrations et à la chaleur. Leur connexion se fait d'un simple geste et sans outil. Avec ce type de produit, pas de risque de desserrage de vis.

famille logo ec 700x700

Le grésillement persiste : contactez un électricien 

Si le grésillement n’est pas dû à un desserrage des vis, contactez un électricien recommandé par Legrand pour procéder à l’analyse de votre installation électrique.

Questions fréquentes

Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à 2 types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous...
En savoir plus
Le tableau électrique est composé : de rails métalliques, borniers de raccordement, bornier de terre d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs divisionnaires installés sur une ou plusieurs rangées Les interrupteurs différentiels 30 mA protègent les personnes contre...
En savoir plus
Véritable cerveau de l’installation, le tableau électrique doit être choisi avec soin. C’est d’autant plus important que vous devez respecter les règles imposées par la norme NF C 15-100 afin de garantir la sécurité et le confort d’utilisation de votre installation. Dans le...
En savoir plus
Si le tableau électrique disjoncte, c’est qu’une surtension ou un défaut électrique sont présents dans l’installation. Cette disjonction a pour but de protéger les biens et les personnes. Il est alors rassurant, dans un premier temps, de savoir que le disjoncteur a bien rempli son...
En savoir plus
Un bruit provenant d’un tableau électrique ne traduit pas nécessairement un problème, mais cela peut être gênant. Ce bruit peut venir d’un des éléments qui composent le tableau électrique. Identifiez la cause du bruit en procédant par élimination.
En savoir plus
Un tableau électrique peut claquer pour deux raisons principales : l’actionnement automatique d’un contacteur ou la présence d’un télérupteur commandé par un ou plusieurs poussoirs. Le claquement émis par ces deux équipements est tout à fait normal, mais sachez que vous pouvez...
En savoir plus
Les tableaux électriques Drivia permettent l’ajout d’une porte de la même gamme, un gage d’esthétisme et de solidité dont il serait dommage de se passer. Si le coffret est placé dans une pièce à vivre, la porte blanche lui confère un aspect moderne et design qui le fond avec...
En savoir plus
Le coût du changement d’un tableau électrique est directement dépendant de la taille du logement et du nombre de circuits à alimenter. En effet, taille du tableau électrique doit s’adapter à la superficie de la maison, et les protections doivent être en nombre suffisant pour alimenter...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 définit la hauteur d’installation minimale et maximale du tableau électrique dans la gaine technique de logement (GTL). Plus précisément, ce sont de ses commandes intégrées dont la norme définit la position exacte. Cela impacte inévitablement la hauteur à laquelle...
En savoir plus
Les dimensions d’un tableau électrique sont définies selon la taille du logement à équiper (type). La norme NF C 15-100 impose un minimum de protections pour chaque habitation. Il est à noter que 20 % des emplacements dans le tableau électrique doivent être disponibles pour assurer...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message