De quoi est composé un tableau électrique ?

Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau électrique.

Composition du tableau électrique

tableau 1222x569

Un tableau électrique se compose de plusieurs éléments. D’abord, ceux qui sont structurellement rattachés au tableau lui-même, comme les rails métalliques, les borniers de raccordement, et le bornier de raccordement à la terre.

 

Ensuite, il y a les modules de protection qui viennent se placer sur les rangées/les rails : ce sont les appareillages modulaires. Chaque appareillage occupe une place donnée (un nombre de modules), en fonction de son encombrement. On rencontre généralement deux types d’appareillages modulaires :

  • Les interrupteurs différentiels (30 mA ou moins). La norme N FC 15-100 en impose deux, un différentiel de type A et un autre de type AC. Ils protègent les personnes.
  • Les disjoncteurs, dont le rôle est la protection des circuits et des biens contre les surintensités et les courts-circuits.

 

D’autres équipements peuvent venir s’y ajouter, mais ils sont facultatifs. Par exemple, il est possible d’installer sur le tableau électrique :

  • un contacteur (pour que les appareils s’allument à certaines heures seulement, par exemple les heures creuses pour les chauffe-eaux),
  • un télérupteur (pour un circuit va-et-vient avec plus de deux commandes),
  • un parafoudre (pour assurer la protection du réseau électrique lorsque la foudre tombe sur votre logement),
  • un éco-compteur (pour suivre votre consommation d’énergie en temps réel et faire des économies : voyez sur le tutoriel ci-dessous comment l’installer),

Si vous optez pour un tableau électrique connecté, Diriva wih Netatmo, pensez aussi à : 

  • un module Control pour connecter l’installation à Internet
  • un compteur d’énergie pour suivre la consommation électrique totale de votre logement, ou celle d’une ligne spécifique
  • un écocompteur pour suivre votre consommation énergétique totale et par poste
  • un contacteur pour contrôler vos appareils énergivores
  • un télérupteur pour piloter l’éclairage
  • un contact sec pour piloter tout type de charge via son entrée contact sec 
  • un délésteur  pour éviter les coupures intempestives

 

En outre, vous devez obligatoirement intégrer au moins deux prises de courant 16 A 2P+T dans votre GTL (gaine technique du logement), afin d’alimenter les équipements de communication. Ces prises peuvent se trouver sur le tableau électrique.

Tuto vidéo

Installer un écocompteur

Choisir les bons éléments pour le tableau électrique

composition tableau 1222x569

Comme vous pouvez le constater, un tableau électrique se compose d’appareillages modulaires obligatoires et d’équipements facultatifs, que vous pouvez choisir d’installer ou non pour assurer une meilleure protection.

 

Les appareillages modulaires obligatoires sont soumis au respect de certaines règles, dictées par la norme N FC 15-100 qui régit les installations électriques. Le tableau lui-même doit se conformer à des exigences, notamment en ce qui concerne son placement sur la gaine technique du logement.

 

Par exemple, vous devez nécessairement installer deux interrupteurs différentiels d’une sensibilité de 30mA ou moins (le seuil imposé pour la protection des personnes). Et brancher des disjoncteurs d’un calibre correspondant au circuit protégé : 10A ou 16A pour des éclairages, 20A pour le chauffage, etc.

 

Pour ce qui est du tableau de répartition, il doit être positionné sur la GTL de façon à ce que les manettes des disjoncteurs soient situées à une hauteur donnée (entre 0,50 et 1,80m). Vous devez aussi laisser des modules disponibles sur les rangées en prévision de futurs appareillages modulaires.

 

Pour aller plus loin

choix tableaux electriques norme 1222x569

Référez-vous à la norme NF C 15-100 pour tout savoir dans le détail. Et consultez le guide de choix pour sélectionner votre nouveau tableau électrique (avec la possibilité d’opter pour un tableau pré-équipé Drivia).

 

Enfin, le tutoriel ci-dessous vous apprendra comment monter votre tableau de protection !

Tuto vidéo

Installer un tableau à équiper

Questions fréquentes

Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
En savoir plus
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez...
En savoir plus
Dans une installation électrique, tout commence par le tableau de répartition. Celui qu’on appelle communément tableau électrique ou tableau de protection joue un rôle essentiel, puisqu’il centralise tous les circuits du logement. On considère souvent qu’il s’agit du cerveau de...
En savoir plus
Pour savoir combien coûte un tableau électrique, deux critères sont à prendre en compte. D’une part, vous devez considérer le choix du tableau de répartition lui-même. D’autre part, il faut compter dans votre budget tous les modules de protection qui vont composer ce tableau. Entrons...
En savoir plus
Imaginez votre installation électrique comme un organisme, avec les circuits en guise de veines, connectées au cœur (votre tableau de protection), indispensables à l’alimentation des membres (les appareils électriques). Le tableau électrique joue en effet un rôle central dans cette...
En savoir plus
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques à basse tension. Elle vise à garantir la sécurité de l’installation et assurer la protection des personnes et des biens. Pour cette raison, elle s’occupe également de savoir à quelle hauteur se place le tableau électrique,...
En savoir plus
Considéré comme le cerveau de l’installation, le tableau électrique est régi par la seule norme qui vaut pour toutes les installations électriques basse tension (notamment résidentielles) : la norme N FC 15-100.
En savoir plus
Véritable cerveau de l’installation, le tableau électrique doit être choisi avec soin. C’est d’autant plus important que vous devez respecter les règles imposées par la norme NF C 15-100 afin de garantir la sécurité et le confort d’utilisation de votre installation. Dans le...
En savoir plus
Un bruit provenant d’un tableau électrique ne traduit pas nécessairement un problème, mais cela peut être gênant. Ce bruit peut venir d’un des éléments qui composent le tableau électrique. Identifiez la cause du bruit en procédant par élimination.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message