Compteur d’énergie connecté : surveillez vos consommations électriques

Maison connectée

Vous souhaitez être tenu informé de la consommation électrique de votre logement en temps réel ? Avec le compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo consultez librement toutes vos consommations électriques affichées en euros et / ou kWh via l’application Home + Control. Vous pouvez également installer plusieurs compteurs d’énergie dans votre logement pour surveiller différents circuits électriques.

Recommandations

Produits

Votre consommation d’électricité en quelques clics

Intégrer un compteur d’énergie connecté à votre installation « with Netatmo » vous permet de surveiller la consommation électrique de votre logement et d’être notifié instantanément en cas de dépassement du seuil de consommation de votre abonnement électrique. Un moyen simple, rapide et efficace de surveiller votre consommation d’électricité.

Une installation facile et accessible

Pour mesurer la consommation d’énergie de votre logement en surveillant une ou plusieurs circuits électriques grâce au compteur d’énergie connecté, vous devez préalablement installer un module Control ou une prise Control.
Pour cela vous pouvez commencer avec l’installation du kit de démarrage Drivia with Netatmo ou du Pack de démarrage Chauffe-eau Connecté Drivia with Netatmo ou encore d'un kit de démarrage pour logement connecté Céliane with Netatmo.

Une surveillance globale ou pièce par pièce

Vous souhaitez pouvoir visualiser la consommation énergétique de plusieurs circuits électriques de votre logement ? Vous pouvez installer plusieurs compteurs d’énergie connectés afin de surveiller vos consommations de manière plus détaillée (pièce par pièce, par exemple) via votre smartphone avec l’application Home + Control.

Faites-vous aider pour installer votre compteur connecté

Le compteur connecté Drivia with Netatmo vous permet un suivi de votre consommation électrique très précis, pièce par pièce si vous le souhaitez. Pour une installation électrique connectée parfaitement adaptée à vos besoins et réalisée dans les normes, faites appel à un électricien recommandé par Legrand.

Questions fréquentes

Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer...

En savoir plus

Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...

En savoir plus

Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant

Si vous ne...

En savoir plus

La mise à jour des produits se fait automatiquement tant que votre installation est connectée à Internet. Pour garantir le bon fonctionnement, assurez vous que votre installation (prise/module Control et accessoires) est connectée à Internet depuis au moins 24 heures.

En savoir plus

Sur l’Apple Store, l'appli est toujours visible. Toutefois, si elle n'est pas compatible avec le smartphone utilisé, une fenêtre de blocage s'affiche lors de l'installation pour signaler l'incompatibilité. Sur Google Play, l'application n'est pas visible si le smartphone n'est pas compatible.

En savoir plus


Pour visionner les diffusions en direct dans la meilleure des qualités (Full HD - 1080p), la vitesse en débit descendant de votre connexion internet doit être d'au moins 400 ko/s. Si votre connexion est plus lente, la Caméra adaptera la qualité de la vidéo pendant le visionnage. Par...

En savoir plus

Vous aimeriez transformer votre maison en smart home ? La domotique n’est pas un effet de mode réservé aux amateurs d'électronique ou de nouvelles technologies qu'on voit dans des blogs. Il s’agit d’une véritable révolution domestique, une façon de transformer les usages quotidiens...

En savoir plus

Le thermostat connecté ne peut pas accéder à Internet via un réseau Wi-Fi public (hot-spot) ou via un réseau Wi-Fi d'entreprise, et ces réseaux ne sont donc pas proposés. Si votre réseau Wi-Fi personnel ne figure pas dans la liste des réseaux Wi-Fi proposés, vérifiez tout d'abord que...

En savoir plus

Entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel, vous ne savez pas quoi choisir pour votre réseau électrique ? Avant toute chose, il faut bien comprendre que les deux appareillages de protection différentielle ne servent pas le même but, et qu'il faut choisir entre l'un ou...

En savoir plus

Les valeurs données en milliampères ne correspondent pas à un disjoncteur, mais à un dispositif différentiel (interrupteur ou disjoncteur différentiel). C’est pourquoi on ne peut pas tout à fait parler de puissance de disjoncteur, mais de sensibilité de 15 mA, 30 mA ou 60 mA....

En savoir plus