Domotique, que choisir ? Commencez par lister vos besoins !

La domotique englobe l’ensemble des technologies qui rendent votre maison connectée et intelligente. Vous rêvez d'un logement où les équipements comme les éclairages par exemple seraient commandés par une appli smartphone ? Parce qu’il existe différentes solutions, faire le bon choix est essentiel : il en va de la qualité et de la pérennité de votre installation.
Alors, quelle solution domotique choisir ?
Un conseil : dressez une liste de vos besoins. Que voulez-vous piloter en local ou à distance ? Les éclairages (extérieurs, intérieurs, garage, annexes, pièces d'eau, etc.) ? Le chauffage ? Vos appareils électriques ? Vos volets roulants ? Cherchez-vous à améliorer la sécurité de votre logement ? Ou à optimiser le confort de votre famille ?
Pour savoir quelle solution domotique choisir, comparez !

Armé de votre liste, vous allez pouvoir comparer les différentes solutions domotiques existantes. Ces solutions se basent sur des équipements contrôlables et programmables en local ou à distance selon le cas. Comme les solutions domotiques communiquaient en radio (sans fil).
Parmi ces solutions, certaines sont spécialisées dans la gestion de l’énergie et le contrôle de la consommation, d’autres s’occupent du pilotage des éclairages, d’autres encore se focalisent sur les questions de sécurité, etc. À vous de privilégier la solution qui répond le mieux à vos besoins !
Information complémentaire
Choisir sa domotique : box et protocole
En dehors du type de solution qui convient à vos besoins, votre choix domotique doit porter sur deux critères : la box d’un côté et le protocole de l’autre. Voyons dans le détail à quoi correspondent ces deux points.
Information complémentaire

La box
La box domotique aussi appelé gateway s’apparente à une box Internet : c’est l’appareil central de votre maison connectée, celui qui relie capteurs, appareils et détecteurs au réseau Internet, comme un serveur. C’est, en somme, l’intermédiaire qui permet de commander vos équipements depuis votre smartphone ou via l’usage de la voix.
Information complémentaire

Le protocole
Ensuite, il y a le protocole. Celui-ci désigne le mode de communication utilisé par les appareils de votre maison connectée pour échanger entre eux.
On parle de protocoles « fermés » ou « ouverts ». Dans le premier cas, seul le fabricant propose des équipements compatibles avec sa box, ce qui limite les possibilités. Dans le second cas, les périphériques domotiques sont tous compatibles entre eux et avec toutes les box domotiques.
Dans l’idéal, optez pour un protocole ouvert avec passerelle IP. En effet, pour qu'une communiation entre les protocoles soient réussie, la présence de passerelle est nécessaire. Vous pourrez ainsi acheter ou remplacer des équipements en toute liberté, avec l’assurance qu’ils seront compatibles et participeront activement à votre maison connectée.
Un exemple de solution de maison connectée : Céliane™ with Netatmo

Vous vous demandez quelle solution domotique choisir, mais vous avez encore du mal à en saisir les contours ? Prenons ensemble l’exemple de la solution Céliane™ with Netatmo, une innovation dans le cadre de la maison connectée.
Céliane™ with Netatmo est une gamme d’interrupteurs et de prises connectés, tous piloter par une application ou d’un assistant vocal, dans le but de piloter vos éclairages et appareils électriques.
Faîtes un premier pas dans la maison connectée grâce à notre kit de démarrage qui vous permettra très facilement et rapidement de rentrer dans l'univers connecté sans travaux.
Céliane™ with Netatmo a la particularité de proposer une commande générale permettant d'activer 4 scénarios prédéfinis : départ/arrivée et lever/coucher. Un seul appui suffit pour éteindre tous les appareils et les éclairages connectés.
Découvrez les interrupteurs connectés et prises connectées Céliane™ with Netatmo.
Découvrez les solutions Legrand pour le chauffage connecté : thermostats connectés (Thermostat modulant connecté Netatmo, Thermostat Smarther with Netatmo, Thermostat Intelligent connecté), Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes ou encore sorties de câble connectées Céliane with Netatmo (radiateurs électriques ou sèche-serviettes).
Questions fréquentes
De plus, l'interrupteur est livré avec un...
Coupez et remettez le courant de la prise Control / du module Control au disjoncteur et redémarrer votre box Internet/routeur Wi-Fi.
Si cela ne règle pas le problème, et si vous avez déjà paramétré manuellement...
Identifier les ports sur lesquels raccorder les 2 fils du Thermostat Netatmo à contact sec (on/off) ,pour ce faire :
Se munir du manuel...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.