Qu'est-ce qu'une maison intelligente fonctionnant avec la domotique ?
La domotique est l’ensemble des objets connectés et des applications qui transforment votre maison en un logement intelligent, prêt à vous faciliter la vie dans tous les domaines du quotidien.
Qu’est-ce qu’une maison intelligente ?
Internet, objets connectés et domotique : voilà le trio qui a rendu possible l’avènement de la maison intelligente. Mais à quoi fait-on référence exactement quand on parle de smart home ? Qu’est-ce qu’une maison intelligente et quelles fonctionnalités, vous sont accessibles aujourd’hui ?
En quelques mots, une maison intelligente est une habitation dont les différents éléments (chauffage, éclairage, multiprises, alarmes, appareils de vidéosurveillance…) sont pilotables depuis des applications mobiles, disponibles sur smartphone ou sur tablette. Une programmation d'automatismes !
À quoi sert la domotique ?
Rendre sa maison intelligente, c’est d’abord apporter confort et sécurité aux occupants. À travers des équipements pilotables à distance, il est possible de modifier la température, de contrôler l’éclairage ou de vérifier que personne ne rentre chez vous en votre absence.
Le confort est assuré par une utilisation plus intuitive des appareils. Une maison connectée devient un logement 100 % multimédia : la radio ou la musique vous suivent dans toutes les pièces, et vous pouvez lancer une application en faisant usage de la voix (grâce aux enceintes intelligentes).
![salon celiane with netatmo 1155x700](/sites/default/files/styles/938x569/public/salon-celiane-with-netatmo-1155x700.jpg?itok=qdTqqDJo)
![femme smartphone sport 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/femme-smartphone-sport-350x350_1.jpg?itok=y8kfRI_b)
![ecran tactile int 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/ecran-tactile-int-350x350.jpg?itok=NPDFeZq4)
Maison connectée et économies d'énergie
L’habitation automatisée devient également plus économe en énergie. Lorsque le chauffage est modulé grâce à un nouveau thermostat intelligent et que les lumières s’éteignent quand les pièces sont vides, vous faites des économies importantes d’électricité. Fini le gaspillage inutile !
![salon thermostat connecte 700x350](/sites/default/files/styles/700_x_350/public/salon-thermostat-connecte-700x350_0.jpg?itok=H3hHklV2)
![thermostat smarther 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/thermostat-smarther-350x350.jpg?itok=6secwzpV)
![smarther thermostat connecte 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/smarther-thermostat-connecte-350x350.jpg?itok=oun0LX1q)
Maison connectée et sécurité
En termes de sécurité, la smart home vous permet de dormir sur vos deux oreilles en toutes circonstances, même quand vous partez en vacances. C'est simple, il est possible de programmer les lumières pour qu’elles s’allument toutes seules et les volets roulants pour qu’ils se baissent à la nuit tombée. Ils deviennent autonomes !
En outre, vos alarmes, vos caméras de surveillance ou vos détecteurs d’intrusion sont eux aussi programmables et pilotables à distance. Cela peut être rassurant pour des personnes âgées par exemple, ou bien lorsque vous n'êtes pas chez vous. Et ce n’est qu’une partie de ce que la maison connectée peut faire pour vous.
![maison connectee mode vacances 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/maison-connectee-mode-vacances-700x700_1.jpg?itok=gfD4w68d)
Les solutions Legrand pour rendre votre maison intelligente
Legrand vous propose de transformer votre domicile en maison intelligente à l’aide de toute une gamme de solutions destinées à améliorer votre confort ou votre sécurité. Notamment :
- Un coffret de communication à ajouter sous le tableau électrique
- L’éco-compteur pour surveiller votre consommation d’énergie (chauffage, eaux, gaz, etc.)
- Des multiprises et des rallonges connectées pour contrôler les appareils électroménagers à distance
- Le thermostat Smarther pour piloter la température à distance
![tripleplay femme tablette 1155x700](/sites/default/files/styles/938x569/public/tripleplay-femme-tablette-1155x700.jpg?itok=J7C04lEA)
![ecocompteur suivi conso tablette 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/ecocompteur-suivi-conso-tablette-350x350.jpg?itok=RHobmv36)
![rallonge multiprise connectee instal elec 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/rallonge-multiprise-connectee-instal-elec-350x350.jpg?itok=asou8TXo)
Et bien d'autres solutions électriques
Découvrez les avantages du Portier Classe 300EOS with Netatmo pour être averti quand quelqu’un sonne à votre porte quand vous n’êtes pas là et lui ouvrir à distance. Il permet de créer tout un écosystème de sécurité avec de nombreux produits connectés adaptés en fonction de votre habitat.
Découvrir![classe 300eos netatmo app home security 1222x569 1](/sites/default/files/styles/1222x569/public/classe-300eos-netatmo-app-home-security-1222x569_1_0.jpg?itok=lxpk8rBC)
![app home](/sites/default/files/styles/lar_700/public/app-home.jpg?itok=9NC4QRwO)
Rendre sa maison connecté
La plupart de ces solutions fonctionnent à l’aide d’une application mobile installée sur votre smartphone ou votre tablette, pas besoin d'ordinateur. Vous aurez par exemple la possibilité de contrôler la fermeture et l'ouverture des volets roulants, de piloter les éclairages extérieurs et intérieurs, de diminuer vos consommations énergétique en maîtrisant le chauffage, et en plus c'est bon pour l'environnement et pour vos factures ! Vous pouvez même installer des capteurs capables de détecter les intrusions dans votre logement, ils déclenchent le système d'alarme.
Jetez un œil à notre page de tutoriels pour découvrir comment brancher ces dispositifs et objets connectés, et ainsi rendre votre maison toujours plus intelligente !
Questions fréquentes
Le thermostat connecté Smarther peut-il piloter les systèmes de chauffage et de climatisation ?
Oui. Le thermostat connecté Smarther peut piloter le système de chauffage de même que le système de climatisation. Pour être certain que le Smarther soit capable de piloter votre système, vous devez vérifier que votre système peut être piloté par relais/contacts.
En savoir plus
Est-ce que vous pourriez me conseiller un électricien ?
Découvrez le programme des électriciens certifiés Legrand et contactez un électricien près de chez vous. En savoir plus
Puis-je interconnecter plusieurs Détecteurs de Fumée Intelligents Netatmo ?
Vous ne pouvez pas interconnecter plusieurs Détecteurs de Fumée Intelligent, même s’ils apparaissent tous dans la même application.
En savoir plus
Je ne vois pas mon réseau Wi-Fi dans la liste des réseaux proposés. Que faire ?
Le thermostat connecté ne peut pas accéder à Internet via un réseau Wi-Fi public (hot-spot) ou via un réseau Wi-Fi d'entreprise, et ces réseaux ne sont donc pas proposés. Si votre réseau Wi-Fi personnel ne figure pas dans la liste des réseaux Wi-Fi proposés, vérifiez tout d'abord que... En savoir plus
Comment les produits connectés sont mis à jour pour disposer des dernières fonctionnalités ?
La mise à jour des produits se fait automatiquement tant que votre installation est connectée à Internet. Pour garantir le bon fonctionnement, assurez vous que votre installation (prise/module Control et accessoires) est connectée à Internet depuis au moins 24 heures. En savoir plus
Combien de thermostats connectés par habitation puis-je contrôler avec l'application Legrand Thermostat ?
Vous pouvez contrôler 4 thermostats maximum par habitation. L'appli Legrand Thermostat permet de contrôler individuellement chaque thermostat ou tous ensemble par des commandes groupées (exemple : mettre tous les thermostats à 22° ). En savoir plus
Comment relier ma Caméra Extérieure Intelligente Netatmo à Dropbox ?
A savoir : Vous devez configurer Dropbox pour chacune de vos Caméras. Vous pouvez associer votre compte Dropbox à autant de Caméras que vous le souhaitez. En revanche, une Caméra ne peut pas être associée à plusieurs comptes Dropbox.
Pour relier votre Caméra Extérieure Intelligente... En savoir plus
En cas de coupure réseau, ou d'alimentation électrique que se passe-t-il?
Si la coupure est supérieur à 24 heures une alerte "déconnexion télécommande" sera activée. En savoir plus
Est-ce que 2 utilisateurs peuvent se connecter à la même borne de recharge connectée pour véhicule électrique en même temps ?
Non, c'est impossible car la connexion bluetooth de la borne n'accepte qu'une seule connexion à la fois. En revanche deux utilisateurs peuvent se connecter via l'application à la même borne avec le meme compte, mais pas en même temps.
En savoir plus
La télécommande connectée pour BAES SATI connecté peut-elle surveiller des blocs sans connexion au cloud Legrand?
En respectant les préconisations d'installation (63 produits max, produits compatible,etc) il est possible de surveiller une installation localement sans report d'information sur le cloud. Le seuil d'alerte est paramétrable, et le franchissement de ce seuil sera matérialisé par l'allumage... En savoir plus
Mon logement est équipé d'interrupteurs poussoirs variateurs, puis-je les utiliser avec un télérupteur connecté pour contrôler mon éclairage ?
Non, le télérupteur connecté ne prend pas en charge les interrupteurs poussoirs à fonction variateur. En savoir plus
A découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.