Quelle différence entre un thermostat connecté et un thermostat programmable ?

Un thermostat connecté et un thermostat programmable servent tous les deux à piloter le chauffage.

Le thermostat programmable permet d'attribuer des plages horaires de fonctionnement du chauffage sur une période programmée à l'avance. Il donne l'ordre de chauffer lorsque la température souhaitée n'est pas atteinte et se coupe quand celle-ci est atteinte.

Le thermostat connecté est un thermostat programmable, mais la différence réside dans les fonctions et usages. Le thermostat connecté propose plus de fonctionnalités et notamment le pilotage à distance du chauffage, le suivi de la consommation, etc. via l’application Home + Control à installer sur tablette ou smartphone. Regardons de plus près les avantages de ces thermostats connectés.

Information complémentaire

Thermostat connecté Smarther with Netatmo

Avec le Smarther with Netatmo, il est très simple de piloter et maîtriser votre chauffage ! 

  • fonction Auto-Adapt : intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue 
  • fonction Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins - programmation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé
  • possibilité de visualiser l’historique et consulter le Bilan Économies d’Énergie personnalisé pour suivre et optimiser sa consommation d’énergie
  • fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles (au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur

Information complémentaire

Thermostat Intelligent Netatmo

Le Thermostat Intelligent Netatmo est connecté et permet de : 

  • contrôler votre chauffage depuis votre smartphone, où que vous soyez, depuis l’application Home + Control 
  • créer des plannings ou programmes de chauffe pour votre installation intelligente en fonction de votre rythme de vie

Il s’installe simplement, où vous le souhaitez : accroché au mur, en filaire ou posé sur un meuble.

Information complémentaire

Confort et économies d'energie

Les thermostats connectés offrent plus de confort et d’économie d’énergie qu'un thermostat programmable. Ils se pilotent en local, à distance via un smartphone ou à la voix via un assistant vocal.

Il permet donc de :

  • prérégler des programmes de chauffage
  • régler le thermostat au degré près
  • activer le mode hors-gel
  • booster le chauffage pendant 30, 60 ou 90min
  • surveiller la consommation d’énergie et donc faire des économies

Questions fréquentes

Depuis le 22 novembre 2024, il n'est plus possible de bénéficier de la prime "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" de l'État, également appelée "Coup de pouce thermostat".   Cependant, si vous souhaitez diminuer vos consommations et réduire vos factures...
En savoir plus
Pour choisir le bon thermostat plusieurs critères à prendre en compte : votre type de chauffage, modèle de chaudière vos besoins et l’usage que vous souhaitez en faire   Si vous souhaitez un usage simple, optez pour un thermostat programmable, en revanche si vous souhaitez...
En savoir plus
Opter pour un thermostat connecté est l’assurance de gagner en confort de vie mais aussi de faire des économies d'énergie. Le Thermostat Intelligent Netatmo et le Thermostat connecté Smarther with Netatmo vous permettent de : programmer la température souhaitée dans votre...
En savoir plus
La domotique est l’ensemble des objets connectés et des applications qui transforment votre maison en un logement intelligent, prêt à vous faciliter la vie dans tous les domaines du quotidien.
En savoir plus
L’économie d’énergie est une préoccupation qui nous concerne tous.
Vous pouvez réduire votre consommation énergétique simplement en mettant en place des écogestes, c’est-à-dire des gestes éco-responsables que vous pouvez appliquer dans votre quotidien : utiliser des...
En savoir plus
Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des...
En savoir plus
Un thermostat connecté permet de régler, en local ou à distance, la température dans les pièces de la maison, de manière précise et ponctuelle. Selon le modèle choisi, il fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles au bois, au fioul, au gaz. Vous souhaitez installer un...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message