Quel calibre de disjoncteur suivant la puissance du radiateur ?

Selon la puissance du radiateur électrique, plusieurs disjoncteurs peuvent être utilisés dans le tableau électrique de votre logement. En effet, le calibre du disjoncteur dépend de la puissance du radiateur connecté à protéger. Par exemple, pour protéger un circuit de convecteur électrique, il est important d’installer un disjoncteur d’une intensité de 20A maximum. Pour une protection efficace, il vous faut installer autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits à protéger. Pour connaître l’intensité maximale du disjoncteur à installer, appliquez la formule « puissance (indiquée sur la fiche produit)/ 230 volts ». 

Vous trouvez que votre chauffage électrique consomme trop et vous souhaitez faire des économies d'énergie ? Vous pouvez compter sur le chauffage connecté, avec les gammes de sorties de câble connectées Legrand, il sera à la hauteur ! Pilotez vos radiateurs à distance et contrôlez vos consommations de manière à atteindre vos objectifs énergétiques grâce aux fonctions connectées : programmation personnalisée, suivi des consommations, etc.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Découvrir les radiateurs intelligents

Les solutions pour chauffage connecté Legrand vous permettent de contrôler vos radiateurs à distance, quels que soient les modèles : horizontaux ou verticaux, avec ou sans fil pilote, rayonnants, à plinthe, à inertie thermique, à inertie fluide, convecteurs, radiateurs à chaleur douce ou même radiateurs à eau.

Consultez vos consommations et agissez en conséquence sur votre radiateur intelligent connecté avec l’App Home + Control qui vous permet de visualiser vos dépenses énergétiques ! Vous pouvez connecter un seul radiateur ou tous ceux de votre logement.

Avec les plannings de chauffe, pilotez par exemple votre installation depuis votre lieu de travail et allumez les radiateurs électriques connectés de votre logement afin d’obtenir la température moyenne souhaitée dans toutes les pièces équipées sur toute la surface de votre maison (salle de bain, chambres, etc.) et d'ainsi améliorer le confort de votre intérieur

Information complémentaire

Connecter son radiateur électrique

Pour transformer votre radiateur électrique (à plinthe, rayonnants, radiateurs à chaleur douce, etc.) en radiateur électrique connecté programmable, remplacez facilement votre ancienne sortie de câble par la sortie de câble connectée Céliane with Netatmo sans modification de câblage dans votre installation. Qu’il soit horizontal ou vertical, contrôlez à distance votre radiateur intelligent connecté sur votre smartphone, et suivez la consommation de votre chauffage électrique connecté grâce à l’App Home + Control ou par la voix à l’aide d’un assistant vocal.

Mettez votre radiateur en marche ou arrêtez-le quand vous voulez. Recevez des notifications en cas de surcharge électrique, c'est à dire lorsqu'une quantité trop importante de courant passe dans les fils électriques. En ajoutant un délesteur connecté ou un compteur d'énergie connecté dans votre tableau électrique, vous pourrez également être prévenu si le seuil de consommation fixé au préalable est atteint. Commandez votre sortie de câble avec un ou plusieurs interrupteurs sans fils Netatmo.

Dans le cas d’un radiateur ancien dépourvu de fil pilote, la sortie de câble connectée vous permettra de le contrôler à distance, et surtout de le programmer pour qu’il chauffe aux heures choisies par vos soins.

Information complémentaire

Connecter son radiateur à eau

Les modèles de radiateurs les plus récents ne sont pas les seuls concernés par les solutions connectées ! Vous pouvez aussi contrôler vos radiateurs à eau depuis votre smartphone !

Faites installer les Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes Netatmo à la place des têtes thermostatiques classiques (habituellement graduées de 1 à 5) sur vos radiateurs, et vous obtiendrez un radiateur connecté à piloter depuis l'App Home + Control
 
En programmant votre chauffage grâce au planning dans l' App Home + Control, vous pourrez chauffer les pièces souhaitées lorsque c’est nécessaire, à la température demandée (niveau de chauffe adapté au volume des pièces). Visualisez la température sur la vanne directement ou sur son App et mesurez votre consommation d'énergie en € ou kWh par jour, semaine, mois ou année.

Les Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes Netatmo conviennent à la majorité des marques de radiateurs à eau (Honeywell, Danfoss, Giacomini, Heimeier, etc.) grâce aux adaptateurs fournis et fonctionnent avec le Thermostat connecté et le Thermostat Intelligent connecté Netatmo.

Information complémentaire

Confiez la pose de vos produits à un pro !

Vous souhaitez installer des produits (radiateur, chauffage électrique, programmateur fil pilote, etc.) pour faire des économies de chauffage

Pour réaliser vos travaux d’électricité, faites appel à un professionnel du réseau d’électriciens certifiés de Legrand et trouvez un électricien dans votre secteur géographique facilement ! 

Et comme une maison isolée garde mieux la chaleur, vous pouvez également faire appel à des professionnels pour réaliser l’isolation de votre logement. Des pièces mieux isolées feront baisser vos factures d’électricité !
 

Questions fréquentes

Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des...
En savoir plus
Nativement connectées, les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeable Green'UP HOME sont pilotables à distance via l'App Home + Control sur votre smartphone. Cette application est disponible au téléchargement gratuitement sur le Google Play Store et l'App Store.
En savoir plus
Si vous souhaitez contrôler votre consommation d’énergie efficacement, vous devez agir directement sur les appareils énergivores.
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant...
En savoir plus
Dans le cadre de la transition énergétique, l’utilisation de systèmes de régulation de la température sera obligatoire dans tous les logements collectifs à partir de janvier 2027. Anticipez cette réglementation et installez du thermostat connecté Smarther with Netatmo !
Grâce à ses...
En savoir plus
Vous aimeriez transformer votre maison en smart home ? La domotique n’est pas un effet de mode réservé aux amateurs d'électronique ou de nouvelles technologies qu'on voit dans des blogs. Il s’agit d’une véritable révolution domestique, une façon de transformer les usages quotidiens...
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est...
En savoir plus
La puissance maximale d’une multiprise est calculée selon son intensité et sa tension. Il faut donc multiplier l’intensité de l’appareil (en ampères) par sa tension (en volts) afin d'obtenir la puissance maximale en watts. Prenons l’exemple d’une rallonge multiprise rotative...
En savoir plus
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie et réduire vos consommations ? Installez un programmateur de chauffage Legrand dans votre logement. Également appelé thermostat connecté, le programmateur de chauffage est LA solution pour gérer, à distance, d’où que vous soyez, la...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message