Disjoncteur ou interrupteur différentiel : quelle protection choisir ?

Pour protéger une installation électrique, les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels sont complémentaires et exigés par la norme NF C 15-100.

  • disjoncteur : protège les biens. Il coupe en cas de surcharge ou court-circuit (effet thermique/magnétique), puis se réarme manuellement après suppression du défaut. Le disjoncteur peut être divisionnaire ou d’abonné. À choisir selon calibre (10/16/20/32 A) et la section de câble (1,5/2,5/6 mm²)
  • interrupteur différentiel : protège les personnes. Il coupe en cas de fuite de courant (sensibilité ≤ 30 mA). À tester régulièrement via le bouton test
  • répartition : l'interrupteur différentiel se place en tête de rangée, puis les disjoncteurs par circuit (max 8 sous un même interrupteur différentiel). 

Alternative : disjoncteur différentiel (DDR) combinant protection des personnes et des circuits.

Quel est le rôle du disjoncteur ?

disjoncteur abonne linky legendes 1222x569

La protection des biens : voilà, in fine, le but du disjoncteur. Lorsque le disjoncteur de protection détecte des surcharges (charge ou courant trop important) ou des courts-circuits, il disjoncte le courant afin d’éviter tout risque d’échauffement des câbles, de détérioration des équipements ou dans des cas extrêmes de début d’incendie.

Il existe 2types de disjoncteurs : le disjoncteur d’abonné, placé en amont du tableau électrique, et les disjoncteurs, branchés chacun à des circuits électriques du logement. Tous assurent la protection des circuits et sont prévus pour déclencher au-delà de leur intensité nominale.

Tous les disjoncteurs peuvent être réarmés manuellement après leur déclenchement dès lors que l’origine du problème a été identifiée et réglée. La norme NF C 15-100 impose l’utilisation de disjoncteurs de protection en cas de rénovation de votre installation comme dans les constructions neuves, en remplacement des coupe-circuits.

Pour choisir votre disjoncteur, vous devez prendre en compte le calibrage de ce dernier, son courant assigné ainsi que l'épaisseur de la section du conducteur. Pour en savoir plus, rdv ici : quel disjoncteur choisir pour protéger son installation électrique ? 

Un disjoncteur peut assurer la protection des circuits selon deux principes différents : thermique et magnétique. Pour en savoir, rdv ici : qu'est ce qu'un disjoncteur magnétothermique ? 

Quel est le rôle de l’interrupteur différentiel ?

tester un interrupteur differentiel 1222x569

Si le disjoncteur protège les biens, l’interrupteur différentiel, lui, protège les personnes contre les risques d’électrisation ou chocs électriques. Dès qu'il détecte un courant de fuite ou un défaut de courant (intensité entrante dans le circuit plus importante que celle sortante vers la terre), il coupe l’alimentation afin d'éviter tout risques électriques aux occupants du logement.

Par contre, l’interrupteur différentiel n’est pas conçu pour les surcharges et les courts-circuits, c'est le rôle du disjoncteur. Il doit également être testé avec régularité pour s’assurer qu’il fonctionne parfaitement bien. Vous ne savez pas comment faire ? Découvrez le tutoriel dédié ci-dessous.

Tuto vidéo

Tester un interrupteur différentiel dans le tableau électrique

Disjoncteur ou interrupteur différentiel : comment choisir ?

disjoncteur dans tableau legendes 1222x569

En réalité, la réponse à cette question est simple : vous ne devez pas choisir ! Il faut bien installer les deux : des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs dans votre tableau électrique.

La norme NF C 15-100, dont l'application est stricte et obligatoire, impose l’utilisation conjointe des disjoncteurs au niveau des circuits à protéger, et des interrupteurs différentiels en amont des rangées de disjoncteurs. Chaque circuit doit être branché sous un disjoncteur approprié en termes d'intensité nominale (en ampères).

De même, des interrupteurs différentiels sont imposés pour l’ensemble de l’installation (le nombre d'interrupteurs différentiels est déterminé en fonction du type de logement) :

  •  disjoncteur type AC pour les circuits communs
  • disjoncteur type A pour les circuits dédiés à des appareils spécifiques (plaques de cuisson, lave-linge, prise de recharge pour véhicule électrique).

Utilisés en bonne entente, le disjoncteur permet de détecter les surcharges et les courts-circuits et l’interrupteur différentiel permet de couper le courant dès que la différence entre l’intensité ou tension entrante et sortante est supérieure ou égale à la valeur de sa sensibilité (30 mA maximum).

Vous l’aurez compris, le principe est simple : votre tableau électrique doit bénéficier des deux éléments suivants, un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel !

La norme NF C 15-100 définit les types de dispositifs à brancher et les intensités nominales maximales pour chaque disjoncteur/circuit.

Une alternative intéressante : le disjoncteur différentiel

disjoncteur differentiel logement type c illustre 1222x569

Le disjoncteur différentiel réunit les fonctionnalités des deux dispositifs précédemment cités en un seul appareillage de protection modulaire.

Il s'agit d'un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). 

Ainsi, le disjoncteur différentiel, appareillage de protection différentielle, se distingue par sa praticité. Installé sur votre tableau électrique, il prévient les risques liés à un défaut d’isolement, des surcharges et des courts-circuits et assure ainsi la protection des circuits (en cas de dépassement du seuil d'intensité maximal). Il protège les biens et les personnes : le circuit n'est plus alimenté le temps que le disjoncteur se réarme, une fois le défaut éliminé.

Découvrez sans plus attendre la gamme de disjoncteurs, d’interrupteurs différentiels et de disjoncteurs différentiels de chez Legrand en consultant le guide de choix tableaux électriques. Et sélectionnez les dispositifs les mieux adaptés à votre installation !

famille logo ec 700x700 251

Faites appel à un professionnel pour installer votre tableau électrique

Vous n'avez ni le temps, ni le matériel nécessaire à l'installation de vos appareillages de protection modulaire ? Faites appel à un électricien recommandé par Legrand pour l'installation de disjoncteurs, disjoncteurs différentiels ou encore interrupteur différentiels chez vous ! Trouvez sans plus attendre un électricien certifié près de chez vous et bénéficiez de conseils directs ! 

Questions fréquentes

Si un disjoncteur saute ou ne se réarme pas : Identifiez la cause : surcharge ou surintensité, court‑circuit ou défaut d’isolement Coupez l’alimentation générale avant toute intervention sur l’installation, débranchez les appareils récents ou suspects Essayez de...
En savoir plus
On parle de coupure du neutre (ou rupture du neutre) lorsque le fil du neutre présente un défaut. Cette coupure concerne principalement les installations alimentées par un régime triphasé. La rupture du neutre peut être causée soit : par le fournisseur d’électricité par...
En savoir plus
Le choix d'un disjoncteur dépend du type de circuit que vous souhaitez protéger. Le calibrage du disjoncteur (10A / 16A / 20A / 32A) et l’épaisseur de la section du fils conducteur (1,5mm² / 2,5mm² / 6mm²) vont s’accorder à la nature des appareils branchés sur le...
En savoir plus
En fonction de vos besoins en électricité pour votre logement (bâtiment à équiper, manière dont l’électricité est utilisée, etc.), vous allez réaliser ou faire réaliser différents types de travaux de rénovation électrique. En effet, dans une maison, il existe différents...
En savoir plus
Maison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, la rénovation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos...
En savoir plus
L’interrupteur différentiel protège les personnes contre les fuites de courant ; il est à positionner en amont des circuits dans le tableau électrique. Il en existe de différents types (A, AC ou encore F) Le disjoncteur différentiel assure le même rôle, mais il protège aussi les...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 !  Les disjoncteurs doivent respecter les exigences de la norme NF C 15-100 et les caractéristiques du circuit : calibre, pouvoir de coupure et courbe. Les disjoncteurs sont des éléments incontournables d’une installation électrique : ils viennent se placer sur le...
En savoir plus
Il existe trois grands types de disjoncteurs : le disjoncteur divisionnaire qui sécurise un circuit électrique, le disjoncteur différentiel qui protège les occupants et les circuits électriques, et le disjoncteur d’abonné qui sert à protéger l'ensemble de l'installation et les...
En savoir plus
Placé dans le tableau électrique en aval de l’interrupteur différentiel, le disjoncteur divisionnaire a pour mission d’assurer la protection d’un circuit électrique auquel il est dédié. Le disjoncteur est calibré selon les besoins en puissance du circuit qu’il alimente en...
En savoir plus

Aller plus loin

Découvrez également l’ensemble des équipements essentiels du tableau électrique, tels que les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels. En cas de panne de courant ou de coupure, il est recommandé de faire appel à un électricien pour contrôler votre tableau ou votre compteur électrique.

Vous envisagez des travaux de rénovation électrique pour moderniser votre habitation : installation de prises ou d’interrupteurs, rénovation du tableau électrique ou mise en conformité selon la norme NF C 15-100 ? Consultez le catalogue en ligne Legrand pour trouver tous les produits adaptés. Explorez aussi les commandes connectées Legrand du tableau électrique, idéales pour gérer votre installation, suivre votre consommation et optimiser vos dépenses énergétiques.

Découvrez aussi : 

En bref 

Entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel, vous ne savez pas quoi choisir pour votre réseau électrique ? Avant toute chose, il faut bien comprendre que les deux appareillages de protection différentielle ne servent pas le même but, et qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre.

Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel sont deux dispositifs de protection modulaire qui se placent dans le tableau électrique. Ils jouent aussi tous deux un rôle de protection. Mais leurs points communs s’arrêtent là ! Avant de choisir entre disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel, voyons ce qui les distingue.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message