Comprendre le câblage électrique
Pour comprendre la coupure du neutre, il faut avoir connaissance de la composition du câblage.
Un câble électrique comporte 3 fils électriques :
- le fil de la phase, qui permet l’alimentation de votre installation
- le fil de la terre, qui protège votre habitation
- le fil du neutre, qui permet le retour du courant au fournisseur et le déclenchement du disjoncteur
L’électricité provient de plusieurs centrales sur des réseaux câblés appelés phases. Ces phases sont des conducteurs actifs.

Importance du fil du neutre
La présence du neutre est un point primordial dans la circulation du courant.
En effet, le fils du Neutre permet d’obtenir une tension monophasée pour votre logement (220V) à partir d’une tension triphasée, provenant du transformateur de distribution (380V).
Dans le cas d’un défaut du neutre, votre circuit pourrait être en surtension (380V au lieu de 220V) et causer des dommages sur vos appareils et ne plus assurer votre sécurité.

Coupure du neutre en amont
Cette rupture peut provenir du réseau d’électricité.
La coupure de l’arrivée du neutre se fait en amont, au niveau du disjoncteur d’abonné ou du compteur électrique.
Dans ce cas, la responsabilité revient au fournisseur d’énergie.
Plusieurs événements peuvent causer la section du fil du neutre : un arbre tombé sur une ligne, la détérioration d’un poteau électrique, etc.

Coupure du neutre en aval
Un défaut sur l’installation peut être la cause d’une rupture du neutre. C’est notamment le cas pour les anciennes habitations étant équipées d’une installation en triphasé.
Si vous rénovez votre logement, il est préférable de :
- passer d’une installation triphasée à une installation monophasée
- remplacer vos fusibles à cartouches par des disjoncteurs (obligatoire selon la norme NF C 15-100 dans le neuf et la grosse rénovation)

Pensez aux disjoncteurs
Le courant se coupe souvent chez vous ?
Pensez aux disjoncteurs et interrupteurs différentiels assurant la protection de votre logement.
Ces types de modules, installés dans le tableau électrique, peuvent couper le courant s’il s’agit :
- d’un court-circuit (défaut de câblage)
- d’une surintensité (surconsommation des appareils branchés)

Faites diagnostiquer votre installation par un pro
Vos problèmes de coupure de courant persistent ?
Contactez l’un de nos électriciens certifiés qui pourra :
- évaluer l’état de vos installations et le danger potentiel
- établir un schéma de câblage conforme à la norme
- remplacer les équipements nécessaires et éviter de futurs dysfonctionnements
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.