Que faire quand un disjoncteur saute ou ne se réarme pas ?

Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur votre installation électrique. Il est important de prendre les choses dans l’ordre et de vérifier les différents cas de figure et causes que voici.

Information complémentaire

Comprendre comment fonctionne un disjoncteur

Le disjoncteur est un appareillage qui se place directement dans le tableau électrique. Il a pour but de protéger les circuits qui lui sont associés et agit en coupant le courant lorsqu’il détecte un défaut au niveau de la consommation électrique : surcharge, surintensité ou court-circuit.

Que signifie l'expression "les plombs ont sauté" ?

disjoncteurs circuit rearme 1222x569

Quand "les plombs ont sauté" il faut comprendre que le disjoncteur a sauté, c'est à dire que le courant a sauté : il n'y a plus d'électricité. Cela signifie que le disjoncteur a coupé le courant dans le circuit associé en raison d’un problème électrique (surintensité ou court-circuit). C’est donc une très bonne chose qu’il le fasse ! Si, par contre, il ne peut pas être réarmé (remonté), c’est que le problème persiste.

La coupure peut provenir soit du disjoncteur général (placé entre le compteur et le tableau électrique), qui protège toute l’installation ; soit d’un disjoncteur divisionnaire, sous lequel sont branchés plusieurs circuits. Il va donc falloir commencer par déterminer de quelle nature est le problème, s’il est général ou local, et y remédier.

Si toute l'installation électrique est hors-tension, pensez à vérfier si le compteur est bien alimenté. Cela pourrait être dû à une coupure générale dans le secteur de votre habitation par exemple. 

Attention : l’utilisation de disjoncteurs est imposée par la norme NF C 15-100, en remplacement des anciens fusibles (aussi appelés « coupe-circuits »). Vous pouvez également utiliser d'autres types de solutions de protection tels que les disjoncteurs différentiels, qui combinent les rôles échus aux disjoncteurs et aux interrupteurs différentiels. Les interrupteur différentiels permettent, quant à eux, de protéger les personnes d'un foyer (en cas de fuite de courant à la terre par exemple) et d'éviter les risques et effets néfastes d'un choc électrique. 

​Un disjoncteur saute et ne se réarme pas : recherchez la panne

Deux problèmes peuvent expliquer qu’un disjoncteur saute et qu’il ne se réarme pas. Nous allons commencer par explorer la possibilité de la surintensité avant de passer à celle du court-circuit.

Information complémentaire

Possibilité 1 : la surintensité

Une surintensité signifie que la puissance cumulée des charges connectées est trop élevée pour le disjoncteur ou qu'un problème survient sur votre appareil (exemple : le tambour de votre machine à laver se retrouve bloqué provoquant alors une surchauffe du moteur). Le disjoncteur réagit en coupant tout. Cela n’est pas rare, puisque le nombre d’appareils branchés dans les logements tend à augmenter, notamment sur les prises multiples.

Par exemple, si trop de circuits sont branchés en même temps (toutes les lumières et des appareils gourmands sur chacune des prises), le risque d’une surintensité est réel. Mais c’est aussi le problème le plus facile à résoudre, puisqu’il suffit de couper ou débrancher certains appareils pour réarmer le disjoncteur.

Information complémentaire

Possibilité 2 : le court-circuit

Le cas du court-circuit est différent. Il est généré lorsque deux points d’un circuit électrique se touchent alors qu’ils n’étaient pas censés le faire. Le court-circuit peut provenir de fils défectueux (dans une ampoule, une prise, un interrupteur, etc.) ou d’un appareil qui subit un dysfonctionnement (humidité, casse...).

Information complémentaire

disjoncteurs circuit rearme 1222x569

Dans les 2 cas de figure, lorsque c’est le disjoncteur général qui saute, vous devez commencer par déterminer de quel circuit vient la panne, donc sous quel disjoncteur divisionnaire il est placé.

Pour cela, abaissez tous les disjoncteurs secondaires, armez de nouveau le principal, et relevez les divisionnaires les uns après les autres jusqu’à identifier celui qui fait sauter l’installation. Vous n’avez plus qu’à identifier l’endroit exact d’où provient la panne.

Information complémentaire

Que faire quand la panne persiste ?

Un disjoncteur qui saute, cela arrive assez fréquemment. Mais quand il ne peut plus être réarmé malgré tous vos efforts, c’est que le problème vient soit de l’installation électrique, soit du disjoncteur lui-même.

Dans ce cas, vous aurez besoin de l’intervention d’un professionnel. Trouvez un électricien recommandé par Legrand près de chez vous grâce à la plateforme de mise en relation : il saura trouver l’origine du problème et remettre votre installation en état de marche !

Questions fréquentes

Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF C 15-100 limite à : 8 prises électriques protégées par un même...
En savoir plus
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plus
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
En savoir plus
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché...
En savoir plus
Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur dédié, chargé de les protéger et de couper le courant s’il...
En savoir plus
Un disjoncteur est par définition magnétothermique.
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...
En savoir plus
La pose de disjoncteurs est indispensable pour toute installation électrique afin d’assurer la protection des circuits et des biens. Le disjoncteur est donc l’un des éléments incontournables de toute installation électrique, au même titre que l’interrupteur différentiel par exemple....
En savoir plus
Le disjoncteur est l’un des dispositifs essentiels à la sécurité de votre installation électrique. Il protège les biens matériels de votre habitation. Il assure la coupure en charge d’un circuit en cas de surcharge ou de court-circuit. Bien choisir son disjoncteur en respectant...
En savoir plus
Un disjoncteur qui « bipe » n’est pas nécessairement inquiétant mais le bruit peut être gênant quotidiennement. Le bip provient probablement d’un produit électronique dans le tableau électrique. Voici comment trouver l’origine du bruit émis par le tableau électrique.
En savoir plus
Installé au niveau du tableau de répartition, le disjoncteur fait partie des éléments indispensables dans une installation électrique. En somme, un disjoncteur a pour but de protéger les biens et les circuits.
En savoir plus