Quel interrupteur différentiel choisir pour protéger votre domicile ?
Un interrupteur différentiel permet de protéger les occupants de votre domicile contre les risques d’électrisation. Mais savez-vous comment choisir les interrupteurs différentiels adéquats pour vos circuits électriques ? Voyons ensemble quelle est l’utilité d’un interrupteur différentiel et quels types d’interrupteurs vous êtes censé installer dans votre domicile, en fonction du nombre et de la nature de vos circuits électriques (ces recommandations sont issues de la norme NF C 15-100). Suivez le guide.
À quoi sert un interrupteur différentiel ?
Un interrupteur différentiel a pour but de protéger les occupants d’un logement en empêchant les éventuels chocs électriques. Il est toutefois limité en ce qu’il ne peut pas repérer les surcharges ou les courts-circuits, qui sont des fonctionnalités propres au disjoncteur. Les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs sont donc complémentaires.
Les interrupteurs différentiels se placent dans le tableau électrique. Ils viennent se positionner entre le disjoncteur général d’un côté, et les disjoncteurs divisionnaires de l’autre.
Si vous le déclenchez, l’interrupteur différentiel met donc hors tension tous les circuits associés. En vertu des recommandations de la norme NF C 15-100, un maximum de 8 circuits électriques peuvent être protégés par un unique interrupteur différentiel, afin de garantir une sécurité optimale.
![8 circuits max par interdif 1155x700 0](/sites/default/files/styles/938x569/public/8-circuits-max-par-interdif-1155x700_0_3.jpg?itok=UTEXe9gx)
![picto 8maxi 350x350 0](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/picto-8maxi-350x350_0_3.jpg?itok=oHQXXzHH)
![interdif circuit sur rail 350x350 0](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/interdif-circuit-sur-rail-350x350_0_2.jpg?itok=QBO0FFMc)
Quels sont les types d’interrupteurs différentiels ?
Plusieurs types d’interrupteurs différentiels existent, qui répondent à des usages distincts. Il est important de les connaître pour savoir quel interrupteur différentiel devra être utilisé dans quel cas. On rencontre des interrupteurs :
- De type AC : l'interrupteur différentiel le plus standard, destiné à la protection de la majorité des circuits de l'installation (prises de courant, éclairages, four, volets, chauffage...).
- De type A : un interrupteur différentiel plus performant prévu pour la protection des circuits spécialisés suivants : lave-linge, plaque de cuisson et point de recharge pour véhicule électrique.
- De type F : un interrupteur différentiel conçu pour protéger les appareils sensibles aux micro-coupures électriques (ordinateurs et autres outils informatiques, système d’alarme, congélateur, etc.).
![disjoncteurs inter differenciels 1222x569](/sites/default/files/styles/1222x569/public/disjoncteurs-inter-differenciels-1222x569.jpg?itok=oBVJVxlt)
Comment choisir vos interrupteurs différentiels ?
Il est donc essentiel de sélectionner vos interrupteurs différentiels en fonction des appareils électriques que vous avez l’intention de brancher chez vous, et de la nature des circuits dédiés.
La première chose à faire est de dresser une liste des circuits du logement. Il faut savoir que la norme NF C 15-100 donne des recommandations précises à ce sujet :
- Les circuits d’éclairage et de prises de courant, ainsi que les circuits dédiés au frigo, au four, au chauffe-eau, au lave-vaisselle, aux motorisations électriques (volets roulants, portail…) et à la VMC, peuvent être protégés par des interrupteur différentiel de type AC.
- Les circuits spécialisés, destinés au branchement des plaques de cuisson, du lave-linge et de la prise de recharge d’un véhicule électrique, doivent être protégés par un interrupteur différentiel de type A.
Astuce : il est possible de protéger tout le tableau avec des interrupteurs différentiels type A.
![2 interdif par instal elec 1155x700 0](/sites/default/files/styles/938x569/public/2-interdif-par-instal-elec-1155x700_0_3.jpg?itok=p8KKVnfS)
![picto maison 0](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/picto-maison_0_2.jpg?itok=blNsBvRN)
![interdif 350x350 0](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/interdif-350x350_0_3.jpg?itok=hACSKoN0)
Comptez le nombre de circuits
Dans un second temps, vous devez estimer le nombre de circuits dont vous aurez besoin pour l’ensemble de votre installation. Car chaque interrupteur différentiel ne peut être associé qu’à un maximum de 8 circuits (qu’il s’agisse d’un AC ou d’un A).
Il est également recommandé de répartir les circuits d’éclairage et de prises de courant sous deux interrupteurs différentiels au moins. Ainsi, en cas de coupure de courant, une partie du domicile sera toujours éclairé.
![interdifferentiel type a 350x350 0](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/interdifferentiel-type-a-350x350_0_1.jpg?itok=2ZkSxnc2)
![interdifferentiel type ac 350x350 0](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/interdifferentiel-type-ac-350x350_0_1.jpg?itok=wOClmg0l)
Déterminez la sensibilité
Dans un troisième et dernier temps, vous devez prendre en considération la sensibilité de l’interrupteur différentiel. Celle-ci est indiquée en mA, par exemple 30 mA. Il s’agit de la valeur au-delà de laquelle l’interrupteur va couper le courant.
La norme NF C 15-100 impose l’utilisation d’interrupteurs différentiels affichant une sensibilité de 30 mA au maximum. L’intensité nominale, par contre, peut être modulée. Il existe une règle de calcul pour dimensionner l'interrupteur différentiel. L'intensité nominale de l'interrupteur différentiel, indiqué en Ampères sur la face avant de l'appareil (40A ou 63A), correspond à la quantité de courant qu'il est capable de couper sans être détérioré. Il faut prendre en compte les intensités des disjoncteurs qu'il protège pour choisir entre le 40A et le 63A.
![interdifferentiel test on 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/interdifferentiel-test-on-700x700_0.jpg?itok=Pk4r3VDm)
![disjoncteur differentiel logement 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/disjoncteur-differentiel-logement-700x700_4.jpg?itok=Tut60w5x)
Choisissez vos interrupteurs différentiels
Jetez un œil à notre guide des tableaux électriques pour choisir les bons interrupteurs différentiels destinés à protéger votre domicile. Et n’oubliez pas tester régulièrement vos interrupteurs en suivant notre tutoriel !
![0](http://img.youtube.com/vi/6sQjrSwFIJM/0.jpg)
Tuto vidéo
Tester un interrupteur différentiel
- Lecture
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.