Comment monter un tableau électrique ?

Dans une installation électrique, tout commence par le tableau de répartition. Celui qu’on appelle communément tableau électrique ou tableau de protection joue un rôle essentiel, puisqu’il centralise tous les circuits du logement. On considère souvent qu’il s’agit du cerveau de toute l’installation.

Choisir son tableau électrique

choix tableaux electriques norme 1222x569

Le tableau électrique Drivia se présente sous la forme d’un coffret comprenant le tableau et ses rails inclinables. Il est livré avec des borniers à connexion automatique pour les conducteurs de terre, de phase et de neutre, et se monte facilement sur votre gaine technique.

Si vous rénovez votre installation, vous devrez monter une gaine technique de logement (GTL) sur laquelle le tableau viendra se placer. Legrand met à votre disposition une gaine en deux demi-longueurs. Elle est facile à transporter et à poser. Il suffit de l’ajuster entre le sol et le plafond.

Préparez tous les éléments : le tableau à équiper, la GTL, mais aussi les différents appareils que vous souhaitez installer. Vous devez prendre en compte leur encombrement : un disjoncteur vaut un module, un interrupteur différentiel deux modules, un transformateur quatre modules, etc.

Pour choisir la bonne taille de tableau, référez-vous à la surface de votre logement : le tableau Drivia existe en deux rangées (moins de 35 m2), en trois rangées (entre 35 et 100 m2) et en quatre rangées (plus de 100 m2), avec la possibilité d’ajouter une rangée en guise d’extension.

Le montage de votre tableau de protection étape par étape

etapes montages tableau electrique a equiper 1222x569

Vous êtes prêt ? Passons maintenant au vif du sujet, à savoir : comment monter un tableau électrique à équiper. Armé de tous les éléments, vous n’avez qu’à suivre ces instructions :

  • Enlevez le capot du tableau électrique et installez ce dernier sur la gaine technique du logement, en utilisant les guides de fixation fournis.
  • Les rangées du tableau sont prêtes à l’usage. Placez les modules désirés les uns après les autres : interrupteurs différentiels, disjoncteurs et autres.
  • Notez que les rails se déplacent : vous avez ainsi la possibilité d’en modifier l’ordre à tout moment.
  • Connectez les appareils du tableau : les fils neutre et de phase en dessous, les peignes d’alimentation au-dessus (pour toute la rangée). Les rails pivotent pour vous faciliter la tâche.
  • Placez le peigne d’alimentation vertical, qui alimente l’ensemble des rangées.
  • Faites la mise à la terre des circuits.
  • Procédez au repérage des circuits grâce aux pictogrammes correspondants (prises de courant, éclairages, lave-linge, chauffage…).
  • Replacez le capot sur le tableau.
  • Comblez les espaces sans produit avec les obturateurs fournis.
  • Procédez au repérage des pièces pour chaque circuit (une fenêtre en plastique est prévue au-dessus de chaque rangée).
  • Remettez l’alimentation et vérifiez que tous vos circuits fonctionnent bien !

Pour vous aider, regardez le tutoriel ci-dessous expliquant comment monter un tableau électrique à équiper.

Tuto vidéo

Installer un tableau électrique à équiper

Un tableau électrique conforme

Votre tableau de protection doit être en conformité avec la norme NF C 15-100, qui régit toutes les installations électriques. Elle indique, par exemple, le nombre d’interrupteurs différentiels à brancher et le type de disjoncteur pour chaque circuit.

La norme impose d’autres règles, notamment au sujet du tableau électrique. Par exemple, vous devez réserver au moins 20 % de modules libres (6 modules du tableau dans les logements collectifs) en prévision des besoins futurs de votre installation. Référez-vous à la norme NF C 15-100 pour tous les détails.

Contacter un électricien

Si vous avez le moindre doute, ou si vous préférez confier cette intervention à un pro, Legrand vous aide à trouver un électricien recommandé près de chez vous. Rendez-vous sur la plateforme de mise en relation et indiquez votre lieu de résidence pour trouver un professionnel de l'électricité de confiance !

Questions fréquentes

Le but d’un interrupteur différentiel est de protéger les occupants du logement contre les risques électriques. Il se pose directement dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Voici un guide pour bien choisir vos interrupteurs...
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
En savoir plus
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez...
En savoir plus
Pour savoir combien coûte un tableau électrique, deux critères sont à prendre en compte. D’une part, vous devez considérer le choix du tableau de répartition lui-même. D’autre part, il faut compter dans votre budget tous les modules de protection qui vont composer ce tableau. Entrons...
En savoir plus
Imaginez votre installation électrique comme un organisme, avec les circuits en guise de veines, connectées au cœur (votre tableau de protection), indispensables à l’alimentation des membres (les appareils électriques). Le tableau électrique joue en effet un rôle central dans cette...
En savoir plus
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques à basse tension. Elle vise à garantir la sécurité de l’installation et assurer la protection des personnes et des biens. Pour cette raison, elle s’occupe également de savoir à quelle hauteur se place le tableau électrique,...
En savoir plus
Considéré comme le cerveau de l’installation, le tableau électrique est régi par la seule norme qui vaut pour toutes les installations électriques basse tension (notamment résidentielles) : la norme N FC 15-100.
En savoir plus
Avant toute intervention sur votre installation électrique résidentielle, il est indispensable de consulter la norme dédiée afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Surtout quand il s’agit de changer votre tableau électrique ! Qu’il s’agisse d’une maison ou d’un...
En savoir plus
Véritable cerveau de l’installation, le tableau électrique doit être choisi avec soin. C’est d’autant plus important que vous devez respecter les règles imposées par la norme NF C 15-100 afin de garantir la sécurité et le confort d’utilisation de votre installation. Dans le...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message