Quelle est la norme pour un tableau électrique dans une maison individuelle ?

Avant toute intervention sur votre installation électrique résidentielle, il est indispensable de consulter la norme dédiée afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Surtout quand il s’agit de changer votre tableau électrique ! Qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appartement, d’un logement individuel ou collectif, c’est la norme NF C 15-100 qui régit toutes les installations électriques résidentielles. C’est donc elle que vous devez consulter.

Que dit la norme NF C 15-100 ?

norme nfc 15 100 remplissage tableau 1222x569

Au-delà du pourcentage de modules à laisser en réserve, la norme NF C 15-100 apporte d’autres précisions quant à l’installation et l’équipement de votre tableau électrique de maison individuelle.

 

Ces préconisations englobent trois points principaux. D’abord, le positionnement du tableau au sein du logement :

  • Inséré dans une gaine technique logement (GTL) ;
  • Placé de telle sorte que les manettes des disjoncteurs soient situées à une certaine hauteur (globalement entre 0,90m et 1,80m).

 

Ensuite, les équipements indispensables à brancher sur le tableau électrique pour assurer une sécurité optimale, à savoir :

  • des interrupteurs différentiels pour protéger les personnes (au moins deux dispositifs d’une sensibilité de 30 mA : un type A et un type AC
  • des disjoncteurs pour protéger chaque circuit, en fonction de la nature de ce dernier (éclairages, prises de courant, chauffage, four, lave-linge, plaques de cuisson…) 
  • jusqu’à 8 disjoncteurs par interrupteur différentiel 
  • un parafoudre (optionnel : voir notre tutoriel d’installation ci-dessous)

 

Enfin, la sécurisation de l’ensemble de l’installation, avec l’obligation de prévoir un dispositif de coupure d’urgence permettant de couper l’alimentation générale en cas de problème. Cette fonction est généralement assumée par le disjoncteur d’abonné, mais un interrupteur dédié peut être ajouté.

Tuto vidéo

Installer un parafoudre

Choisir son tableau électrique

norme nfc 15 100 protection circuits inter diff 930x420

La norme ne fait pas de différence entre une maison individuelle et un logement collectif. À une exception près : le nombre de modules à laisser libres sur le tableau électrique. Dans une maison, il faut conserver une réserve d’au moins 20 % de modules, répartie de façon égale sur toutes les rangées.

 

La norme NF C 15-100 s’applique de la même façon à tout type de tableau électrique. Un tableau pré-équipé, embarquant déjà plusieurs dispositifs, ou un tableau à équiper entièrement, sont tous deux régis par la même norme. Parcourez le guide de choix pour plus d’informations.

Information complémentaire

Pour aller plus loin sur la norme NF C 15-100

Pour visualiser d’un coup d’œil les points clés de la norme NF C 15-100 concernant le tableau électrique d’une maison individuelle (et de tout autre type de logement), Legrand vous invite à télécharger une infographie résumant les préconisations essentielles.

Questions fréquentes

Selon la norme NF C 15-100, un interrupteur différentiel ne doit pas protéger plus de 8 circuits, quelle que soit son intensité nominale, sans quoi il pourrait être endommagé par une trop grande puissance. Pour chaque élément important, un circuit doit être dédié.    Avec la...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 est la norme électrique de référence pour vos travaux électriques en neuf comme en rénovation. Parce que les consignes de sécurité évoluent avec le temps, la norme NF C 15-100 est régulièrement mise à jour. Quand c’est nécessaire, des amendements sont ajoutés...
En savoir plus
Vous pensez à rénover votre salle de bain ? Vous aimeriez ajouter des prises de courant ou changer des interrupteurs dans cette pièce, voire brancher un nouvel équipement ? Attention : l’installation électrique répond à des règles précises édictées dans la norme N FC 15-100.
Si...
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
En savoir plus
Les obligations qui touchent à la sécurité et au bon fonctionnement de l’installation électrique sont réunies dans un même document, la norme NF C 15-100. La protection des personnes et des biens, le confort d’utilisation des équipements électriques et la prise en compte des...
En savoir plus
Changer des prises de courant ou en ajouter de nouvelles, voilà des opérations assez communes et simples à réaliser. Toutefois, même ce type d’intervention, accessible à tous, doit être réalisé en conformité avec les préconisations de la norme NF C 15-100 dédiée aux prises de...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques dans leur ensemble. Amenée à évoluer pour prendre en compte les changements technologiques, elle s’est récemment adaptée à la multiplication des équipements multimédia en imposant (entre autres) un nombre minimal de prises RJ...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 a été mise en place en 1970 par l’Union technique de l’électricité (UTE). Elle définit des règles de conception, de réalisation et d’entretien des installations électriques basse tension en France.
En savoir plus
La norme NF C 15-100 est la seule à régir les installations électriques. Chaque fois que vous envisagez d’intervenir sur votre réseau résidentiel, vous devez commencer par la feuilleter. Mais quelle norme NF C 15-100 en pdf, et gratuite, faut-il consulter ? Et où la télécharger ? En savoir plus
Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message