Quels sont les points clés de la norme NF C 15-100 concernant les tableaux électriques ?



Pour ce qui est de l’installation d’un tableau électrique Legrand, la norme N FC 15-100 énonce des règles précises, qu’il s’agisse des équipements obligatoires à brancher ou du positionnement du coffret.
Elle prévoit notamment qu’il faut :
- Installer un dispositif de coupure d’urgence (qui peut être indépendant du disjoncteur d’abonné si celui-ci est placé en limite de propriété) ;
- Installer au moins deux interrupteurs différentiels d’une sensibilité de 30 mA, l’un de type AC et l’autre de type A ;
- Installer des disjoncteurs (et remplacer les anciens coupe-circuits en cas de grosse rénovation), jusqu’à un maximum de 8 par un interrupteur différentiel ;
- Protéger chaque circuit par un disjoncteur approprié, en fonction de la nature du circuit et de la puissance cumulée des appareils branchés ;
- Positionner le tableau électrique Legrand de façon à ce que les manettes des disjoncteurs soient situées à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m (à partir de 0,50 m si le coffret est fermé par une porte), entre 0,75 m et 1,30 m dans les locaux habités par des personnes handicapées ;
- Laisser une réserve de modules disponibles pour accueillir de futurs équipements : au moins 20 % de l’ensemble des modules pour un logement individuel (avec une répartition homogène sur les différentes rangées) et au moins 6 modules pour un logement collectif.
D’autres aspects de la norme N FC 15-100 sont de simples recommandations, comme le fait d’installer un parafoudre sur le tableau électrique (ce dispositif n’est obligatoire que dans certaines zones) ou de privilégier un tableau avec rails inclinables et détachables (comme sur les tableaux Legrand).

Choisir son tableau électrique
Quel que soit le tableau électrique Legrand que vous avez choisi (pré-équipé ou à équiper – voit à ce sujet notre guide dédié), la norme N FC 15-100 est donc la seule à considérer.

Pour aller plus loin sur la norme NF C 15-100
Legrand met à votre disposition une infographie reprenant ces points clés de la norme NF C 15-100, et bien d’autres encore. Vous pourrez la télécharger. Gardez-la précieusement : elle devra vous accompagner à chaque intervention sur votre réseau électrique !
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.