Tableau électrique qui fait du bruit : pourquoi ? que faire ?

Un bruit provenant d’un tableau électrique ne traduit pas nécessairement un problème, mais cela peut être gênant.

Ce bruit peut venir d’un des éléments qui composent le tableau électrique.

Identifiez la cause du bruit en procédant par élimination.

Information complémentaire

Vérification 1 : le bruit arrive-t-il tous les jours à la même heure ?

Si le tableau électrique fait du bruit tous les jours à la même heure, il peut s’agir du contacteur tarifs heures pleines/heures creuses qui permet de profiter des tarifs réduits d’Enedis.

Lors du passage du tarif en heures creuses, le contacteur peut émettre un claquement, et inversement lorsque le tarif repasse en heures pleines. Si ce bruit vous gêne, vous pouvez remplacer ce contacteur par un contacteur silencieux.

Information complémentaire

Vérification 2 : le tableau fait-il du bruit quand on appuie sur un bouton-poussoir ?

Si le bruit se produit lorsque l’on appuie sur un un bouton-poussoir, il est possible que vous ayez un télérupteur dans votre tableau électrique.

Un télérupteur permet d’allumer et d'éteindre un circuit d’éclairage depuis plusieurs boutons-poussoirs.

SI ce bruit vous gêne, vous pouvez remplacer ce télérupteur par un télérupteur silencieux.

Information complémentaire

Vérification 3 : le bruit provient-il d’un autre produit ?

Des gestionnaires de piscine, d’arrosage, de chauffage, des horloges, des ronfleurs ou encore des sonnettes peuvent également générer des bruits lors de leur fonctionnement. Si ces bruits vous gênent ou si vous n’arrivez pas à identifier l’origine du bruit, contactez un électricien recommandé.

Information complémentaire

Faites appel à un pro

Nous vous aidons à localiser facilement les électriciens recommandés près de chez vous !

Questions fréquentes

Si le tableau électrique disjoncte, c’est qu’une surtension ou un défaut électrique sont présents dans l’installation. Cette disjonction a pour but de protéger les biens et les personnes. Il est alors rassurant, dans un premier temps, de savoir que le disjoncteur a bien rempli son...
En savoir plus
L’origine du grésillement d’un tableau électrique peut provenir d'une cause simple, comme le désserage des bornes à vis. 
En savoir plus
Un tableau électrique peut claquer pour deux raisons principales : l’actionnement automatique d’un contacteur ou la présence d’un télérupteur commandé par un ou plusieurs poussoirs. Le claquement émis par ces deux équipements est tout à fait normal, mais sachez que vous pouvez...
En savoir plus
Une coupure d’électricité peut provenir de l’arrêt du disjoncteur général, d’un interrupteur différentiel ou d’un disjoncteur divisionnaire. Pour remettre le courant, il convient de repérer l’origine de la coupure afin de résoudre le problème.
En savoir plus
Pour savoir combien coûte un tableau électrique, deux critères sont à prendre en compte. D’une part, vous devez considérer le choix du tableau de répartition lui-même. D’autre part, il faut compter dans votre budget tous les modules de protection qui vont composer ce tableau. Entrons...
En savoir plus
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 (depuis octobre 2015)  impose l’installation de disjoncteurs pour protéger chaque circuit de la maison depuis le tableau électrique. Cependant, les systèmes de protection par fusibles, aussi appelés plombs, sont encore présents dans de nombreux logements. Même si...
En savoir plus
La section de câble d’un tableau électrique est souvent définie en fonction de la puissance du compteur électrique (3, 6, 9, 12 ou 18kVA). En général, la section de câble standard pour un tableau électrique est 16mm2.
En ce qui concerne les différents circuits qui composent votre...
En savoir plus
Imaginez votre installation électrique comme un organisme, avec les circuits en guise de veines, connectées au cœur (votre tableau de protection), indispensables à l’alimentation des membres (les appareils électriques). Le tableau électrique joue en effet un rôle central dans cette...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message