Que faire quand les plombs ont sauté ?

Publication le 19 décembre 2018

Information complémentaire

Les « plombs » ont sauté et c’est la coupure de courant ? Aujourd'hui l'expression "les plombs ont sauté" est à éviter, car erronée, on devrait dire maintenant "les disjoncteurs ont coupé". Que dois-je faire quand les disjoncteurs ont coupé chez moi ? Cela peut être dû à une surcharge électrique, à un appareil défectueux ou encore une coupure de courant généralisée... On vous apporte les solutions.

Information complémentaire

Qu'appelle-t-on les plombs ?

 Le terme « plomb » s’est en effet généralisé pour auparavant désigner les « fusibles », qui sont maintenant remplacés par les « disjoncteurs », car ils sont devenus obligatoires dans les constructions neuves ou grandes rénovations.

Le fusible ou le disjoncteur est un élément clé de votre tableau électrique. L’un comme l’autre coupe automatiquement le courant pour protéger votre installation, par exemple en cas de surcharge ou lors d'un court-circuit sur vos circuits électriques.

Information complémentaire

Fusibles ? Disjoncteurs ? 

Les fusibles et disjoncteurs sont deux dispositifs de sécurité pour protéger des court-circuits et des surintensités. Ils permettent d'éviter les échauffements, les risques d'incendie et donc une détérioration irréversible de l'installation électrique.

  • un fusible n'est pas réarmable : il faut le changer dès qu'il a fondu
  • un disjoncteur est réarmable à volonté, c'est pour cette raison que les disjoncteurs sont devenus indispensables

A noter : suite à l'évolution de la norme NFC 15-100, les coupe-circuits et les fusibles ne sont plus autorisés en neuf et grosse rénovation.

Information complémentaire

D’où vient la coupure de courant ?

Une panne de courant peut avoir plusieurs origines :

  • la panne est peut-être générale. Vous n’avez plus qu’à attendre que le réseau soit rétabli par le fournisseur d'énergie
  • trop d'appareils, il y a une surcharge sur la ligne électrique quand ils fonctionnent tous en même temps
  • l’un de vos appareils électriques est défectueux
  • un circuit électrique présente un défaut d'isolement et provoque donc un court-circuit

Information complémentaire

Comment rétablir le courant ?

Si trop d’appareils fonctionnent en même temps, éteignez-en un avant de relancer le courant général. Si besoin, demandez à votre fournisseur d’augmenter la puissance de votre compteur électrique.

Si la panne vient d’un appareil défectueux, il vous faudra repérer d’où vient le problème. L’opération n’est pas très compliquée, mais sera différente si vous disposez d’un disjoncteur ou d’un porte-fusible. 

Information complémentaire

J’ai des disjoncteurs ! 

Vous devrez tester tous les disjoncteurs :

  • éteignez tous les disjoncteurs
  • réarmez le disjoncteur principal
  • rallumez un par un tous les disjoncteurs, jusqu’à ce que l’un des disjoncteurs refuse de réarmer
  • pour rétablir le courant, vous devrez désarmer ce dernier et rouvrir le disjoncteur principal
  • rallumez tous les autres disjoncteurs
  • une fois le circuit isolé, faîtes appel à un électricien si le défaut ne peut pas être résolu en débranchant le ou les appareils du circuit

Information complémentaire

J’ai des porte-fusibles !

Détecter une panne avec un porte-fusible est assez simple :

1. Coupez le disjoncteur général

2. ouvrez tous les porte-fusibles 

3. tirez tous les fusibles pour trouver celui qui a fondu. Si vous possédez des fusibles avec témoin, vous pouvez voir en un coup d’œil lequel n’a plus sa pastille rouge. Si vous avez des fusibles fils, regardez au milieu si le fil a fondu

4. remplacez le fusible fondu

5. rallumez le disjoncteur principal

Si le fusible saute à nouveau après avoir rétabli le courant, cela veut dire que le circuit qui y est relié n’est plus utilisable. En l'état, faîtes appel à un électricien recommandé.

Information complémentaire

Comment se préparer à une coupure de courant ?


Fini le temps où vous cherchiez une bougie pour vous éclairer en cas de coupure de courant… Aujourd’hui, il est possible de se munir d’une lampe de poche ou de se servir de son portable. Le mieux est encore d’installer des lumières autonomes pour accéder à votre tableau électrique en toute sécurité. 

Information complémentaire

Voyant de balisage autonome 

Les voyants de balisage s’allument automatiquement en cas de coupure de courant et ont une autonomie d’une heure. Placés à des endroits stratégiques, ils vous aideront à trouver votre chemin dans le noir. N’oubliez pas d’en installer près du tableau électrique pour vous éclairer lorsque vous intervenez pour rétablir le courant.

Information complémentaire

Lampe autonome débrochable

En cas de coupure de courant, les lampes autonomes s’allument automatiquement. Par simple pression, vous pourrez les détacher de leur socle et vous en servir comme lampe torche. Avec leur autonomie de deux heures, elles vous permettront d’opérer sur le tableau électrique sans vous presser.

Information complémentaire

Je fais appel à un électricien

Si le courant ne revient pas après ces manipulations ou en cas de problème récurrent, n’hésitez pas à faire appel à un électricien recommandé pour diagnostiquer la panne et la faire réparer.