Information complémentaire

Le saviez-vous ?
Suite à une surtension ou à un dommage électrique, après avoir pris la foudre par exemple, votre disque dur est susceptible de ne plus fonctionner. Imaginez vous en train d'utiliser votre ordinateur quand une coupure de courant survient... Votre disque dur est interrompu soudainement alors qu'il enregistrait les données. Il risque de se bloquer et de rayer le disque : vous venez de perdre toutes les données de votre disque dur...
Pour éviter cela, vous pouvez utiliser un onduleur. Lorsqu'une coupure de courant se produit, l'onduleur vous laisse le temps de sauvegarder vos données avant d'éteindre proprement votre ordinateur.
Information complémentaire



Qu'est-ce qu'un onduleur ?
Un onduleur est un boîtier à brancher sur secteur. Il permet de protéger les appareils électroniques reliés et de corriger les perturbations électriques du réseau par un régulateur de tension. Il est capable de fournir à vos équipements un courant électrique stable, même en cas d’augmentation ou de baisse de tension. Il permet ainsi d’augmenter la longévité de vos appareils numériques, très sensibles à ces perturbations qui sont invisibles pour vous.
Autre avantage présenté par l'onduleur : sa batterie de secours ! À l'aide du logiciel UPS Communicator, il sauvegarde votre travail et éteint proprement votre ordinateur en cas de coupure de courant brutale.
Un onduleur, à quoi ça sert ?



En résumé, l’intérêt de l’onduleur est triple :
- Maintenir les objets connectés fonctionnels, car une coupure de courant peut faire perdre la configuration des appareils
Plusieurs appareils dans votre maison vous indiquent l'heure qu'il est (four, micro-onde, horloge électrique, etc.) et vous devez les régler à chaque coupure de courant ? Lors d'un transfert de vos photos de vacances sur votre disque dur, le réseau a sauté et vous avez tout perdu ? Vous réalisiez le meilleur score en ligne sur votre console de jeu quand la Box a cessé de fonctionner ? Equipez-vous d'un onduleur ! L'onduleur permet de protéger vos appareils connectés et votre Box : la batterie prend le relais en cas de coupure de courant. L'activité de l'appareil est maintenue, il n'y a pas d'extinction brutale pouvant détériorer vos appareils.
- Protéger vos données et assurer une extinction propre de votre ordinateur
Lors d'une coupure de courant plus longue, le logiciel UPS Communicator permet d'enregistrer les données et de lancer la procédure d'extinction "propre" de l'ordinateur. Ainsi, pas de perte de données : photos de vacances conservées, pas de reprogrammation des appareils, et vos parties de jeux vidéo sont sauvegardées !
- Améliorer la durée de vie des équipements, grâce à la fonction parafoudre et à un signal électrique toujours optimal
L'AVR (Automatic Voltage Regulator), situé à l'intérieur de l'onduleur, permet d'ajuster la tension et de fournir un courant électrique stable et de qualité. Les appareils électroniques connectés sont sensibles aux variations de tension (même minimes), ces variations abiment les appareils et réduisent leur durée de vie. L'utilisation d'un onduleur améliore leur longévité.
Information complémentaire



3 bonnes raisons d’installer un onduleur
À la maison, l’onduleur est un précieux allié car il vous permet :
- De protéger vos équipements multimédia, TV, Box et consoles de jeu des perturbations électriques auxquelles ils sont sensibles
- De vous protéger des pertes de données en cas de coupure de courant, en éteignant proprement les appareils protégés à l'aide du logiciel UPS Communicator
- De maintenir les appareils en fonctionnement pendant le temps de la coupure de courant grâce à sa batterie
Information complémentaire

Où placer un onduleur ?
L'onduleur est un produit simple à utiliser, il peut se placer sur ou sous un meuble ou bien sous un écran et être déplacé facilement. Il peut également être utilisé comme une multiprise : il est facile de relier les appareils électroniques que vous souhaitez protéger en les branchant sur les prises dédiées de l'onduleur. A noter que l'onduleur dispose d'un port USB pour recharger son smartphone.
Au quotidien, l'onduleur est aussi bien un outil de bureau qu'une protection des équipements électroniques.
Information complémentaire



L'équipement sensible : votre Box internet
Votre Box cesse de fonctionner ? Ce peut être le résultat d’un orage ou même de perturbations électriques imperceptibles. C’est logique : la Box Internet est l’appareil le plus vulnérable de votre logement. Reliée à la fois au courant fort (par son branchement à la prise secteur) et au courant faible (avec la prise téléphonique ou RJ45), elle est particulièrement sujette à tout dysfonctionnement. Le régulateur de tension à l'intérieur de l'onduleur la protègera contre toute perturbation de signal et autres micro-coupures de courants. De surcroît, il a aussi une fonction de parafoudre qui protège l'équipement branché de l'orage et des surtensions en les absorbant. Découvrez aussi les multiprises avec parafoudre intégré. Une multiprise parasurtenseur protège les équipements contre les surtensions (bloc parasurtenseur).
Information complémentaire

Logiciel UPS Communicator
Le logiciel UPS Communicator permet d'offrir un contrôle du bon fonctionnement de l'onduleur et garantit la sauvegarde des données ainsi que l'extinction de l'ordinateur protégé. Ce logiciel (Windows / Linux) est gratuit et disponible en téléchargement. Pour l’utiliser, il vous suffit de l’installer sur l’ordinateur à protéger et de relier ce dernier au cordon de l’onduleur (via les ports USB).
Information complémentaire

Faites appel à un électricien recommandé
Un onduleur est un matériel électrique qui doit être installé par un professionnel. Un bloc multiprise onduleur fait partie des périphériques informatiques, il est différent d'une multiprise électrique ou encore d'un bloc multiprise classique. Son format est d'ailleurs différent. Pour faire le bon choix près de chez vous, faites appel au réseau d’électriciens partenaires de Legrand. Votre expert saura vous conseiller sur l’équipement adapté à vos besoins et répondre à toutes vos questions.