Brancher une prise de courant sur un interrupteur : monter une prise commandée

Il est tout à fait possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur : cela permet de commander le fonctionnement de la prise en appuyant sur le bouton de commande de l’interrupteur, comme on le fait d’un éclairage.
Le schéma de montage est identique à celui utilisé pour la pose d’un interrupteur simple allumage, à ceci près que la lampe ou l’équipement est remplacé par une prise. Ainsi, il faut savoir que :
- pour brancher un interrupteur, vous devez raccorder la phase sur la borne L et le retour de la prise à une autre borne (borne 1). Le fil neutre et la terre ne sont pas raccordés à l’interrupteur, mais directement entre un tableau électrique et la prise de courant.
- pour réaliser le branchement de la prise de courant, il suffit de connecter le fil provenant de l'interrupteur sur la borne L et les deux autres fils électriques aux bornes dédiées (bleu sur neutre et vert/jaune sur terre provenant du tableau électrique).
Une fois que vous avez branché votre prise de courant à votre interrupteur, la première peut être actionnée d’une simple pression sur le bouton de commande. Ce montage se fait sur un circuit en section 1,5mm² protégé par un disjoncteur 16A (au moins). À noter que vous ajouter jusqu'à 8 prises de courant sur un disjoncteur 16A.
Attention : la norme N FC 15-100 impose des règles concernant le branchement d’une prise à un interrupteur. Vous pouvez connecter jusqu’à 2 prises de courant sur un même interrupteur ; au-delà, il vous faudra utiliser un télérupteur, un contacteur ou tout autre matériel similaire.
Questions fréquentes
A contrario de l’interrupteur témoin, le voyant de celui-ci témoigne de l’état du circuit d’éclairage (actif ou non). Découvrez...
En savoir plus
- Contacteur connecté : contrôlez à distance vos appareils électriques de forte puissance
- Télérupteur connecté : contrôlez à distance les éclairages de votre logement
- Prêt-à-Poser : comment créer une prise commandée sans tirer de fil ?
- Comment se préparer à la fin du type de réseau analogique ?
- Prise
- Eteindre toutes les lumières de la maison avant de partir d’un simple geste
- Contrôler mes lumières depuis mon lit via mon smartphone
- Programmer mes appareils électriques pour faire des économies
- Un réseau numérique performant pour votre logement
- Réseau multimédia filaire et Wi-Fi : tout ce que vous devez savoir
- La maison connectée
- Interrupteur connecté
- Comment choisir mon ampoule connectée ?
- Prise électrique : comment ça marche ?
- Kit d'interphone vidéo Wi-Fi connecté : facilitez la communication et la sécurité

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.