Pourquoi ma sonnette sonne toute seule ?

Alors qu’elle fonctionnait très bien, votre sonnette se met brusquement à faire des siennes. La voilà qui sonne toute seule alors qu’il n’y a personne à la porte, ou qui carillonne sans discontinuer une fois enclenchée !
Lorsque vous êtes confronté à une sonnette qui sonne toute seule, le problème peut donc venir soit du bouton poussoir, soit du carillon, soit d’un problème d’alimentation qui met en cause l’ensemble du dispositif.
Voyons quelles sont vos options face à une sonnette qui sonne toute seule ou qui refuse obstinément de s’éteindre malgré tous vos efforts !

sonnette carillon 700x700

Le fonctionnement d’une sonnette

Pour savoir comment réagir face à une sonnette qui sonne toute seule ou qui a décidé de ne plus prendre de repos, il s’agit d’abord de bien comprendre comment fonctionne cet appareil. Cela vous permettra de savoir précisément quoi vérifier. Jetons un œil au fonctionnement d’une sonnette...

Pour bien comprendre, ce n’est pas la sonnette qui « sonne », mais le carillon qui est incorporé dedans. C’est ce carillon qui émet les sons permettant d’annoncer l’arrivée de quelqu’un. Ainsi pour déclencher la sonnette, le visiteur doit appuyer sur un bouton, appellé "bouton poussoir" : il s’ensuit alors un son ou une petite musique.

Une sonnette qui sonne toute seule : que faire ?

sonnette connectee appui bloquee 1222x559

Première chose à faire face à une sonnette qui sonne toute seule ou ne s’arrête plus : vérifier que le bouton poussoir n’est pas bloqué. Si celui-ci n’a pas retrouvé sa position initiale après avoir été déclenché, cela pourrait expliquer le problème.

Il suffit en effet que le bouton poussoir de votre sonnette ait été pressé un peu trop fortement, ou qu’il soit défectueux, et le voilà qui se coince à moitié. Il en résulte un carillon qui reçoit de mauvaises informations et qui se met à sonner de façon intempestive, ou qui ne s’arrête pas.

Si l’anomalie ne vient pas de l’interrupteur de la sonnette (bouton poussoir), la deuxième chose à faire est de vérifier la source de l’alimentation de la sonnette. Celle-ci peut fonctionner :

  • Avec des piles ;
  • Avec une batterie ;
  • Grâce à un raccordement électrique (via une prise ou directement au tableau électrique).

Dans ces conditions, contrôlez ou changez les piles, mesurez le niveau de charge de la batterie, ou vérifiez l’état du fil électrique qui raccorde votre sonnette au courant. Dans les deux premiers cas, il sera aisé de tester le fonctionnement de la sonnette après changement ou recharge.

srp orange 700x700 1

Contactez le service consommateurs

Dans l’intervalle, déconnectez complètement votre sonnette pour ne plus qu’elle sonne toute seule ou plutôt son carrillon pour que ce dernier cesse de jouer de sa musique sans interruption ! Si elle est intégrée au tableau électrique, il vous suffira d’enclencher le disjoncteur qui lui est associé pour stopper la circulation du courant électrique.

Néanmoins, le problème peut également venir du carillon. Dans ce cas de figure, sachez que vous pourriez risquer de l’endommager en l’ouvrant, ou perdre votre garantie.

Avant toute chose, contactez votre service consommateurs pour tâcher de régler le problème.

part actu domotique electricien certifie 700x700 5

Contactez un professionnel de l'électricité

Si votre problème de sonnette qui sonne toute seule ou qui ne s’arrête plus trouve son origine dans un dysfonctionnement électrique, prenez contact avec un électricien professionnel. Vous en trouverez facilement près de chez vous grâce au service de mise en relation de Legrand.

sonnette video installateur netatmo 700x700

Et s’il était temps de changer votre sonnette ?

Une sonnette qui sonne toute seule ou qui ne s’arrête plus, c’est peut-être un signe qu’il est temps de remplacer votre matériel vieillissant ! C’est, en tout cas, l’occasion d’opter pour un équipement plus moderne.

Legrand vous propose toutes sortes de sonnettes et carillons, simples ou connectés, avec ou sans fil. Jetez un œil à nos sonnettes et carillons pour faire le bon choix !

Questions fréquentes

Tout dépend du type d’appareillage que vous possédez. Un carillon sans fil offre une large gamme de choix, ce qui permet de changer de mélodie régulièrement. À l’inverse, si votre carillon est filaire, vous n’aurez que peu de possibilités de modifier le timbre.
En réalité, toutes...
En savoir plus
L’installation d’un visiophone filaire demande de tirer des câbles depuis la platine qui se trouve dans la rue jusqu’à l’écran installé à l’intérieur de la maison. Si une sonnette était installée auparavant, vous pouvez utiliser les câbles existants de la sonnette pour relier...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit connecté de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus
Le visiophone permet au visiteur d'annoncer sa présence. Il permet aussi au résident : de voir qui sonne à la porte sans pour autant notifier sa présence à son visiteur de décider d’échanger avec lui de lui ouvrir ou non la porte, contrairement à une sonnette ou à un...
En savoir plus
Vous souhaitez sécuriser votre logement en contrôlant l’accès à votre maison ? Répondre au livreur, même lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Savoir qui sonne chez vous et ouvrir à vos visiteurs où que vous soyez ?   Installez ou faites installer un système d’interphone...
En savoir plus
Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus
Vous envisagez de troquer votre ancienne sonnette électrique pour un modèle sans fil, plus pratique à installer ? Reste à savoir quelle sonnette sans fil choisir pour être averti efficacement et agréablement quand un visiteur vient sonner. Et pour cela, vous devez prendre en compte trois...
En savoir plus
Etymologiquement, le mot visiophone est composé de deux mots : « visio » qui vient du latin visio (vision) et « phone » qui vient du grec ancien phônê (voix). Également appelé interphone vidéo, portier vidéo ou kit visiophone, un visiophone permet aux visiteurs d'annoncer leur...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message