Que veut dire visiophone ?

Etymologiquement, le mot visiophone est composé de deux mots : « visio » qui vient du latin visio (vision) et « phone » qui vient du grec ancien phônê (voix). Également appelé interphone vidéo, portier vidéo ou kit visiophone, un visiophone permet aux visiteurs d'annoncer leur présence depuis la rue et de communiquer avec la personne visitée. 

Qu’est-ce qu’un visiophone ?

femme sonne platine rue 938x569
fillette porte chien poste interieur 350x350 kit portier ecran tactile 10 pouces 350x350

Un visiophone est composé de 2 éléments : un poste intérieur situé à l'intérieur du logement et une platine de rue située à l'extérieur à proximité de l'entrée : portail ou portillon.

Le visiophone permet de :

  • voir le visiteur : identifier la personne qui sonne 
  • parler avec le visiteur : échanger avec le visiteur grâce à la fonction audio du visiophone
  • ouvrir : débloquer la gache électrique du portail ou portillon pour laisser l'accès au visiteur 
livreur portail portier livraison 700x700

Visiophone vs interphone audio

Avec un interphone audio, vous pouvez uniquement parler avec le visiteur et lui ouvrir la porte, sans pouvoir le voir. Un visiophone vous permet de voir et de parler avec lui. Vous pouvez même le visualiser, sans être pour autant obligé de lui notifier votre présence, contrairement à interphone classique. 
Il existe aussi des visiophones connectés qui permettent d'avoir un report de visite sur son smartphone. 

sonnette visiophone 700x600

Visiophone vs sonnette 

Il en est de même pour la sonnette qui remplit une fonction bien plus basique qu'un visiophone. Avec une sonnette, le visiteur sonne depuis l'extérieur et un signal sonore (ou carillon) retentit dans la maison. Les habitants sont alertés qu'une personne est présente dehors, devant leur porte, mais ils ne peuvent en aucun cas lui parler ou lui ouvrir l'accès à la maison. La sonnette permet seulement au visiteur de s'annoncer.

Questions fréquentes

Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus
Un câble téléphone 2 fils est le câble à choisir pour l’installation d’un visiophone. Celui-ci doit être de la bonne section. La section dépend de la distance : qui sépare votre poste extérieur et votre poste intérieur ; qui sépare votre poste extérieur et la gâche de votre...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Le visiophone permet au visiteur d'annoncer sa présence. Il permet aussi au résident : de voir qui sonne à la porte sans pour autant notifier sa présence à son visiteur de décider d’échanger avec lui de lui ouvrir ou non la porte, contrairement à une sonnette ou à un...
En savoir plus
Pour choisir votre visiophone, les bonnes questions à se poser sont : Souhaitez-vous uniquement parler avec les visiteurs, les voir et leur parler ? Quelle taille d'écran pour l'écran intérieur souhaitez-vous ? Souhaitez-vous pouvoir piloter l'éclairage extérieur depuis l'écran...
En savoir plus
Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plus
Pour choisir votre visiophone sans fil, assurez-vous que la marque  :  respecte la réglementation en vigueur  possède un Service consommateur disponible pour vous assister si nécessaire possède des contenus types notices et vidéos tutos pour vous aider  que les produits...
En savoir plus
Si votre interphone ou visiophone émettent un sifflement désagréable quand ils fonctionnent, le problème est généralement dû à l'humidité ou à un mauvais réglage des fonctions audio (micro et haut-parleur) de l’appareil. 
2 points à vérifier simplement. 
En savoir plus
Lorsqu’un visiophone se met à sonner tout seul, la cause est probablement une perturbation du câble entre le poste extérieur (côté rue) et le poste intérieur (dans votre logement) du visiophone liée à l'environnement (proximité courant fort, champ éléctromagnétique, etc.). C'est ce...
En savoir plus
Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit connecté de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h - de 8h30 à 17h du 4 au 18 Août 2025 inclus au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message