Accès aux rubriques
Information complémentaire



Tout portail peut-il être commandé depuis un visiophone ?
Pour assurer l’ouverture de votre portail depuis votre visiophone :
- le portail doit comporter une motorisation d’ouverture automatique, et pas seulement une gâche électrique : cette dernière permet de déverrouiller le portail de votre maison, mais pas de l’ouvrir.
- l’automatisme (le moteur) de votre portail doit inclure une entrée de commande contact sec (courant faible), se situant au niveau du bornier qui lui permet de recevoir le courant. Pour vérifier si vous disposez bien d’entrées de commande contact sec, reportez-vous à la notice de votre portail.
Information complémentaire

Quel câblage prévoir entre le visiophone et le portail ?
Le branchement du visiophone au portail automatique requiert :
- un câble téléphonique (câble paires torsadées).
- une gaine pour faire passer les câbles du portier vidéo jusqu’au bornier sur le portail. Elle pourra être encastrée, enterrée ou apparente (protégée alors dans une goulotte étanche). N’utilisez pas une gaine véhiculant déjà un courant fort pour faire passer vos câbles de courant faible.
Autre matériel à prévoir : une pince coupante, une pince à dénuder et un tournevis plat.
Information complémentaire

Étape 1 : préparez vos câbles
- avec la pince coupante, coupez deux fils électriques à la longueur nécessaire pour relier l'interphone vidéo situé à l'extérieur, au moteur de l’automatisme de portail.
- dénudez les deux extrémités de chaque fil.
Information complémentaire

Étape 2 : branchez vos fils sur la platine de rue
- ouvrez la platine du visiophone en ôtant la vis de maintien du bouton poussoir. Sortez le bouton poussoir
- défaites la platine de son socle en ôtant la vis qui la maintient au support
- au dos de la platine, retrouvez le bornier qui comporte déjà le câblage vers votre moniteur intérieur
- sur ce bornier, repérez les bornes G+ et G- (sous l’indication « Gate lock »). Branchez un fil électrique sur la borne G+, et le deuxième sur la borne G-
- faites cheminer vos câbles dans la gaine prévue à cet effet jusqu’au bornier des entrées de commande de votre automatisme de portail
Étape 3 : branchez vos fils sur l’automatisme du portail

- l’ouverture/fermeture du portail automatique par le visiophone se fait par contact sec (courant faible).
- reportez-vous au manuel de votre automatisme de portail pour vérifier qu’il comporte bien une entrée contact sec et, le cas échéant, à quelles bornes relier le câblage issu de votre visiophone vidéo.
- faites passer vos fils dans une gaine, si possible encastrée.
Information complémentaire

Étape 4 : ouvrez votre portail depuis l’écran intérieur
Depuis votre visiophone à l’intérieur de votre domicile, appuyez sur le bouton « portail » afin d’actionner l’ouverture automatique de votre portail.
Questions fréquentes
Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plus Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus Pour choisir votre visiophone sans fil, assurez-vous que la marque : respecte la réglementation en vigueur possède un Service consommateur disponible pour vous assister si nécessaire possède des contenus types notices et vidéos tutos pour vous aider que les produits...
En savoir plus Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus Il existe plusieurs types de visiophones filaires. Le visiophone connecté, vous permettra depuis votre écran intérieur ou depuis votre smartphone : de voir qui sonne chez vous de lui répondre de lui ouvrir le portillon ou portail
Ainsi vous ne raterez plus aucun colis lors du...
En savoir plus Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).
Contrairement aux caméras de...
En savoir plus En effet, tous les interphones ne fonctionnent pas avec une caméra IP installée (en fonction de la version, du modèle etc.).
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...
En savoir plus Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...
Vous souhaitez sécuriser votre logement en contrôlant l’accès à votre maison ? Répondre au livreur, même lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Savoir qui sonne chez vous et ouvrir à vos visiteurs où que vous soyez ?
Installez ou faites installer un système d’interphone...
En savoir plus Le visiophone vidéo connecté (ou interphone vidéo connecté) Classe 300EOS with Netatmo possède un poste intérieur, également appelé moniteur vidéo, design et innovant. En effet, le Classe 300EOS with Netatmo est doté d’un écran tactile couleur vertical 5 pouces qui permet un...
En savoir plus Vous entendez la sonnette, mais le temps d’arriver, le livreur est parti ? Avec le visiophone connecté, fini les problèmes de colis manqués ou de digicode oublié ! Parlez à vos visiteurs depuis votre smartphone ou depuis le moniteur intérieur de votre interphone connecté. Que vous soyez...
En savoir plus 
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.