Quel est le meilleur visiophone filaire ?

Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.

Information complémentaire

Le visiophone filaire pour une meilleure communication

Au moment d’opter pour un visiophone, vous hésiterez peut-être entre un modèle filaire et un modèle sans fil. Si ce dernier est plus simple à installer, le visiophone filaire est quant à lui bien plus stable et assure la continuité de communication en toutes circonstances (longue distance entre la maison et la sonnerie, présence d’arbres ou obstacles pouvant atténuer le signal), pour une expérience de meilleure qualité (résolution de l’image et qualité de la communication).

Si vous avez une sonnette filaire, l’installation d’un visiophone filaire sera par ailleurs largement simplifiée.

Information complémentaire

Solutions connectées complètes

Dans sa gamme de portiers visiophones, Legrand propose des visiophones connectés en kits prêts-à-installer.
Dans une seule et même boîte, vous disposez de tout le nécessaire pour installer votre visiophone connecté. Une fois le matériel mis en place, vous n’avez plus qu’à configurer l’installation avec l’application Home + Security, en suivant les étapes indiquées sur votre smartphone.

Information complémentaire

Classe 300EOS with Netatmo

Vous souhaitez faire installer un visiophone connecté premium ? Faites appel à un électricien certifié par Legrand pour bénéficier des avantages du portier Classe 300EOS with Netatmo ! Ce dernier vous permettra de recevoir une notification sur votre smartphone, via l'App Home + Security, lorsque quelqu'un sonne chez vous. À distance, d'où que vous soyez, vous pourrez alors voir votre visiteur, dialoguer avec lui et lui ouvrir. Le Classe 300EOS with Netatmo intègre l'assistant vocal Alexa. Vous pourrez donc vous adressez directement à lui et lui demander, par exemple, d'ouvrir la porte ou de vous indiquer quelle est la météo. Simple et efficace ! 

Information complémentaire

portier classe 300eos cuisine 700x350
portiers classe 100x 350x350 2 mains homme smartphone exterieur 350x350

Des moniteurs là où vous le souhaitez

L’écran intérieur du visiophone se situe généralement à l’entrée de la maison. Cependant, il est préférable d’installer le moniteur dans la pièce de vie pour répondre facilement et rapidement aux appels. Vous pouvez également brancher d’autres écrans (disponibles à l’unité) afin de pouvoir contrôler qui sonne à votre porte d’où bon vous semble. Vous êtes un cordon bleu ? Alors installez un écran dans la cuisine (découvrez les rallonges, multiprises idéales pour la cuisine). Vous êtes en télétravail à la maison ? Un écran de visiophone dans votre bureau vous évitera des déplacements et vous permettra ainsi d’optimiser votre temps.

Information complémentaire

homme femme sourires bureau 350x350
homme charge courses cuisine 350x350

Une même platine de rue pour deux lieux différents

Une unique platine de rue peut permettre d’accéder à deux lieux indépendants : en câblant et en installant un poste intérieur par logement ou par local, les appels depuis la platine de rue sont différenciés et les accès aux deux lieux, parfaitement autonomes.

Idéal pour une copropriété, un atelier attenant à la résidence principale ou une dépendance sur le même terrain !

Information complémentaire

portail automatique bois 700x350
maison piscine nuit eclairage mc px 350x350 ecran interieur connecte 7pouces blanc 350x350

Des commandes de portail et de luminaires

Depuis votre portier visiophone filaire, et en réalisant les branchements adéquats entre les appareils, vous pouvez contrôler l’ouverture du portillon extérieur, du portail, et même l’allumage des luminaires extérieurs. Il vous est ainsi très facile de donner l’accès à vos invités depuis l’intérieur de la maison, et même de les guider au travers d’un balisage de lumières.

Information complémentaire

Le meilleur visiophone filaire installé par un pro

Votre visiophone filaire aura beau être le meilleur modèle du marché, son installation devra être effectuée avec rigueur pour vous garantir des prestations à la hauteur de vos attentes. Si vous n’êtes pas à l’aise avec ce type d’intervention, n’hésitez pas à faire appel à l’un de nos électriciens certifiés pour vous orienter et installer chez vous le meilleur visiophone filaire.

Questions fréquentes

Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plus
En effet, tous les interphones ne fonctionnent pas avec une caméra IP installée (en fonction de la version, du modèle etc.).
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...
En savoir plus
Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus
Vous souhaitez sécuriser votre logement en contrôlant l’accès à votre maison ? Répondre au livreur, même lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Savoir qui sonne chez vous et ouvrir à vos visiteurs où que vous soyez ?   Installez ou faites installer un système d’interphone...
En savoir plus
Le visiophone vidéo connecté (ou interphone vidéo connecté) Classe 300EOS with Netatmo possède un poste intérieur, également appelé moniteur vidéo, design et innovant. En effet, le Classe 300EOS with Netatmo est doté d’un écran tactile couleur vertical 5 pouces qui permet un...
En savoir plus
Vous entendez la sonnette, mais le temps d’arriver, le livreur est parti ? Avec le visiophone connecté, fini les problèmes de colis manqués ou de digicode oublié ! Parlez à vos visiteurs depuis votre smartphone ou depuis le moniteur intérieur de votre interphone connecté. Que vous soyez...
En savoir plus
L’adresse IP de votre visiophone Easy Kit connecté apparaît pendant la finalisation de l’association de votre écran intérieur avec l’application Door Entry Easy Kit sur votre smartphone, après avoir activé le Wi-fi de l’appareil et l’avoir connecté au réseau Wi-fi de votre...
En savoir plus
Vous souhaitez installer ou faire installer le meilleur interphone vidéo ou visiophone connecté dans votre maison ? Assurez ainsi la surveillance de votre logement et de vos visiteurs et garantissez votre sécurité !   Suivez nos conseils, et choisissez le meilleur portier vidéo...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message