Contrôlez et décidez, grâce au visiophone
Le visiophone est un équipement de la maison qui vous apporte un niveau de confort et de sécurité supplémentaires. Depuis votre écran placé à l’intérieur de la maison, vous avez un visuel direct sur la personne qui vient de sonner, sans qu’elle sache que vous êtes présent au domicile. Vous avez alors tout loisir de décider si vous souhaitez communiquer avec votre visiteur depuis le visiophone et l’inviter à entrer chez vous.

Commandez ouvertures et luminaires
Certains modèles de visiophones disposent de plus de fonctions. Ils donnent la possibilité, en plus de dialoguer avec les personnes se trouvant devant la platine de rue, de commander depuis votre écran intérieur :
- le déverrouillage de la gâche du portillon
- l’ouverture du portail
- l’allumage de luminaire extérieur
La technologie connectée vient compléter ces fonctions quand vous souhaitez y accéder depuis votre smartphone.

Placez l'écran là où vous le souhaitez
De façon générale, l’écran de contrôle qui permet de visualiser les visiteurs se place dans l’entrée de la maison. Toutefois, vous êtes libre de l’installer là où vous l’estimez le plus utile, selon votre mode de vie : la cuisine, le salon, un bureau, etc.
Par ailleurs, avec un système de visiophone connecté, votre smartphone devient une extension de l’écran que vous avez toujours à portée de main.

Solutions connectées complètes
Dans sa gamme de portiers visiophones, Legrand propose des visiophones connectés en kits prêts-à-installer.
Dans une seule et même boîte, vous disposez de tout le nécessaire pour installer votre visiophone connecté. Une fois le matériel mis en place, vous n’avez plus qu’à configurer l’installation avec l’application Door Entry EASYKIT, en suivant les étapes indiquées sur votre smartphone.

Conseils d’un expert
Pour savoir si l’installation d’un visiophone connecté est la solution la plus adaptée à votre situation, demandez conseil à l’un de nos électriciens certifiés. Un professionnel sera le plus à même de vous aider à choisir votre visiophone, ou de vous orienter vers une alternative répondant parfaitement à vos besoins.
Questions fréquentes
Pratique et sécurisant, le visiophone représente un équipement de choix pour la...
2 points à vérifier simplement.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.