Quelle sonnerie choisir pour ma sonnette ?

Tout dépend du type d’appareillage que vous possédez. Un carillon sans fil offre une large gamme de choix, ce qui permet de changer de mélodie régulièrement. À l’inverse, si votre carillon est filaire, vous n’aurez que peu de possibilités de modifier le timbre.
En réalité, toutes les sonnettes ne proposent pas un choix de sonneries, il s’agit donc en premier lieu de vérifier d’abord votre matériel.
 

Information complémentaire

Rappel : le fonctionnement d’une sonnette

Commençons par un rapide rappel du fonctionnement d’une sonnette, car celle-ci est en réalité un « faux ami ». En effet, la sonnette ne sonne pas, puisque c’est le carillon qui émet le son.

La sonnette regroupe donc deux éléments distincts. D’une part, le bouton poussoir ou « bouton de sonnette » qui sert d’interrupteur : c’est sur lui qu’on appuie pour déclencher le mécanisme. Mais d’autre part, ce bouton doit être associé à un carillon qui, lui, produit le son que vous connaissez.

Ainsi, quand vous vous demandez quelle sonnerie choisir, c’est le carillon qui est concerné. Certains carillons filaires n’embarquant qu’un unique timbre, si vous souhaitez modifier celui-ci, il sera donc indispensable de changer le carillon entier, tout en conservant le bouton de sonnette.

Information complémentaire

Kit Essentiel

Si vous possédez un Kit Essentiel, vous trouverez le bouton de sélection de mélodie, derrière le porte étiquette, comme indiqué sur le schéma ci-contre

Information complémentaire

Kit Confort

Si vous possédez un Kit Confort, vous trouverez à l'arrière du récepteur 3 boutons :

  • sélection mélodie (15 mélodies disponibles)
  •  réglage volume
  • appairage sonnette additionnelle 

Sonnette filaire ou sans fil

sonnette carillon filaire et sans fil 1222x569

La gamme de choix des sonneries dépend de la sonnette elle-même (ou plutôt du carillon, donc). Vous avez le choix entre deux types de sonnettes : la version filaire, branchée au courant électrique et la version sans fil.

  • la sonnette filaire relie les deux éléments (bouton et carillon) par des fils électriques. Ce modèle propose généralement peu de mélodies : une ou deux le plus souvent, parfois jusqu’à une dizaine sur certains produits, avec un niveau sonore qu’il est possible de moduler.
  • la sonnette sans fil relie le bouton au carillon par la voie des ondes radio. Ces modèles plus évolués proposent fréquemment un nombre important de mélodies, en fonction du produit : jusqu’à une trentaine de sonneries différentes peuvent être choisies.

Questions fréquentes

Alors qu’elle fonctionnait très bien, votre sonnette se met brusquement à faire des siennes. La voilà qui sonne toute seule alors qu’il n’y a personne à la porte, ou qui carillonne sans discontinuer une fois enclenchée !
Lorsque vous êtes confronté à une sonnette qui sonne toute...
En savoir plus
Pour brancher une sonnette électrique, il s’agit de relier les deux éléments entre eux, puis de les connecter au tableau électrique. Le carillon est au cœur de l’installation : deux fils le connectent au bouton poussoir de la sonnette, deux autres au tableau (le fil de phase « L » et...
En savoir plus
Vous envisagez de troquer votre ancienne sonnette électrique pour un modèle sans fil, plus pratique à installer ? Reste à savoir quelle sonnette sans fil choisir pour être averti efficacement et agréablement quand un visiteur vient sonner. Et pour cela, vous devez prendre en compte trois...
En savoir plus
​Vous êtes tenus de respecter la législation applicable en matière de protection des données personnelles et de respect de droit à l'image et de la vie privée. Vous êtes responsable du respect de toute loi applicable lors de l'utilisation de votre Solution et devez informer vos...
En savoir plus
Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit connecté de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus
Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit connecté de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Le visiophone permet au visiteur d'annoncer sa présence. Il permet aussi au résident : de voir qui sonne à la porte sans pour autant notifier sa présence à son visiteur de décider d’échanger avec lui de lui ouvrir ou non la porte, contrairement à une sonnette ou à un...
En savoir plus
Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plus
Si votre interphone ou visiophone émettent un sifflement désagréable quand ils fonctionnent, le problème est généralement dû à l'humidité ou à un mauvais réglage des fonctions audio (micro et haut-parleur) de l’appareil. 
2 points à vérifier simplement. 
En savoir plus