Choisir ma sonnette

Guide de choix

Installer une sonnette peut sembler anodin, mais un bon choix de modèle et une installation bien pensée garantissent confort et sécurité au quotidien.

Avant de vous lancer, encore faut-il savoir quelle sonnette choisir selon vos besoins et votre installation : filaire, sans fil… Ce guide vous aide à faire le bon choix et à comprendre les bases du branchement pour une mise en place simple et sûre.

Qu'est ce qu'une sonnette ?

Une sonnette est un dispositif qui permet de signaler la présence d’un visiteur à votre porte en déclenchant un signal sonore à l’intérieur du logement. Si le principe reste le même, appuyer sur un bouton pour faire retentir un carillon, il existe aujourd’hui plusieurs types de sonnettes selon vos besoins et votre installation. La sonnette électrique filaire fonctionne grâce à un raccordement direct au réseau électrique, assurant une transmission fiable et continue. La sonnette sans fil, plus simple à installer, utilise des ondes radio pour communiquer entre le bouton poussoir et le carillon, sans nécessiter de câbles.

La sonnette filaire
La sonnette filaire
sonnette electrique 700 x 700

Une solution fiable et durable

La sonnette filaire est le modèle le plus classique et le plus fiable. Elle fonctionne grâce à un raccordement électrique entre le bouton poussoir, placé à l’extérieur, et le carillon, installé à l’intérieur du logement. Deux fils relient ces éléments, tandis que le carillon est lui-même connecté au tableau électrique via un fil de phase et un fil de neutre.

Lorsqu’on appuie sur le bouton, le circuit se ferme et le courant déclenche la sonnerie du carillon. Son installation demande un peu de travaux de câblage, mais une fois en place, elle offre de nombreux avantages : une alimentation continue, aucune pile à changer, une grande fiabilité du signal, et une longue durée de vie. C’est donc une solution idéale pour les habitations où une installation fixe et durable est recherchée.

La sonnette non filaire
La sonnette non filaire
sonnette sans fil700 x 700

Pratique et facile à installer 

La sonnette sans fil séduit par sa simplicité d’installation et son fonctionnement sans câbles. Elle se compose d’un bouton poussoir placé à l’extérieur et d’un carillon positionné à l’intérieur, qui communiquent entre eux par ondes radio. Lorsque quelqu’un appuie sur le bouton, un signal est transmis instantanément au carillon, qui émet alors la sonnerie.

L’installation est très rapide : il suffit de fixer le bouton près de la porte et de brancher ou poser le carillon dans la pièce de votre choix, sans aucun branchement électrique. Fonctionnant sur piles cette solution est idéale pour les locataires ou pour ceux qui veulent éviter les travaux, offrant mobilité, flexibilité et facilité d’entretien tout en assurant une portée suffisante pour la plupart des habitations. Pour un fonctionnement optimal le choix de votre sonnette sans fil doit reposer sur 3 critères. 

Premier critère : la portée 

Au moment de vous demander quelle sonnette sans fil choisir, vous devez absolument prendre en compte la portée, c’est-à-dire la distance qui va séparer les deux éléments constitutifs de la sonnette : le bouton dehors et le carillon dedans.

Les produits ont une portée qui varie grandement, depuis quelques dizaines de mètres jusqu’à 200 ou 300 mètres. Dans ce dernier cas, il s’agit généralement de distances en « champ libre », sans obstacles. Or, chaque mur franchi par le signal contraint à diviser la distance réelle par deux !

Ainsi, une distance affichée de 100 mètres correspond à 50 mètres si la sonnette et le carillon sont séparés par la porte d’entrée. C’est donc un critère crucial, puisque le modèle à choisir dépend de la configuration de votre domicile et de la distance qui va séparer les éléments.

schema non filaire700 x 700

Deuxième critère : l'alimentation

Les sonnettes sans fil fonctionnent à l’aide d’un mode d’alimentation intégré. Il en existe trois types : à piles, à batteries rechargeables ou avec branchement sur une prise de courant (seul le carillon est alors concerné).

Une sonnette à piles ou à batteries a l’avantage de pouvoir être installée n’importe où dans le domicile, y compris dans le jardin, le garage ou la cave. Il suffit de changer les piles ou de recharger la batterie lorsque le besoin s’en fait sentir, généralement après une année d’utilisation.

Une sonnette sur secteur se branche directement sur une prise de courant. Le bon côté des choses, c’est que vous n’avez pas à vous soucier de l’alimentation du carillon et de la nécessité de recharger ou changer les piles. L’inconvénient, c’est que vous n’avez pas le choix de l’emplacement.

Troisième critère : le nombre de carillon

Le dernier critère à prendre en compte pour savoir quelle sonnette sans fil choisir est le nombre de carillons. En effet, une sonnette sans fil permet non seulement de placer le carillon où vous le désirez, mais également d’en mettre plusieurs.

Si vous avez une grande maison et que vous craignez de ne pas entendre le signal sonore de partout, vous pouvez ainsi placer deux ou trois carillons à des endroits différents. Il suffit pour cela de les synchroniser au bouton poussoir. Cela ne vaut bien sûr que pour des logements de taille importante.

La sélection de la sonnerie n’est pas un critère de choix à proprement parler, puisque la plupart des sonnettes sans fil embarquent plusieurs mélodies (jusqu’à une trentaine), ce qui permet d'adapter le signal émis à vos préférences. 

Questions fréquentes

Alors qu’elle fonctionnait très bien, votre sonnette se met brusquement à faire des siennes. La voilà qui sonne toute seule alors qu’il n’y a personne à la porte, ou qui carillonne sans discontinuer une fois enclenchée !
Lorsque vous êtes confronté à une sonnette qui sonne toute...
En savoir plus
Tout dépend du type d’appareillage que vous possédez. Un carillon sans fil offre une large gamme de choix, ce qui permet de changer de mélodie régulièrement. À l’inverse, si votre carillon est filaire, vous n’aurez que peu de possibilités de modifier le timbre.
En réalité, toutes...
En savoir plus
Vous envisagez de troquer votre ancienne sonnette électrique pour un modèle sans fil, plus pratique à installer ? Reste à savoir quelle sonnette sans fil choisir pour être averti efficacement et agréablement quand un visiteur vient sonner. Et pour cela, vous devez prendre en compte trois...
En savoir plus
Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit Wi-Fi with Netatmo de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus
Un visiophone à vision nocturne (ou interphone vidéo avec vision de nuit) repose principalement sur une combinaison de capteurs sensibles à la lumière et d’éclairage infrarouge (IR). Le principe est assez proche de celui des caméras de surveillance nocturne. Il permet de voir dans le...
En savoir plus
Pour choisir votre visiophone, les bonnes questions à se poser sont : Souhaitez-vous uniquement parler avec les visiteurs, les voir et leur parler ? Quelle taille d'écran pour l'écran intérieur souhaitez-vous ? Souhaitez-vous pouvoir piloter l'éclairage extérieur depuis l'écran...
En savoir plus