Comment faire passer les câbles pour installer un visiophone ?

L’installation d’un visiophone filaire demande de tirer des câbles depuis la platine qui se trouve dans la rue jusqu’à l’écran installé à l’intérieur de la maison. Si une sonnette était installée auparavant, vous pouvez utiliser les câbles existants de la sonnette pour relier la platine de rue (à la place du poussoir de la sonnette) à l’écran intérieur (à la place du carillon). Si l’installation filaire n’existe pas, il faudra alors la créer en passant le câble dans une gaine électrique enterrée entre l’intérieur et l’extérieur du logement.

Information complémentaire

Faut-il tirer des câbles pour un visiophone filaire ?

Un visiophone filaire, comme son nom l’indique, fonctionne grâce au raccordement de fils électriques, ce qui implique un certain type d’installation. Si le logement était déjà équipé d’une sonnette filaire, vous disposez alors du raccordement nécessaire. Sinon, vous devrez faire cheminer des fils de l’extérieur vers l’intérieur du logement.

Information complémentaire

Pourquoi choisir un visiophone filaire ?

Le visiophone filaire comporte plusieurs avantages en comparaison à une version sans fil.

Il transmet une image en toutes circonstances, car il ne subit pas les interférences dues aux arbres, à la météo ou à la présence d’autres visiophones ou interphones à proximité.

De plus, le visiophone filaire peut s’affranchir d’une distance importante (jusqu’à 200m) entre la platine dans la rue et l'écran.

Information complémentaire

Pour un visiophone parfaitement installé

Recourir aux services d’un professionnel pour faire passer les câbles de votre visiophone vous fera gagner un temps précieux et vous garantit une installation dans les règles de l’art.

Rendez-vous sur electricien-certifie.fr pour bénéficier de l’expertise d’un spécialiste et profiter de votre nouvel équipement pendant de nombreuses années.

Questions fréquentes

Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus
Un câble téléphone 2 fils est le câble à choisir pour l’installation d’un visiophone. Celui-ci doit être de la bonne section. La section dépend de la distance : qui sépare votre poste extérieur et votre poste intérieur ; qui sépare votre poste extérieur et la gâche de votre...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Le visiophone permet au visiteur d'annoncer sa présence. Il permet aussi au résident : de voir qui sonne à la porte sans pour autant notifier sa présence à son visiteur de décider d’échanger avec lui de lui ouvrir ou non la porte, contrairement à une sonnette ou à un...
En savoir plus
Etymologiquement, le mot visiophone est composé de deux mots : « visio » qui vient du latin visio (vision) et « phone » qui vient du grec ancien phônê (voix). Également appelé interphone vidéo, portier vidéo ou kit visiophone, un visiophone permet aux visiteurs d'annoncer leur...
En savoir plus
Pour choisir votre visiophone, les bonnes questions à se poser sont : Souhaitez-vous uniquement parler avec les visiteurs, les voir et leur parler ? Quelle taille d'écran pour l'écran intérieur souhaitez-vous ? Souhaitez-vous pouvoir piloter l'éclairage extérieur depuis l'écran...
En savoir plus
Si votre interphone ou visiophone émettent un sifflement désagréable quand ils fonctionnent, le problème est généralement dû à l'humidité ou à un mauvais réglage des fonctions audio (micro et haut-parleur) de l’appareil. 
2 points à vérifier simplement. 
En savoir plus
Votre visiophone émet des grésillements, des interférences, des sifflements ou des bruits de friture ?  Les sources de grésillement peuvent être nombreuses :  une perturbation sur le cheminement du câble qui assure la liaison et l'alimentation entre le poste intérieur et le poste...
En savoir plus
Lorsqu’un visiophone se met à sonner tout seul, la cause est probablement une perturbation du câble entre le poste extérieur (côté rue) et le poste intérieur (dans votre logement) du visiophone liée à l'environnement (proximité courant fort, champ éléctromagnétique, etc.). C'est ce...
En savoir plus
Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit connecté de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message