Comment brancher un interrupteur avec un voyant lumineux ?

L’interrupteur à voyant lumineux se caractérise par son voyant allumé en permanence afin de pouvoir le repérer facilement dans l’obscurité.
A contrario de l’interrupteur témoin, le voyant de celui-ci témoigne de l’état du circuit d’éclairage (actif ou non).

Découvrez comment brancher un interrupteur à voyant lumineux.

Information complémentaire

Démonter l’ancien interrupteur

Avant de démonter un interrupteur, par mesure de sécurité, coupez l’électricité au disjoncteur général et vérifiez l’absence de tension à sa sortie. Ensuite, déclipsez la plaque de finition de l’interrupteur avec un petit tournevis plat.

Dévissez les deux pattes de fixation de l’interrupteur et sortez-le de la boîte d’encastrement.

Repérez bien les emplacements des deux fils électriques : le fil de phase relié à la borne L, et le fil de la lampe connecté à la borne 1.

Déconnectez ou dévissez les fils des bornes.

Information complémentaire

Brancher l’interrupteur lumineux
 

Pour brancher l’interrupteur à voyant lumineux Céliane, connectez le fil de phase sur la borne L du nouvel interrupteur lumineux, et connectez le fil de retour lampe sur la borne 1 de l’interrupteur.
Le voyant est déjà intégré à notre interrupteur lumineux Céliane, pas de câblage supplémentaire à prévoir !
Montez ensuite l’interrupteur lumineux Legrand dans sa boite d’encastrement en le vissant à l’aide des vis de cette même boite, puis clipsez l’interrupteur lumineux Céliane sur son support.
Une fois le produit installé, remettez le courant au disjoncteur général et vérifiez le bon fonctionnement du voyant.
Le voyant de l’interrupteur reste allumé en permanence pour le repérer dans le noir, que l’éclairage soit éteint ou allumé.
 

Information complémentaire

Appelez un électricien certifié

Pour tous vos travaux d’électricité, nous mettons à votre disposition les adresses de professionnels qualifiés proches de chez vous. Retrouvez toutes les coordonnées des électriciens certifiés par Legrand sur le site www.electriciencertifie.fr

Questions fréquentes

Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé. Vous devez donc câbler vous-même le voyant.   Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2). Pour le poussoir lumineux,...
En savoir plus
L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus   S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus
Les interrupteurs à voyant ont pour objectif de faciliter le quotidien en fonction des besoins. Il existe sous deux formes : l’interrupteur à voyant témoin, qui -comme son nom l’indique-, témoigne de l’état de la source lumineuse (allumée ou éteinte) ou l’interrupteur à voyant...
En savoir plus
L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus   S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message