Information complémentaire

Vérifier qu’un éclairage distant est bien éteint
L’interrupteur à voyant témoin ne s’allume que si l’éclairage qu’il commande est allumé. Il est particulièrement adapté aux endroits isolés où l’interrupteur est situé hors de la zone éclairée comme une terrasse, un chemin lumineux dans le jardin, une cave, un grenier, un garage ou une buanderie.
C’est en effet en quittant ce type de zone que l’on a le plus tendance à oublier d’éteindre la lumière ! Il suffit de regarder l’interrupteur pour confirmer l’extinction de l’éclairage.
Information complémentaire

Vérifier le câblage de l'interrupteur
Autre explication possible : le câblage de votre interrupteur à voyant témoin a été mal réalisé.
Pour raccorder un interrupteur témoin, il faut suivre les étapes suivantes :
- tirer un fil de neutre entre la lampe et la boîte de l'interrupteur ; le dénuder sur 12 mm puis le raccorder sur la borne (repère N). La connexion est automatique
- raccorder ensuite les fils de phase et de lampe
- fixer l'interrupteur témoin dans la boîte
- il ne reste qu'à fixer la plaque de finition
Information complémentaire

Une solution économique pour se repérer dans la pénombre
L’interrupteur lumineux est muni d’une couronne lumineuse ou de voyants lumineux qui restent allumés en permanence, que la pièce soit éclairée ou éteinte. Ce point lumineux consomme très peu d’électricité et vous permet de repérer facilement l’interrupteur dans l’obscurité afin d’allumer la lumière. Il est particulièrement adapté aux personnes à mobilité réduite ou aux enfants.
Questions fréquentes
A contrario de l’interrupteur témoin, le voyant de celui-ci témoigne de l’état du circuit d’éclairage (actif ou non). Découvrez...
Si votre contacteur est paramétré en Mode Heures Pleines / Heures Creuses:Eteint : Contacteur éteint de manière...
Découvrez...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.