Brancher un interrupteur va-et-vient : les préalables indispensables
Découvrez ci-dessous comment raccorder un interrupteur va-et-vient pour piloter un circuit d'éclairage par un seul point de commande, ainsi que le branchement de deux interrupteurs en va-et-vient pour contrôler l'éclairage dans une pièce depuis deux points de commande.
Information complémentaire

Un seul interrupteur
Pour piloter un circuit d'éclairage par un seul interrupteur, suivez le schéma d'installation ci-dessous pour brancher un interrupteur va-et-vient.
Pour cela il vous faut un fil de phase provenant d'un disjoncteur 10A installé au tableau électrique, un fil entre l'interrupteur simple et la lampe, et le neutre qui revient de la lampe au disjoncteur.
Information complémentaire

Deux points de commande
Pour piloter un circuit d'éclairage depuis deux points de commande, vous avez besoin de deux interrupteurs va-et-vient.
Retrouvez ci-dessous comment brancher deux interrupteurs va-et-vient.
Vous avez besoin d'un fil de phase à brancher sur le premier interrupteur, provenant d'un disjoncteur 10A situé au tableau électrique, deux fils navettes à relier entre les deux interrupteurs, un fil de retour lampe entre le second interrupteur et l'éclairage, puis le fil de neutre qui revient de la lampe vers le disjoncteur.
Information complémentaire

Brancher un interrupteur va-et-vient : comment ça marche ?
Maintenant que vous avez les éléments nécessaires en tête, il est temps de passer au branchement de votre interrupteur va-et-vient. Avant toute chose, veillez à couper l’alimentation générale au disjoncteur en tête d'installation pour votre sécurité, puis vérifiez l'absence de tension sur votre installation avant toute manipulation !
Information complémentaire

Créer un circuit va-et-vient ou remplacer un interrupteur va-et-vient ?
Si vous créez un circuit va-et-vient de toutes pièces, vous aurez besoin de faire passer les câbles et de percer les trous nécessaires à l’aide d’une scie-cloche.
Si vous souhaitez seulement remplacer un interrupteur va-et-vient, il vous suffit d’enlever la plaque et de déconnecter les fils existants.
Étapes de branchement d'un interrupteur va-et-vient pour un seul point de commande

Étape 1 : Repérez vos fils : la phase et le retour lampe
Étape 2 : Prenez votre nouvel interrupteur va-et-vient
Étape 3 : Dénudez les fils (aidez-vous du gabarit situé sur l'interrupteur simple)
Étape 4 : Branchez le fil de phase, provenant du disjoncteur (généralement rouge) sur la borne "L" de l'interrupteur va-et-vient, et le fil qui provient de la lampe sur la borne "1" de l'interrupteur va-et-vient
Étape 5 : Placez le mécanisme dans la boîte d'encastrement en veillant à ce que les fils ne se coincent pas au cours de la manœuvre, et fixez-le
Étape 6 : Installez la plaque de finition Legrand
Étape 7 : Profitez de votre éclairage après avoir remis l'installation sous tension !
Dans tous les cas de figure, il est nécessaire de suivre les instruction indiquées dans la notice du produit.
Étapes de branchement de 2 interrupteurs va-et-vient pour 2 points de commande



Puis, suivez les étapes indiquées ci-dessous :
Étape 1 : Repérez le positionnement des fils présents : la phase (en rouge) et les fils navettes (en orange)
Étape 2 : Munissez-vous du nouvel interrupteur va-et-vient
Étape 3 : Au besoin, dénudez les fils (aidez-vous du gabarit affiché sur l’interrupteur)
Étape 4 : Connectez les fils aux bornes correspondantes : la phase sur la borne L et les deux fils navettes sur les bornes 1 et 2 (sur les interrupteurs va-et-vient Legrand, les connecteurs sont automatiques). L’ordre de branchement des fils navettes n’a pas d’importance
Étape 5 : Placez le mécanisme dans la boîte d’encastrement en veillant à ce que les fils ne se coincent pas au cours de la manœuvre ; la fixation se fait à l’aide de vis ou de griffes suivant modèle ;
Étape 6 : Installez la plaque de finition
Étape 7 : Recommencez cette opération pour le second interrupteur va-et-vient, sachant que cette fois ce n’est plus une phase rouge, mais une phase commandée qu’il faut insérer dans la borne L (reliée à la source d’éclairage).
Quand vous avez terminé votre branchement, remettez le courant. Vous n’avez plus qu’à tester le bon fonctionnement de vos interrupteurs va-et-vient ! En tout état de cause, il est recommandé de suivre à la lettre les instructions de la notice qui accompagne votre interrupteur va-et-vient.
Brancher un interrupteur double allumage en va-et-vient

Si vous avez deux points d’éclairage indépendants dans une même pièce et que vous souhaitez pouvoir les commander depuis des interrupteurs distincts, vous pouvez également choisir de brancher un interrupteur double allumage en va-et-vient.
Un interrupteur double allumage est un mécanisme comprenant deux boutons de commande. Il est utilisé pour piloter deux éclairages depuis un même endroit. Vous pouvez placer deux interrupteurs double allumage et ainsi piloter deux lumières depuis deux endroits différents.
Le schéma de câblage du double va-et-vient est alors plus complexe : il faut relier chaque interrupteur double comme vu précédemment, mais aussi connecter les deux boutons du premier interrupteur à l’aide d’un autre fil de phase, et brancher chaque bouton du second interrupteur à un point d’éclairage distinct.
Tutoriel
Vidéos
Information complémentaire

Prenez conseil auprès d’un professionnel
Comme vous pouvez le constater, brancher un interrupteur va-et-vient peut s’avérer relativement complexe.
Vous pouvez entrer en contact avec un électricien certifié Legrand, près de chez vous. Les éléctriciens du réseau sauront vous conseiller et vous offrir des prestations complètes en respectant toutes les règles de sécurité. Au-delà des interrupteurs, ils pourront aussi vous installer vos prises électriques, vous conseiller pour passer à la maison connectée, vous poser un tableau électrique, etc.
Questions fréquentes
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...
Concrètement,...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.