Différence entre fiche et prise

Les fiches sont des dispositifs mobiles non raccordées aux fils de l’installation, contrairement aux prises, qui sont directement alimentées par les câbles électriques (Phase, Neutre et Terre).
Pour garantir la sécurité de votre logement, toutes les prises de courant doivent être équipées d’une sortie de terre (protection contre les fuites de courant) pour respecter la norme NF C 15-100.
La fiche et la prise électriques doivent être conformes à la charge maximum indiquée (tension et puissance). Par exemple, la fiche sans terre peut alimenter les lampes d’éclairage tandis que les appareils électroniques doivent obligatoirement avoir la protection de terre.
Information complémentaire

Comment reconnaître une fiche mâle et une fiche femelle ?
On les distingue par leur conception différente.
La fiche électrique femelle dispose de cavités tandis que la fiche électrique mâle est équipée de broches saillantes pour s’insérer dans la fiche femelle.
C’est donc en branchant la fiche mâle sur la fiche femelle que la connexion électrique est établie. Le courant provenant du réseau électrique passe par les fils électriques (conducteurs) et permet ainsi l’alimentation de l’appareil.
Information complémentaire

Rôle de la fiche femelle
Les fiches femelles, appelées aussi prolongateurs, permettent de faire la liaison entre 2 fiches mâles.
Il existe également différents accessoires de branchement avec la notion de fiche mâle et femelle : connecteur TV, adaptateurs pour les différentes prises internationales, rallonges, multiprises etc.
Questions fréquentes
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté La norme NF C 15-100 exige un...
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.