Comment changer un fusible dans un tableau électrique ?

La norme NF C 15-100 (depuis octobre 2015)  impose l’installation de disjoncteurs pour protéger chaque circuit de la maison depuis le tableau électrique. Cependant, les systèmes de protection par fusibles, aussi appelés plombs, sont encore présents dans de nombreux logements.

Même si la norme n’impose pas le changement en dehors des constructions neuves et des rénovations, il est vivement conseillé de remplacer les porte-fusibles par des disjoncteurs pour plus de sécurité et de confort d’utilisation.

Information complémentaire

Changer un fusible sur un tableau électrique ancien

Le fusible est une solution de protection des circuits qui a tout à gagner à être remplacée par un disjoncteur. Si un fusible saute dans votre tableau électrique ancien, il vous faudra tester vos fusibles un à un avec un multimètre ou les placer dans un testeur de fusible afin de savoir lequel est en défaut.

Avec un disjoncteur, il n’y a qu’à regarder quelle manette est abaissée, et la réarmer pour réalimenter le circuit en électricité une fois le défaut éliminé.

Information complémentaire

Changer un fusible sur un tableau électrique récent

Même si les fusibles ne correspondent plus aux normes actuelles, certains modèles sont plus récents que d’autres. C’est notamment le cas avec les fusibles à voyants, ou témoins de fusion, qui permettent de repérer immédiatement quel fusible est en défaut.

Après avoir coupé l’alimentation électrique, ouvrez les porte-fusibles l’un après l’autre et vérifiez l’état de la pastille rouge apposée sur le fusible. Si la marque rouge a disparu, alors le fusible est grillé.

Information complémentaire

Pourquoi opter pour un disjoncteur ?

La protection des circuits par fusibles n’est plus aux normes actuelles. En construction comme en grosse rénovation, il vous faudra actualiser tout votre tableau électrique.

Toutefois, même si vous n’êtes pas directement concerné par cette obligation, l’installation de disjoncteurs ne présente que des avantages : une meilleure protection, le ré-enclenchement immédiat du courant et la fin des plombs qu’il faut changer pour rétablir l’électricité.

Information complémentaire

Comment remplacer un porte-fusible par un disjoncteur ?

Remplacer un porte-fusible par un disjoncteur est une opération qu’il vaut mieux confier à un électricien professionnel. Le disjoncteur s’installe en modulaire sur un rail du tableau électrique. Il est impératif de le raccorder correctement aux fils de phase et de neutre.

La moindre erreur lors de la pose du disjoncteur peut avoir des conséquences sur l’intégrité de votre réseau électrique, ainsi que sur la protection des habitants du logement.

Information complémentaire

Faites installer vos disjoncteurs par un expert

Chez Legrand, nous disposons de plusieurs électriciens certifiés que nous référençons en tant qu’experts de nos produits. Faites appel à l’un de ces professionnels pour vous garantir une installation dans les normes et ainsi assurer la sécurité de votre logement. Accédez simplement à leurs coordonnées depuis notre interface electriciens-certifies.fr

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message