Est-ce le contacteur qui claque ?
Si vous possédez un chauffe-eau électrique pour l’alimentation en eau chaude de votre logement, il est intéressant de profiter des tarifs en heures creuses pour son fonctionnement. A cette fin, le contacteur heures pleines/heures creuses ou jour/nuit déclenche le chauffe-eau sur réception du signal heures creuses émis par le compteur. Ceci a pour intérêt de chauffer l’eau de façon économique.
Cette mise en marche peut émettre un claquement sur un contacteur non silencieux. Il est toujours possible de le remplacer par une version silencieuse.
Est-ce un télérupteur pour les lumières qui claque ?
Le télérupteur est un équipement du tableau qui permet l’utilisation de plusieurs boutons-poussoirs pour allumer ou éteindre un même luminaire.
Si votre tableau est équipé d’un télérupteur, alors ce dernier peut émettre un claquement, tout à fait normal, lors de son utilisation.
Il est possible de remplacer ce télérupteur par une version silencieuse.

Faire installer un télérupteur ou un contacteur silencieux
Si le bruit généré par le contacteur ou le télérupteur vous gêne, car proche d’une chambre par exemple, il peut être intéressant de remplacer votre télérupteur ou contacteur par une version silencieuse.
Cette intervention sur le tableau électrique nécessite l’intervention d’un expert qui saura réaliser une installation sécurisée et répondant à la norme.
Pour trouver un électricien recommandé proche de chez vous, rendez-vous sur la page dédiée de notre site.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.