Comment déplacer un tableau électrique ?

Vous envisagez des travaux dans votre logement, et vous aimeriez déplacer votre tableau électrique ? Ou tout simplement, vous souhaitez le replacer dans un endroit où il se verra moins ? Voici ce qu’il faut savoir avant de déplacer un tableau électrique en toute sécurité.

Il est tout à fait possible de modifier l’emplacement d’un tableau électrique, à condition de prendre toutes les mesures de sécurité qui s’imposent. Mais avant de découvrir comment déplacer un tableau électrique, il est nécessaire d’opérer une distinction entre le tableau lui-même et le disjoncteur d’abonné.

Déplacer un tableau, oui, mais pas un disjoncteur général

tableau legendes 1222x569

La question de savoir comment déplacer un tableau électrique doit être précisée. En effet, il s’agit de distinguer deux éléments de votre installation électrique, le tableau électrique et le disjoncteur général (ou disjoncteur d’abonné).

  • Le tableau électrique, aussi appelé tableau de répartition, est le centre névralgique de l’installation. C’est lui qui accueille les dispositifs de protection comme les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs, mais aussi les parafoudres, les télérupteurs, etc.
  • Le disjoncteur d’abonné, ou disjoncteur général/de branchement, a deux fonctions : il permet de couper l’alimentation sur l’ensemble de l’installation, et marque la frontière entre le réseau privé (chez vous) et le réseau public (géré par votre fournisseur d’électricité, ERDF).

Autrement dit, vous pouvez toucher le tableau électrique, mais surtout pas le disjoncteur général. Celui-ci est en-dehors de votre juridiction. Seul un technicien ERDF ou agréé peut le déplacer au cours d’une opération payante. Vous ne devez donc déplacer que le tableau lui-même.

Certaines installations possèdent deux disjoncteurs de branchement : un en limite de propriété installé et géré par ERDF, l’autre à l’intérieur du logement installé par un électricien ou par vous-même. Dans ce cas seulement, vous avez le droit de déplacer ce second disjoncteur.

Une bonne façon de distinguer les deux types de branchement consiste à regarder si le disjoncteur est « plombé », c’est-à-dire si son accès est protégé. Un clip en plastique ou en plomb a été placé par l’installateur sur le capot du disjoncteur, indiquant que celui-ci ne doit pas être manipulé.

Les actions préalables avant de déplacer un tableau électrique

gtl installations 1222x569

Cette précision étant faite, voyons comment déplacer un tableau électrique. Sachez que ce n’est pas une opération facile à réaliser, puisque toutes les arrivées électriques convergent vers le tableau.

Bien sûr, avant de commencer cette opération, il est essentiel de bien couper l’alimentation générale au niveau du disjoncteur d’abonné ! Dans tous les cas et par sécurité, vérifiez qu’il n’y a plus de tension en contrôlant directement les arrivées électriques en amont du tableau, à l’aide d’un multimètre.

Vous devez également prendre soin de replacer votre tableau électrique à un endroit convenable. La norme stipule que le tableau doit se trouver dans un espace technique (virtuel) de 60 cm de large et de 25 cm de profondeur, allant du sol au plafond. La gaine technique doit intégrer cet espace.

Or, ce volume est destiné à l’accueil des éléments de la GTL (tableau électrique, platine de disjoncteur d’abonné et coffret de communication), et rien d’autre. Aucune canalisation de gaz ou d’eau ne doit y passer. Aucune source de chaleur ne doit être située à proximité non plus.

En outre, n’oubliez pas de prendre en compte la hauteur réglementaire pour l’installation du tableau électrique : entre 0,90 m et 1,80 m pour les disjoncteurs divisionnaires (sauf si le coffret dispose d’une porte) et pour le dispositif de coupure d’urgence (généralement le disjoncteur d’abonné).

Enfin, la GTL sert de goulotte pour les câbles. Elle peut occuper tout l’espace allant du sol au plafond, ou n’être positionnée qu’à proximité du sol ou du plafond en fonction des arrivées et des départs de circuits. Référez-vous à la norme NF C 15-100 pour avoir tous les détails.

    Étapes pour déplacer votre tableau électrique

    etapes montages tableau electrique a equiper 1222x569
    • couper l'alimentation principale au disjoncteur d'abonné ;
    • positionner des repères sur chaque circuits électrique ;
    • déconnecter les branchements pour tous les circuits, appareillage par appareillage (fils neutre et phase, bornes de mise à la terre) ;

    • tirer les gaines équipées de fils électriques dans les murs jusqu’au nouvel emplacement ;
    • transférer la GTL (gaine technique du logement) dans son entier – elle est imposée par la norme NF C 15-100, ce qui veut dire que le déplacement du tableau électrique nécessite de transplanter également la GTL, toujours à condition que vous n’ayez pas besoin de toucher au disjoncteur ERDF.

    Information complémentaire

    Contacter un professionnel de l'électricité

    En conclusion, déplacer un tableau électrique reste une opération complexe. Au besoin, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel. Legrand a sélectionné pour vous les électriciens recommandés : cette plateforme vous permet de contacter ceux qui sont installés près de chez vous.

    Questions fréquentes

    Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
    Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il...
    En savoir plus
    La mise à la terre du tableau électrique permet l’évacuation d’une fuite de courant créée par la mise sous tension d’une masse métallique consécutive à un défaut d’isolement. Cette mise à la terre, associée à des dispositifs différentiels, permet d’assurer la protection...
    En savoir plus
    Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez...
    En savoir plus
    Dans une installation électrique, tout commence par le tableau de répartition. Celui qu’on appelle communément tableau électrique ou tableau de protection joue un rôle essentiel, puisqu’il centralise tous les circuits du logement. On considère souvent qu’il s’agit du cerveau de...
    En savoir plus
    Pour savoir combien coûte un tableau électrique, deux critères sont à prendre en compte. D’une part, vous devez considérer le choix du tableau de répartition lui-même. D’autre part, il faut compter dans votre budget tous les modules de protection qui vont composer ce tableau. Entrons...
    En savoir plus
    Imaginez votre installation électrique comme un organisme, avec les circuits en guise de veines, connectées au cœur (votre tableau de protection), indispensables à l’alimentation des membres (les appareils électriques). Le tableau électrique joue en effet un rôle central dans cette...
    En savoir plus
    Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau...
    En savoir plus
    La norme NF C 15-100 régit les installations électriques à basse tension. Elle vise à garantir la sécurité de l’installation et assurer la protection des personnes et des biens. Pour cette raison, elle s’occupe également de savoir à quelle hauteur se place le tableau électrique,...
    En savoir plus
    Legrand vous propose deux options : un tableau électrique à équiper entièrement ou un tableau électrique comportant déjà des dispositifs de protection (pré-équipé).   Le tableau électrique est le centre névralgique de votre installation, il est donc important de le choisir avec...
    En savoir plus
    Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
    En savoir plus

    Besoin d'aide ?
    Contacter le Service Consommateurs

    En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

    Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
    de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

    Envoyer un message