Qu'est-ce que le disjoncteur d'abonné ?

Le disjoncteur d’abonné est un AGCP (Appareil Général de Coupure et de Protection) qui protège l’ensemble de votre installation électrique. Il est placé en tête d’installation, en amont du tableau électrique.
Le disjoncteur d’abonné a un rôle de limitation et de protection. Si la consommation électrique globale du foyer est supérieure à une certaine valeur définie en avance avec votre fournisseur dans votre contrat, il coupe le courant. En cas de défaut d’isolement ou de contact indirect des personnes, il coupe aussi le courant.
Il fonctionne en association avec les interrupteurs ou disjoncteurs différentiels qu'il laisse réagir en 1er, afin de mettre hors tension seulement le circuit concerné par le défaut d’isolement. Le disjoncteur d’abonné sert aussi d’interrupteur général pour couper l’alimentation en cas d’urgence.
La sensibilité du disjoncteur d’abonné est élevée : 500 mA. C’est beaucoup trop pour assurer la protection des personnes. Pour cette raison, il est indispensable de placer des dispositifs différentiels (disjoncteurs ou interrupteurs) d’une sensibilité maximale de 30 mA en amont des circuits.
Le disjoncteur d’abonné : une limite entre deux territoires

Il faut savoir aussi que le disjoncteur d’abonné marque la limite de propriété entre le réseau d’énergie et l’installation électrique du logement. Le réglage du disjoncteur d'abonné est réalisé par Enedis localement ou à distance.
Tout ce qui est situé en amont du disjoncteur est pris en charge par votre fournisseur. Le disjoncteur lui-même est plombé en fonction de la puissance maximale admise par votre contrat d’abonné (15 A, 30 A, 45 A ou 60 A). Vous ne pouvez pas y toucher ou faire intervenir un professionnel indépendant.
La composition de votre GTL

Le « cerveau » de votre installation électrique domestique se trouve sur la gaine technique du logement. Cette gaine est composée de trois parties :
- le disjoncteur d’abonné (ou disjoncteur de branchement), qui nous intéresse ici.
- le tableau électrique (ou tableau de répartition) qui réunit tous les circuits électriques du logement (éclairages, prises, circuits spécialisés…) et les appareillages qui assurent la sécurité des personnes, des circuits et des biens (disjoncteurs, interrupteurs différentiels, parafoudre, etc.).
- le coffret de communication qui vient se placer sous le tableau électrique. Il rassemble les équipements de communication : prises RJ 45, répartiteur TV, répartiteur téléphonique, emplacement pour la fibre optique, etc.
Information complémentaire

Choisir ses appareils
Découvrez les différents appareils qui composent la gaine technique du logement en consultant le guide interactif des tableaux électriques !
Information complémentaire

Contacter un électricien
Tout ce qui se trouve en dessous du disjoncteur d’abonné est régi par la norme N FC 15-100. Vous avez le droit d’intervenir vous-même sur votre installation domestique ou de faire appel à un électricien professionnel. Vous pouvez prendre contact avec un électricien recommandé par Legrand.
Questions fréquentes
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.