Quel disjoncteur pour protéger les circuits de prises de la cuisine ?

Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous vous posez la question de l’installation électrique. Et en particulier des dispositifs de protection : combien faut-il de disjoncteurs pour cette pièce ? Et lesquels choisir pour être certain de sécuriser votre réseau électrique ?

Qu’il s’agisse de rénover votre installation existante ou d’ajouter de nouveaux circuits, le schéma électrique dans une cuisine répond à des règles très spécifiques. Celles-ci sont édictées par la norme NF C 15-100. Voyons quel disjoncteur choisir pour la cuisine en fonction de ce qu’elle nous dit.

Les prises standards

cuisine bois triple prises surface celiane alu satine 1222x569

Dans une installation électrique, chaque circuit doit être protégé par un disjoncteur installé à même le tableau de répartition, sur une rangée elle-même branchée sous un interrupteur différentiel.

Le calibre du disjoncteur associé à chaque circuit est fonction de la puissance maximale cumulée de celui-ci. Par exemple, un circuit standard de prises devra être branché sous un disjoncteur 16 A s’il y a jusqu’à 8 prises, 20 A s’il y a jusqu’à 12 prises (avec des fils de 1,5 mm2 et 2,5 mm2).

La cuisine étant une pièce très particulière, les choses sont différentes. Le circuit de prises de courant dédié à cette pièce ne doit pas dépasser 6 prises et doit être protégé par un disjoncteur 20 A (fil de 2,5 mm2). Mais attention : cela ne concerne pas le branchement des appareils ménagers !

Les appareils ménagers

tab circuits dans cuisine 938x569
schema position prises cuisine 350x350 tab prises dans cuisine 350x350

En effet : les appareils branchés dans la cuisine nécessitent une protection spécifique. Ils font partie de ce qu’on appelle les circuits « spécialisés », parce que chacun d’eux est dédié à un appareil en particulier.

De fait, chaque appareil ménager doit bénéficier de son propre circuit et être branché sous un disjoncteur 20 A max, avec un fil de section de 2,5 mm2. Cela est valable pour :

  • le four
  • le frigo
  • le lave-vaisselle
  • le congélateur
  • le chauffe-eau
  • etc.

Seul un appareil échappe à cette règle : les plaques de cuisson. Parce qu’elles sont très puissantes, celles-ci ont besoin d’être protégées par un disjoncteur spécifique de 32A max. L’épaisseur du câble, elle, doit atteindre 6mm2. Ceci est valable pour tout type de plaques, y compris à induction.

Qu’en est-il de la hotte ? La norme ne précise pas que cet appareil a besoin d’un circuit dédié. Toutefois, ce schéma est recommandé également : un disjoncteur associé permet d’isoler facilement le circuit en cas de problème et d’utiliser la hotte même si d’autres circuits rencontrent des problèmes.

Information complémentaire

Choisir les disjoncteurs pour la cuisine

Pour savoir quel disjoncteur choisir pour la cuisine, il est donc nécessaire de déterminer d’abord quel appareil sera alimenté par chaque circuit. Quelle que soit la taille du logement, 3 circuits spécialisés et dédiés à la cuisine sont nécessaires en vertu de la norme NF C 15-100.

Pour bien choisir vos produits, pensez à consulter notre guide consacré aux éléments du tableau électrique !

L’interrupteur différentiel pour le circuit cuisine

rangee inter differentiel disjoncteurs 1222x569

Une fois que vous savez quel disjoncteur choisir pour votre cuisine, il est bon de préciser que cette pièce revêt une autre particularité au regard de la protection imposée par la norme NF C 15-100.

Cette particularité, c’est le type d’interrupteur différentiel à installer en tête de rangée pour sécuriser l’ensemble des circuits. Le circuit dédié aux plaques de cuisson doit être branché sous un interrupteur différentiel de type A, prévu pour détecter les défauts du courant continu.

Questions fréquentes

Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plus
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les sur intensités. L'installation d'un certain...
En savoir plus
Un disjoncteur est par définition magnétothermique.
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...
En savoir plus
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché...
En savoir plus
Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
La pose de disjoncteurs est indispensable pour toute installation électrique afin d’assurer la protection des circuits et des biens. Le disjoncteur est donc l’un des éléments incontournables de toute installation électrique, au même titre que l’interrupteur différentiel par exemple....
En savoir plus
La norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce...
En savoir plus
Vous souhaitez savoir quel disjoncteur choisir pour un circuit clim ? Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur...
En savoir plus
Le disjoncteur de branchement est l’autre nom donné au disjoncteur d’abonné, ou disjoncteur général. Il vient se placer en amont du tableau électrique et endosse plusieurs rôles, dont celui de dispositif de protection pour l’ensemble de l’installation électrique.

Le disjoncteur...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message