Information complémentaire


Comment fonctionne un disjoncteur en cas de court-circuit ?
Le disjoncteur protège le circuit électrique contre les courts-circuits grâce à sa composante magnétique. L’augmentation soudaine de courant électrique (plusieurs milliers d’Ampères) est la caractéristique d’un court-circuit. Ce court-circuit agit sur la bobine électromagnétique qui provoque l’abaissement de la manette du disjoncteur en position off, coupant ainsi l’alimentation du circuit défaillant.
Information complémentaire

Que fait le disjoncteur en cas de surcharge ?
C’est la composante thermique du disjoncteur qui protège le circuit contre les surcharges. Elle se compose de deux lames (bilame) qui vont se dilater sous l’effet de la chaleur entraînant le mécanisme de coupure.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.