Que faire quand le disjoncteur saute souvent ?

Le disjoncteur, placé directement dans le tableau électrique, a pour but de protéger les circuits qui lui sont associés. Il coupe le courant quand il détecte une surintensité ou un court-circuit.
La première chose à faire est d’identifier l’origine de la coupure qui peut se produire :

  • en cas de surcharge
  • en cas de court-circuit
  • en cas de fuite à la terre
  • ou en cas de problème de réglage

Information complémentaire

composition gtl legendes 700x700
disjoncteur circuit off 700x700 multiprise surchargee 700x700

Le disjoncteur saute en cas de surcharge

Il peut y avoir 2 explications selon la protection impliquée :

  • si c’est un disjoncteur qui déclenche, la surcharge peut être dûe à trop d’appareils branchés sur le même circuit
  • si c’est le disjoncteur d’abonné qui saute, cela peut être lié d’un problème de réglage de puissance. La puissance souscrite n’est peut-être pas adaptée au besoin en électricité de votre habitation (exemple : achat d’un véhicule électrique). Contactez votre fournisseur d’électricité.

Information complémentaire

etincelles fils electriques 350x350
schema cablage lave linge 350x350

La protection saute en cas de court-circuit ou de fuite à la terre

Si, à chaque mise en fonctionnement d’un appareil électrique, comme un grille-pain, le disjoncteur ou la protection différentielle déclenche, 2 causes sont possibles :

  • l'appareil est défectueux (court-circuit interne ou défaut d’isolement)
  • le circuit électrique peut présenter un défaut

Information complémentaire

Pour le savoir :

  • branchez l’appareil sur une prise d’un autre circuit.
    Si le disjoncteur ou la protection différentielle de ce nouveau circuit saute, cela signifie que l’appareil est défectueux.
  • branchez un autre appareil (qui fonctionne normalement) sur le premier circuit : si la protection saute à nouveau, c’est le circuit qui peut être en cause. Dans ce cas, contactez un électricien certifié.

Questions fréquentes

Le disjoncteur divisionnaire peut connaître plusieurs sortes de défaillances : le disjoncteur présente un défaut identifiable visuellement vous soupçonnez un comportement défaillant   Si l’un de vos disjoncteurs saute sans cesse, il est fort possible qu’il y ait un...
En savoir plus
Le disjoncteur divisionnaire protège son circuit électrique des différentes surintensités qui peuvent advenir comme une surcharge ou un court-circuit.
Le fait que le disjoncteur saute prouve qu’il fonctionne bien et qu’il y a ou peut y avoir un défaut électrique. S’il n’est pas...
En savoir plus
Lorsque dans l’environnement du tableau électrique il se fait entendre un bourdonnement ou grésillement, il est nécessaire d’en identifier la cause. Ce type de bruit peut ne pas être anodin et il convient de régler le problème rapidement. Il peut s’agir d’une simple question de...
En savoir plus
Si le disjoncteur saute quand il pleut, cela peut être dû aux surtensions générées par un orage, à une fuite à la terre d’un circuit extérieur ou à la pluie.
Commencez par inspecter votre tableau électrique et repérez l’élément qui a déclenché. Si la coupure ne provient...
En savoir plus
Lors d’un orage, il n’est pas rare de voir des coupures d’électricité se produire, soit au niveau de l’installation de l’habitation ou encore de l’alimentation électrique du quartier. Vous vous demandez alors "Pourquoi mon disjoncteur saute-t-il quand il y a de l'orage ? Un orage...
En savoir plus
Un disjoncteur qui saute dès que l’on allume le four est particulièrement gênant au quotidien. Il y a plusieurs explications possibles : cela peut découler d’un court-circuit il peut y avoir une surcharge il y a peut-être un problème de calibrage   Le disjoncteur...
En savoir plus
Lorsqu’un disjoncteur « saute » la nuit, il peut s’agir simplement d’un bruit provenant du tableau électrique, ou bien d’un disjoncteur qui saute véritablement et coupe le courant.
Une fois que le problème est précisé, il convient de procéder par élimination pour en déterminer...
En savoir plus
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
Si un disjoncteur fait du bruit ou chauffe, il est recommandé de contacter un professionnel de l'électricité. En effet, la situation peut présenter un risque d'incendie. Pourquoi un disjoncteur fait du bruit ou chauffe? C’est sa manière de vous signaler qu’il y a un problème sur...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message