Pourquoi le disjoncteur saute quand j’allume le four et que faire ?

Un disjoncteur qui saute dès que l’on allume le four est particulièrement gênant au quotidien. Il y a plusieurs explications possibles :

  • cela peut découler d’un court-circuit
  • il peut y avoir une surcharge
  • il y a peut-être un problème de calibrage

Le disjoncteur saute pour protéger les biens et éviter les risques d’incendie.

Information complémentaire

Qu’est-ce qu’une surcharge électrique ?

Le disjoncteur saute car il a détecté un problème de surintensité électrique. Il s’est produit une surcharge et une surchauffe des câbles électriques.
Cela peut être le cas lorsque l’on branche un appareil trop puissant pour le circuit : par exemple, en branchant un four mobile sur une prise de courant.

Chaque disjoncteur doit avoir un calibre correspondant au circuit qu’il protège, selon les principes de la norme NF C 15-100. Un défaut de calibrage peut faire sauter un disjoncteur.
Si l’installation électrique est sous calibrée, le disjoncteur détecte une surcharge et saute pour éviter les risques d’altération du matériel.

Information complémentaire

Information complémentaire

Qu’est-ce qu’un court-circuit ?

Le disjoncteur saute car il a détecté un court-circuit.
Lorsque 2 conducteurs électriques rentrent en contact direct accidentellement, cela produit un court-circuit et le disjoncteur saute immédiatement.

Information complémentaire

Contactez un électricien pour résoudre le problème

Mauvais calibrage, surcharge ou court-circuit, dans tous les cas, faites appel à un électricien professionnel qui procédera à la vérification de l’installation électrique.

Questions fréquentes

Le disjoncteur divisionnaire peut connaître plusieurs sortes de défaillances : le disjoncteur présente un défaut identifiable visuellement vous soupçonnez un comportement défaillant   Si l’un de vos disjoncteurs saute sans cesse, il est fort possible qu’il y ait un...
En savoir plus
Si un disjoncteur fait du bruit ou chauffe, il est recommandé de contacter un professionnel de l'électricité. En effet, la situation peut présenter un risque d'incendie. Pourquoi un disjoncteur fait du bruit ou chauffe? C’est sa manière de vous signaler qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
Le disjoncteur divisionnaire protège son circuit électrique des différentes surintensités qui peuvent advenir comme une surcharge ou un court-circuit.
Le fait que le disjoncteur saute prouve qu’il fonctionne bien et qu’il y a ou peut y avoir un défaut électrique. S’il n’est pas...
En savoir plus
Le disjoncteur fonctionne suivant deux caractéristiques : la protection magnétique et thermique. La protection magnétique réagira sous l’effet d’une forte surintensité (court-circuit). La protection thermique se déclenche sous l’effet de la chaleur provoqué par une surcharge. Le...
En savoir plus
Si le disjoncteur saute quand il pleut, cela peut être dû aux surtensions générées par un orage, à une fuite à la terre d’un circuit extérieur ou à la pluie.
Commencez par inspecter votre tableau électrique et repérez l’élément qui a déclenché. Si la coupure ne provient...
En savoir plus
Lorsque dans l’environnement du tableau électrique il se fait entendre un bourdonnement ou grésillement, il est nécessaire d’en identifier la cause. Ce type de bruit peut ne pas être anodin et il convient de régler le problème rapidement. Il peut s’agir d’une simple question de...
En savoir plus
Lors d’un orage, il n’est pas rare de voir des coupures d’électricité se produire, soit au niveau de l’installation de l’habitation ou encore de l’alimentation électrique du quartier. Vous vous demandez alors "Pourquoi mon disjoncteur saute-t-il quand il y a de l'orage ? Un orage...
En savoir plus
Le disjoncteur, placé directement dans le tableau électrique, a pour but de protéger les circuits qui lui sont associés. Il coupe le courant quand il détecte une surintensité ou un court-circuit.
La première chose à faire est d’identifier l’origine de la coupure qui peut se produire...
En savoir plus
Un disjoncteur qui « bipe » n’est pas nécessairement inquiétant mais le bruit peut être gênant quotidiennement. Le bip provient probablement d’un produit électronique dans le tableau électrique. Voici comment trouver l’origine du bruit émis par le tableau électrique.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message