Pourquoi le disjoncteur saute quand il fait chaud ?

Le disjoncteur fonctionne suivant deux caractéristiques : la protection magnétique et thermique. La protection magnétique réagira sous l’effet d’une forte surintensité (court-circuit). La protection thermique se déclenche sous l’effet de la chaleur provoqué par une surcharge. Le dispositif bilame se dilate et provoque l’arrêt de l’alimentation électrique sur le circuit.
La protection thermique peut être plus sensible en cas de fortes chaleurs.

Information complémentaire

S’agit-il d’une surcharge sur le circuit ?

Lorsqu’il fait très chaud, ventilateurs et climatiseurs s’additionnent sur les prises électriques, mettant à l’épreuve les circuits électriques.
Un disjoncteur qui saute lorsqu’il fait chaud peut être le signe d’un défaut de l’un de ces appareils, de la prise sur laquelle il est relié, ou encore d’un trop grand nombre d’équipements sur un circuit.

Information complémentaire

Votre tableau électrique est-il soumis à des températures excessives ?

La température de fonctionnement de référence d’un disjoncteur est normativement de 30° C. À des températures plus élevées, la sensibilité thermique du disjoncteur augmente. En effet, soumis à une température ambiante de 40° C un disjoncteur 10 A déclenchera autour de 9,5 A.
Il faut, dans ce cas, mieux répartir les charges entre disjoncteurs en ajoutant un disjoncteur supplémentaire, par exemple.

Information complémentaire

Faites appel à un professionnel

Un électricien pourra diagnostiquer précisément votre installation et vous proposer des solutions adéquates. Par exemple, améliorer la ventilation de votre local, déplacer votre tableau ou encore rééquilibrer les charges. Pour ce faire, contactez un électricien certifié Legrand proche de chez vous.

Questions fréquentes

Si le disjoncteur saute quand il pleut, cela peut être dû aux surtensions générées par un orage, à une fuite à la terre d’un circuit extérieur ou à la pluie.
Commencez par inspecter votre tableau électrique et repérez l’élément qui a déclenché. Si la coupure ne provient...
En savoir plus
Lorsque dans l’environnement du tableau électrique il se fait entendre un bourdonnement ou grésillement, il est nécessaire d’en identifier la cause. Ce type de bruit peut ne pas être anodin et il convient de régler le problème rapidement. Il peut s’agir d’une simple question de...
En savoir plus
Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plus
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
En savoir plus
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce...
En savoir plus
Un disjoncteur vient se placer dans le tableau électrique dans le but de protéger un circuit donné. Quand il détecte une surcharge ou un court-circuit, il coupe (disjoncte) le courant (l'électricité) pour éviter que les appareils branchés ou les circuits ne subissent des dommages. Il est...
En savoir plus
Vous souhaitez savoir quel disjoncteur choisir pour un circuit clim ? Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message