Comment savoir si un disjoncteur est HS ?

Le disjoncteur divisionnaire peut connaître plusieurs sortes de défaillances :

  • le disjoncteur présente un défaut identifiable visuellement
  • vous soupçonnez un comportement défaillant

Si l’un de vos disjoncteurs saute sans cesse, il est fort possible qu’il y ait un problème dans votre installation (dimensionnement, choix de disjoncteur ou puissance inadaptée).

Information complémentaire

Si le disjoncteur est physiquement cassé

Si visuellement, vous détectez un problème sur le disjoncteur, comme par exemple le fait que la manette soit cassée, le boitier abimé ou encore des vis détériorées, il convient de le changer au plus vite. En effet, le disjoncteur doit être en parfait état de marche pour jouer son rôle de protection et doit permettre à l’occupant de le manipuler en toute sécurité.

Information complémentaire

Contrôlez visuellement l’état général du tableau

Si vous avez un doute sur le fonctionnement d’un disjoncteur, coupez le courant au disjoncteur d’abonné puis ouvrez votre tableau électrique pour inspecter les disjoncteurs et les fils.
Si vous constatez visuellement du charbonnage (traces noires), un fil desserré ou d’autres anomalies, faites appel à un électricien certifié qui pourra réaliser un diagnostic précis de l’installation. Il déterminera l’origine de l’anomalie et remplacera les éléments concernés.

Information complémentaire

Tester le disjoncteur avec un multimètre

Pour vérifier qu’une panne vient d’un disjoncteur, testez la continuité par pôle entre l’amont (alimentation) et l’aval (sortie) avec un multimètre.

Vérifiez, une fois l’alimentation coupée et le disjoncteur démonté :

  • manette abaissée : l’absence de continuité entre amont et aval
  • manette relevée : la continuité entre amont et aval

Cela permet de vérifier que les fonctions mécaniques du disjoncteur (fonctionnement de la manette et isolement du circuit) sont opérantes.

Information complémentaire

Pour votre sécurité, ces manipulations ne sont pas à réaliser sous tension.
En aucun cas il ne faut tenter de générer un défaut volontaire sous tension (exemples : court-circuit entre phase et neutre, brancher intentionnellement un appareil défectueux ou non adapté, etc.).
Il convient de prendre toutes les précautions de rigueur ou de faire appel à un électricien certifié.

Information complémentaire

En cas de doute, contactez un électricien

Si un disjoncteur ne cesse de couper, c’est justement parce qu’il vous protège : votre installation n’est probablement pas adaptée.
Vous avez le moindre doute quant au bon fonctionnement de votre installation et vous ne maîtrisez pas les fondamentaux en électricité ? Ne prenez pas de risque inutile. Un électricien certifié saura diagnostiquer l’ensemble de votre installation et en assurer le bon fonctionnement.

Questions fréquentes

Si un disjoncteur fait du bruit ou chauffe, il est recommandé de contacter un professionnel de l'électricité. En effet, la situation peut présenter un risque d'incendie. Pourquoi un disjoncteur fait du bruit ou chauffe? C’est sa manière de vous signaler qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
Lorsqu’un défaut électrique, comme une surcharge ou court-circuit, est détecté au sein de l’installation électrique, le disjoncteur a pour mission de couper l’alimentation du circuit auquel il est relié.
Le disjoncteur assure un rôle de protection des biens, et coupe...
En savoir plus
Le disjoncteur divisionnaire protège son circuit électrique des différentes surintensités qui peuvent advenir comme une surcharge ou un court-circuit.
Le fait que le disjoncteur saute prouve qu’il fonctionne bien et qu’il y a ou peut y avoir un défaut électrique. S’il n’est pas...
En savoir plus
Le disjoncteur fonctionne suivant deux caractéristiques : la protection magnétique et thermique. La protection magnétique réagira sous l’effet d’une forte surintensité (court-circuit). La protection thermique se déclenche sous l’effet de la chaleur provoqué par une surcharge. Le...
En savoir plus
Si le disjoncteur saute quand il pleut, cela peut être dû aux surtensions générées par un orage, à une fuite à la terre d’un circuit extérieur ou à la pluie.
Commencez par inspecter votre tableau électrique et repérez l’élément qui a déclenché. Si la coupure ne provient...
En savoir plus
Lorsque dans l’environnement du tableau électrique il se fait entendre un bourdonnement ou grésillement, il est nécessaire d’en identifier la cause. Ce type de bruit peut ne pas être anodin et il convient de régler le problème rapidement. Il peut s’agir d’une simple question de...
En savoir plus
Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plus
La hotte de votre cuisine doit être raccordée à une prise électrique. Le circuit électrique sur lequel se trouve cette prise doit être protégé par un disjoncteur 20A avec une section de fils de 2,5mm². De plus, la prise qui alimente la hotte doit être placée au minimum à 1,80m du...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message