Quel disjoncteur pour une hotte ?

La hotte de votre cuisine doit être raccordée à une prise électrique. Le circuit électrique sur lequel se trouve cette prise doit être protégé par un disjoncteur 20A avec une section de fils de 2,5mm².

De plus, la prise qui alimente la hotte doit être placée au minimum à 1,80m du sol fini.

Ces réglementations sont imposées par la norme NF C 15-100, qui regroupe toutes les directives et recommandations pour les installations électriques neuves ou entièrement rénovées.

Norme sur le nombre de prises dans la cuisine

legrand schema nombre prises cuisine 1222x569

La cuisine est l’une des pièces où l’alimentation électrique est la plus importante.

Il est donc essentiel de suivre les instructions normatives, non seulement pour votre sécurité, mais aussi pour votre confort.

En effet, pour une cuisine fonctionnelle, la norme NF C 15-100 recommande d’installer :

  • pour une cuisine de moins de 4m² : minimum 3 prises
  • pour une cuisine de plus de 4m² : minimum 6 prises (dont 4 minimum au niveau du (ou des) plan(s) de travail

Remarque : la hotte n’est pas comptabilisée parmi les prises du plan de travail

Information complémentaire

Différents circuits pour différents usages

Tous les circuits qui composent votre installation électrique ne sont pas protégés de la même manière. Tout dépend du type d’équipement et de son usage.

Ce tableau vous permet d’identifier pour chaque circuit :

  • la section de fils à utiliser
  • les disjoncteurs à associer
  • le nombre d’appareils maximum

À savoir : notez que les coupe-circuits (fusibles) sont désormais interdits en neuf et en grosse rénovation. L’installation de disjoncteurs est donc obligatoire.

Information complémentaire

Installer un circuit pour la hotte

La hotte ne fait pas partie des circuits dits spécialisés. Cependant, il reste un appareil spécifique, au même titre qu’un lave-vaisselle.

Il est donc souvent recommandé de lui attribuer un disjoncteur dédié.

Il sera par conséquent plus facile d’intervenir dessus en cas de changement ou de défaut.

Si vous projetez de faire des travaux de rénovation, pensez à contacter l’un de nos électriciens certifiés pour une installation sécurisée et conforme à la norme.

Questions fréquentes

Le disjoncteur est l’un des dispositifs essentiels à la sécurité de votre installation électrique. Il protège les biens matériels de votre habitation. Il assure la coupure en charge d’un circuit en cas de surcharge ou de court-circuit. Bien choisir son disjoncteur en respectant...
En savoir plus
Le disjoncteur protège son circuit des surintensités en le coupant en cas de défaut. Celui-ci peut se traduire par un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou par une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). Le disjoncteur coupe le circuit afin d’éviter les...
En savoir plus
Le disjoncteur, placé directement dans le tableau électrique, a pour but de protéger les circuits qui lui sont associés. Il coupe le courant quand il détecte une surintensité ou un court-circuit.
La première chose à faire est d’identifier l’origine de la coupure qui peut se produire...
En savoir plus
Un disjoncteur qui saute dès que l’on allume le four est particulièrement gênant au quotidien. Il y a plusieurs explications possibles : cela peut découler d’un court-circuit il peut y avoir une surcharge il y a peut-être un problème de calibrage   Le disjoncteur...
En savoir plus
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez...
En savoir plus
Tout circuit électrique doit être équipé d’un disjoncteur qui permet de protéger les biens contre les surintensités et les courts-circuits.
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté   La norme NF C 15-100 exige un...
En savoir plus
Le disjoncteur protège un circuit électrique des surintensités en le coupant en cas de défaut. Ce défaut peut être un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). La coupure au niveau du disjoncteur permet...
En savoir plus
On peut souhaiter changer un disjoncteur pour plusieurs raisons : produit défectueux, changement de la charge nécessitant le remplacement du circuit, rénovation… Si, suite à une coupure, un disjoncteur ne peut pas être réarmé, c’est qu’il est probablement défectueux, ou que le...
En savoir plus
Maison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, l'installation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message