Information complémentaire

Quels sont les effets de la foudre sur votre installation électrique ?
Lors d’un orage les chocs de foudre peuvent provoquer des perturbations magnétiques et électriques. Les cas les plus courant sont l’impact de foudre sur une ligne électrique ou impact de foudre au sol dans un environnement proche de l’habitation. Dans ces deux cas, l’installation électrique est perturbée soit en amont sous forme de surtension, soit en aval sous forme de retour par la terre.
Information complémentaire

Quel type de disjoncteur saute pendant un orage ?
Si le disjoncteur saute pendant l’orage, il se peut que la foudre soit tombée à proximité de votre installation et ait fait réagir vos protections électriques.
Quand il y a de l’orage, c’est majoritairement le disjoncteur général ou un interrupteur différentiel qui saute.
Information complémentaire

Comment éviter que le disjoncteur saute ?
Que faire si le disjoncteur saute trop souvent ? Pourquoi mon disjoncteur différentiel saute-t-il quand il pleut ? Selon la région de la résidence et selon l’environnement proche de l’habitation, l’installation d’un parafoudre est recommandée, voire obligatoire.
Dans tous les cas, si votre disjoncteur saute de manière régulière et ceci à chaque orage, il convient de contacter un électricien professionnel pour que celui-ci diagnostique l’installation électrique.
Tutoriels
Vidéos
Questions fréquentes
Une fois que le problème est précisé, il convient de procéder par élimination pour en déterminer...
Le fait que le disjoncteur saute prouve qu’il fonctionne bien et qu’il y a ou peut y avoir un défaut électrique. S’il n’est pas...
Commencez par inspecter votre tableau électrique et repérez l’élément qui a déclenché. Si la coupure ne provient...
La première chose à faire est d’identifier l’origine de la coupure qui peut se produire...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.