Que faire quand un interrupteur fait sauter le courant ? 

Si le courant saute sans cesse chez vous à cause d’un interrupteur, c’est qu’il y a un défaut dans votre installation : soit il y a un court-circuit, soit votre interrupteur est hors d’usage.

Dans un 1er temps, nous vous invitons à tester votre lampe ! Retirez votre lampe du circuit d'éclairage et vérifiez si votre disjoncteur saute toujours. Si le disjoncteur ne saute plus, il faut envisager de changer votre lampe.

Le problème persiste ? Il est alors temps de vérifier le branchement de votre interrupteur. On vous explique comment plus bas !

Vous avez aussi la possibilité de faire intervenir un électricien certifié Legrand qui effectuera le diagnostic de votre installation et réalisera les travaux de mise en conformité nécessaires.
 

Information complémentaire

changer interrupteur celiane
changer interrupteur celiane 2 changer interrupteur celiane 3

Vérifier le câblage d'un interrupteur et le changer si besoin

Avant toute opération et pour votre sécurité, vous devez mettre le circuit concerné hors tension dans le tableau électrique.

Commencez par retirer la plaque de finition qui habille l’interrupteur. Vous trouverez sous cette dernière une encoche permettant de faire levier avec un tournevis plat. Vous avez désormais accès aux vis qui maintiennent le support, dévissez-les. Retirez le support et l’interrupteur de la boîte d’encastrement. Vous pouvez désormais vérifier que les fils sont bien connectés dans les bornes de l'interrupteur. Si tel est le cas, poursuivez les étapes et changer votre interrupteur.

Important : repérez bien le branchement des fils avant de déconnecter les fils insérés dans les bornes ! Cela vous sera utile pour câbler le nouvel interrupteur.

Vous pouvez désormais connecter votre nouvel interrupteur en câblant de nouveau les fils existants, en prenant soin d’adapter le câblage au type de circuit.
 

Information complémentaire

Contacter un électricien

Le diagnostic de votre installation, ou le changement de votre interrupteur vous semblent un peu compliqués ? Grâce au réseau d’électriciens certifiés par Legrand, trouvez près de chez vous un professionnel de l'électricité. Il vous aidera à identifier la cause du défaut électrique et à réaliser vos travaux en électricité. Du conseil à la pose, laissez vous guider !

Questions fréquentes

Vous aimeriez changer votre interrupteur pour un autre modèle ? Vous envisagez d’installer une commande dotée de fonctionnalités différentes (allumage ou extinction automatique, par exemple) ?
De nombreuses raisons peuvent vous pousser à démonter un interrupteur : un dysfonctionnement,...
En savoir plus
Avant de procéder au changement d’un interrupteur, la première chose à faire est de couper l’alimentation au disjoncteur général et de s’assurer de l’absence de tension à sa sortie. Procédez dans cet ordre : la plaque de finition qui entoure l’interrupteur est amovible :...
En savoir plus
Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis...
En savoir plus
Un interrupteur va-et-vient permet de contrôler un circuit d'éclairage dans une pièce par un seul point de commande. Si vous avez besoin de deux points de commande pour piloter un même circuit d'éclairage, vous devez dans ce cas installer deux interrupteurs va-et-vient.
Découvrez...
En savoir plus
L’interrupteur va-et-vient est une solution très pratique pour commander un éclairage depuis 2 endroits d’une pièce. Il peut toutefois arriver qu’un va-et-vient devienne inutile en fonction des évolutions dans la maison. Il est alors possible de supprimer l'un des interrupteurs qui...
En savoir plus