Comment doit-on s'y prendre pour démonter un interrupteur Legrand ?

Vous aimeriez changer votre interrupteur pour un autre modèle ? Vous envisagez d’installer une commande dotée de fonctionnalités différentes (allumage ou extinction automatique, par exemple) ?
De nombreuses raisons peuvent vous pousser à démonter un interrupteur : un dysfonctionnement, pour changer la plaque, pour changer la fonction... Vous pouvez remplacer un modèle ancien pour un interrupteur flambant neuf, passer à la gamme supérieure (passer de Mosaic à Céliane), choisir un modèle plus innovant, ou simplement vouloir nettoyer l’intérieur de votre interrupteur.
Quelle que soit la nature exacte de votre projet et le produit vers lequel vous portez votre choix (à extinction automatique, avec variateur de lumière, à voyant lumineux, etc.), la première chose à faire consiste à démonter votre interrupteur dans les règles. Voyons comment faire.

Étapes pour démonter un interrupteur

etapes demontage inter 1222x569

Étape 1 : avant toute chose, il est indispensable de mettre le circuit concerné hors tension. Pour ce faire, accédez à votre tableau électrique et coupez l’alimentation en enclenchant le disjoncteur dédié.

Étape 2 : retirez la plaque de finition qui habille l’interrupteur (une encoche prévoit de faire levier avec un tournevis plat) 

Étape 3 : les vis qui maintiennent le support sont alors accessibles, dévissez-les 

Étape 4 :  enlevez le support et l’interrupteur de la boîte d’encastrement 

Étape 5 :  repérez bien le branchement des fils : décâblez votre interrupteur en déconnectant soigneusement les fils insérés dans les bornes (grâce à un tournevis ou en appuyant sur les poussoirs des bornes automatiques, selon les modèles). Cela peut vous servir si vous comptez installer un nouvel interrupteur

Information complémentaire

cablage inter mur obturateur celiane 1222x569

Quand cette opération de démontage de votre interrupteur Legrand est terminée, vous avez deux possibilités...

  • Premièrement, vous pouvez connecter votre nouvel interrupteur en câblant de nouveau les fils existants, en prenant soin d’adapter le câblage au type de circuit.
  • Deuxièmement, si vous souhaitez condamner votre interrupteur ou finir les travaux plus tard, vous prendrez soin d'isoler chaque fil avec un isolant et vous protégerez l'ensemble de toute manipulation en plaçant un obturateur Legrand. Celui-ci vient couvrir la boîte d’encastrement et permet de dissimuler les fils électriques, à des fins de sécurité comme d’esthétique.

Une fois que vous avez terminé, remettez le courant au niveau du tableau électrique (et testez votre nouvel interrupteur le cas échéant).

Information complémentaire

Contacter un professionnel

Pour plus de sécurité, n’hésitez pas à contacter un électricien recommandé : Legrand vous propose des professionnels près de chez vous via la plateforme dédiée.

Quel interrupteur choisir en remplacement ?

mockup ordi mon interrupteur 1222x569

Si vous envisagez de démonter un interrupteur Legrand dans le but de le remplacer par un autre modèle, un grand nombre de possibilités s’ouvre à vous : en fonction des gammes et des fonctionnalités. Vous pouvez choisir :

Jetez un œil au guide de choix d’interrupteurs pour sélectionner les modèles qui correspondent le mieux à vos besoins et vos envies. Si vous envisagez l’installation d’un variateur de lumière ou d’un interrupteur à extinction automatique, référez-vous à nos tutoriels dédiés.

Surtout, n’oubliez pas de prendre connaissance du contenu de la norme N FC 15-100 avant toute intervention sur votre circuit électrique ! Vous saurez ainsi quelles précautions prendre et comment sécuriser votre installation.

Tutoriel

Installer un interrupteur Legrand

Questions fréquentes

L’interrupteur temporisé contrôle la durée de fonctionnement de toutes sortes d'appareils électriques : lampe, radiateur, ventilateur… Il fonctionne comme une minuterie : vous appuyez sur le bouton de l'interrupteur mural et l’appareil restera allumé quelques minutes avant de...
En savoir plus
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les courants de fuite. Un courant de fuite survient si l'isolation d'un appareil électrique ou si la mise à la terre est défectueuse. Au-delà d'une certaine intensité électrique, le courant de fuite devient dangereux. Les...
En savoir plus
Un interrupteur a pour but de commander un éclairage. L'interrupteur peut réaliser 2 fonctions avec la même référence : interrupteur simple ou interrupteur va-et-vient.
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
En savoir plus
La pièce a été refaite à neuf, la décoration a été revue de A à Z. Il ne vous reste plus qu’à choisir les interrupteurs adéquats ! Mais vous hésitez entre deux gammes d'interrupteurs Legrand : Céliane et Mosaic. Quelles sont les différences ? Céliane propose des fonctionnalités...
En savoir plus
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un...
En savoir plus
Pour commander l'éclairage de l'une des pièces de votre logement, vous hésitez entre un interrupteur mural classique et un variateur de lumière (ou écovariateur).   Sachez qu'un variateur de lumière a un double intérêt, car il permet de : créer une ambiance lumineuse agréable...
En savoir plus
Un interrupteur qui ne fonctionne plus, c’est un problème fréquent. En cause : le disjoncteur qui a sauté ou le dysfonctionnement du luminaire auquel l’interrupteur électrique est relié, dans la plupart des cas. Mais que faire si le souci persiste, ou si un interrupteur ne marche pas...
En savoir plus
Vous oubliez constamment d’éteindre la lumière dans le garage ou au sous-sol ? Vos enfants ont la fâcheuse habitude de laisser leur chambre allumée ? Optez pour un interrupteur à extinction automatique, cet interrupteur s’éteint tout seul pour ne plus avoir à y penser. Et vous ferez...
En savoir plus
Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis...
En savoir plus