Présentation des solutions électriques Legrand
Comme tout le monde, vous avez tendance à oublier d’éteindre les lumières dans certaines pièces ou dépendances ? La solution consiste à installer des interrupteurs qui se chargent de couper le courant dès lors qu’ils ne détectent plus personne dans la pièce. Legrand vous propose deux solutions pour votre installation électrique : l'interrupteur à extinction automatique et l'interrupteur automatique.
L’interrupteur à extinction automatique
Comme son nom l’indique, l’interrupteur à extinction automatique éteint lui-même la lumière, sans que vous ayez besoin de presser de nouveau le bouton poussoir. Doté d’un capteur innovant, il procède seul à l’extinction des feux dès lors qu’il ne détecte plus de mouvement dans la pièce (chambres des enfants, WC, entrée, garage, cave, sous-sol, etc.).

L'interrupteur automatique
L’interrupteur automatique détecte les mouvements d’une personne, par infrarouge, dans un rayon de 180 degrés et sur une distance de 8 mètres. L'éclairage reste éteint, si la lumière naturelle est suffisante. Toutefois l’éclairage s’éteint automatiquement, selon vos réglages, si aucune présence n’est détectée entre 10 secondes et 10 minutes.

Tuto vidéo
Les interrupteurs qui éteignent la lumière tout seul
Des interrupteurs faciles à installer

Outre leurs aspects éminemment pratique, l’interrupteur à extinction automatique et l'interrupteur automatique sont très faciles à installer. Ils ne nécessitent pas de connaissances particulières ni de schémas électriques alambiqués.
Leurs branchements se font de la même façon qu’un interrupteur traditionnel, sans avoir besoin de fils supplémentaires. Vous pouvez également l’installer en va-et-vient, de façon à allumer et éteindre les mêmes éclairages à l’aide de deux interrupteurs distincts. En tout cas, n’oubliez pas de couper l’alimentation générale avant toute intervention sur le circuit électrique !
Une alternative : l’interrupteur éco-variateur

Il existe une alternative à l’interrupteur à extinction automatique. Il s’agit d’un interrupteur éco-variateur : un interrupteur qui permet de réguler l’intensité de la lumière pour l’adapter à vos différents besoins.
L’interrupteur éco-variateur est idéal pour équiper les chambres des enfants : la lumière peut ainsi être utilisée à plein lorsque c’est nécessaire, puis tamisée en soirée pour donner le signal pour aller dormir.
En outre, l’interrupteur éco-variateur peut être programmé pour s’éteindre automatique après une certaine durée, qu’il est possible de régler en amont. Consultez notre tutoriel vidéo pour savoir comment l’installer !
Tuto vidéo
Installer facilement un variateur de lumière
Information complémentaire

Un interrupteur s’éteint tout seul ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer qu’un interrupteur éteigne la lumière de façon involontaire. Il peut s’agir d’un problème touchant l’ampoule à laquelle il est raccordé ; ou de fils électriques défectueux ; ou encore d’un bouton poussoir qui ne fonctionne plus correctement.
Si vous ne parvenez pas à déterminer la cause du problème, prenez contact avec un électricien recommandés parmi les professionnels sélectionnés par Legrand.
Questions fréquentes
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
Brancher une prise de courant sur un...
De nombreuses raisons peuvent vous pousser à démonter un interrupteur : un dysfonctionnement,...
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.