Quelle couleur d’interrupteur choisir ?

Outre sa fonctionnalité, l’interrupteur en intérieur comme en extérieur, est devenu un véritable élément décoratif de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il se décline aujourd’hui dans toutes les couleurs, avec différentes finitions et se compose en fonction de vos besoins et de vos goûts.

inter celiane nickel satine 700x450

Un interrupteur à composer

Un interrupteur est constitué d’un mécanisme habillé d’une plaque extérieure, que l’on appelle habillage ou finition, et muni d’un bouton de commande (simple ou double), nommé le doigt ou enjoliveur. Ces deux éléments existent dans un large choix de coloris.

Une large palette de couleurs et de matières pour répondre à toutes vos inspirations déco

inter doigt flottant prise surface usb celiane galet gris perle 700x425
sdb baroque marbre noir plaques celiane 700x700 celiane laiton satine noir meteore blanc relief 700x700

Envie d’un style chic ou pop ? De tonalités sobres ou originales ? que ce soit pour du neuf ou de la rénovation, il existe un large choix de finitions et de couleurs d’interrupteurs pour vous aider à décorer votre intérieur. La gamme Céliane propose une multitude de fintions de plaque jouant avec des matières.

inter volet roulant celiane chene 700x450

Les doigts ou enjoliveurs se parent de leurs plus beaux atours

Les fonctions de l’interrupteur se déclinent pour leur part en plusieurs finitions selon la gamme choisie. La collection Céliane propose par exemple des enjoliveurs de commande en finition titane, graphite ou blanc à associer avec la plaque. Céliane vous donne le plus large choix de combinaisons pour exprimer pleinement votre créativité !

dessins plaques celiane 700x650

Des interrupteurs modulables

En fonction de vos besoins, vous pouvez regrouper des interrupteurs en choisissant une plaque multiposte. Cette plaque se pose au choix en vertical ou en horizontal afin de se fondre harmonieusement dans votre intérieur. Que vous choisissiez un interrupteur unique ou des interrupteurs regroupés en multiposte, vous pourrez le choisir dans la couleur et la finition de votre choix.

famille logo ec 700x700

Faites appel à un pro

N’hésitez pas à faire appel à un électricien certifié proche de chez vous qui saura vous conseiller sur le choix des finitions de la gamme Céliane.

Questions fréquentes

Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus
L’interrupteur temporisé contrôle la durée de fonctionnement de toutes sortes d'appareils électriques : lampe, radiateur, ventilateur… Il fonctionne comme une minuterie : vous appuyez sur le bouton de l'interrupteur mural et l’appareil restera allumé quelques minutes avant de...
En savoir plus
Pour brancher un interrupteur Legrand, consultez le tutoriel vidéo ou suivez les étapes suivantes : dénudez les fils reliez le fil de phase sur la borne L reliez le fil de retour lampe sur la borne 1 (voir schéma ci-dessous) fixez le mécanisme dans la boîte d’encastrement...
En savoir plus
Pour commander l'éclairage de l'une des pièces de votre logement, vous hésitez entre un interrupteur mural classique et un variateur de lumière (ou écovariateur).   Sachez qu'un variateur de lumière a un double intérêt, car il permet de : créer une ambiance lumineuse agréable...
En savoir plus
Un interrupteur se met brusquement à chauffer ou à grésiller ? Attention, car ce phénomène peut dissimuler un souci qu’il ne faut surtout pas négliger.
Les grésillements et/ou la production de chaleur en provenance d’un interrupteur peuvent avoir deux origines principales, en...
En savoir plus
Vous vous demandez comment faire le bon choix entre un interrupteur ou un interrupteur va-et-vient ? Pour répondre à cette question, il est d’abord nécessaire de comprendre que les deux produits n’ont pas la même utilité. Et que votre choix dépend en réalité du type de circuit que...
En savoir plus
Vous envisagez de (re)faire votre installation électrique et d’installer/changer vos interrupteurs ? Avant de démarrer, vous devez prendre en compte les recommandations formulées dans la norme NF C 15-100 en ce qui concerne la hauteur réglementaire des interrupteurs.
La norme NF C...
En savoir plus
Le bon interrupteur à utiliser avec un télérupteur est un bouton poussoir. Contrairement à un va-et-vient, le bouton poussoir revient automatiquement à sa position initiale après chaque pression et permet de commander le même éclairage depuis plusieurs points de commande. le...
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter un interrupteur sur un câble unique pour simplifier l’usage de vos luminaires, lampes et autres appareils électriques ? Vous souhaitez changer un interrupteur défectueux sur une lampe de chevet ? L’opération est réalisable avec quelques outils. Voici comment...
En savoir plus
L’interrupteur qui commande votre éclairage ne s’actionne plus ? Vous ne pouvez donc plus éclairer la pièce où il est installé. Vous devez par conséquent le remplacer. Voici comment procéder.
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message