Comment installer un interrupteur sur un fil ?

Vous souhaitez ajouter un interrupteur sur un câble unique pour simplifier l’usage de vos luminaires, lampes et autres appareils électriques ? Vous souhaitez changer un interrupteur défectueux sur une lampe de chevet ? L’opération est réalisable avec quelques outils. Voici comment démonter et installer un interrupteur sur un fil.

Information complémentaire

Pourquoi changer un interrupteur sur un fil ?

Il peut arriver qu’il soit nécessaire de changer un interrupteur placé sur un câble électrique relié à un appareil, luminaire, lampe de chevet, etc. Un grésillement ou un temps de latence trop long doivent vous alerter sur un défaut de la commande ou sur une mauvaise connexion des fils. Dans tous les cas, débranchez la prise électrique reliée au secteur, ouvrez l’interrupteur afin de l’extraire du fil électrique, de le changer ou de rectifier la connexion des fils à l’intérieur de l’interrupteur.

Information complémentaire

Comment ouvrir un interrupteur de lampe de chevet ?

Une lampe de chevet possède un câble électrique qui se termine par une fiche à brancher à une prise de courant. À l’intérieur de ce câble, deux fils électriques assurent le fonctionnement de la lampe : la phase, qui est le fil rouge ou marron, et le neutre, qui est le fil bleu. Ces deux fils électriques passent par un interrupteur, placé sur le câble et qui assure l’allumage ou l’extinction de la lampe de chevet.

Pour ouvrir cet interrupteur, dévissez la vis située au dos de celui-ci, ou déclipsez les bords avec un tournevis fin.

Information complémentaire

Installer un interrupteur sur un fil

  • préparez les fils (couper, dénuder). Puis vissez-les sur les bornes de l’interrupteur bipolaire. Faites la même chose de l’autre côté en connectant la phase à la phase, et le neutre au neutre
  • refermez l’interrupteur sur le fil
  • vérifiez son fonctionnement en rebranchant la lampe à une prise et en actionnant l’interrupteur

Information complémentaire

Remplacement du cordon de lampe de chevet

Si le câble actuel est trop abîmé pour être réutilisé, alors optez pour son remplacement complet. Ce cordon est équipé directement d’un interrupteur sur le fil d’alimentation de votre équipement.

Information complémentaire

Un électricien professionnel pour votre sécurité et votre confort

Confiez à un éléctricien certifié par Legrand, l’installation éléctrique de votre interrupteur va-et-vient dans votre logement. C'est la garantie d'une intallation sûre et conforme.

Questions fréquentes

L’interrupteur temporisé contrôle la durée de fonctionnement de toutes sortes d'appareils électriques : lampe, radiateur, ventilateur… Il fonctionne comme une minuterie : vous appuyez sur le bouton de l'interrupteur mural et l’appareil restera allumé quelques minutes avant de...
En savoir plus
La pièce a été refaite à neuf, la décoration a été revue de A à Z. Il ne vous reste plus qu’à choisir les interrupteurs adéquats ! Mais vous hésitez entre deux gammes d'interrupteurs Legrand : Céliane et Mosaic. Quelles sont les différences ? Céliane propose des fonctionnalités...
En savoir plus
Un interrupteur a pour but de commander un éclairage. L'interrupteur peut réaliser 2 fonctions avec la même référence : interrupteur simple ou interrupteur va-et-vient.
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
En savoir plus
Pour commander l'éclairage de l'une des pièces de votre logement, vous hésitez entre un interrupteur mural classique et un variateur de lumière (ou écovariateur).   Sachez qu'un variateur de lumière a un double intérêt, car il permet de : créer une ambiance lumineuse agréable...
En savoir plus
L'interrupteur minuterie est un point de commande unique qui permet d’allumer une source d’éclairage, à l’aide d’une simple pression sur le bouton.
Mais il a une particularité : la lumière s’allume pour une durée limitée. Une fois le délai prédéfini écoulé, le circuit...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus
Contrairement à un interrupteur unipolaire, un interrupteur bipolaire agit simultanément sur les deux fils conducteurs (la phase et le neutre) pour une sécurité optimale en coupant  complètement le champ électromagnétique. En raison de ses avantages, un interrupteur bipolaire peut être...
En savoir plus
Un interrupteur sectionneur est une combinaison de 2 commandes : un interrupteur classique d’une part, un sectionneur d’autre part. Ce dernier sert de commande manuelle pour pouvoir isoler un circuit déjà coupé. Il a pour but de sécuriser une installation électrique. L’expression...
En savoir plus
Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs...
En savoir plus
Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
Concrètement,...
En savoir plus