Que faire quand un interrupteur est bloqué ?

L’interrupteur qui commande votre éclairage ne s’actionne plus ? Vous ne pouvez donc plus éclairer la pièce où il est installé. Vous devez par conséquent le remplacer. Voici comment procéder.

Information complémentaire

disjoncteur circuit off 350x350
disjoncteurs circuit rearme 350x350

Si vous maitrisez les notions élémentaires d’électricité…  

En premier lieu, vérifiez que le disjoncteur qui protège votre circuit électrique est bien enclenché (manette en position haute). Si la manette est en position basse, cela signifie que votre disjoncteur est coupé : remontez la manette afin de le réenclencher puis testez à nouveau votre interrupteur.

Information complémentaire

Votre interrupteur ne fonctionne toujours pas ?

Remettez la pièce hors tension en coupant l’alimentation grâce au disjoncteur principal d’abonné et vérifiez l’absence de tension à sa sortie. Cela vous évitera tout risque de chocs électriques. Vous pouvez désormais démonter l’interrupteur défaillant pour le remplacer.

Information complémentaire

remplacer inter 700x350
demonte ancien inter 350x350 schema cablage inter 350x350

Comment remplacer un interrupteur ? 

Pour ce faire :

  • munissez-vous d’un tournevis plat, d’un tournevis testeur, d’une pince coupante et d’une pince à dénuder.
  • ôtez la plaque de finition grâce au tournevis plat.
  • dévissez l’interrupteur et sortez-le de la boîte d’encastrement.
  • déconnectez les deux fils qui y sont raccordés : le fil de phase (rouge) et le fil de retour de lampe (marron, orange ou violet).

Si besoin, visionnez notre tutoriel ci-dessous qui vous aidera à remplacer votre interrupteur.

Tutoriel

Tuto vidéo

Information complémentaire

Si vous êtes néophyte en matière d’électricité

Ne prenez pas de risque inutile et confiez le travail à un installateur électricien recommandé, qui saura vous conseiller !

Questions fréquentes

Pour assurer votre sécurité, les points d’allumage de vos installations électriques doivent être conformes à la norme NF C 15-100. Si l’un de vos interrupteurs bouge, c’est qu’il est mal fixé ou que la boîte d’encastrement est mal scellée. Vous devez agir rapidement ou faire...
En savoir plus
Une prise de courant ne fonctionne plus – ou n’a jamais fonctionné depuis son installation ? Dans de telles circonstances, vous devez agir en deux étapes : d’abord, rechercher les causes du dysfonctionnement puis, tâcher de réparer ce qui doit l’être, ou contacter un professionnel...
En savoir plus
Lorsqu’une prise de courant fait disjoncter votre installation électrique, la première chose à faire est de chercher d’où vient ce dysfonctionnement. Soit la prise est défectueuse, soit l’appareil branché est endommagé, soit trop d’appareils sont raccordés sur la même prise...
En savoir plus
Quand une prise de courant chauffe ou grésille, voire se met à fumer, c’est que votre installation connaît un problème. Vous ne devez pas prendre ces signes à la légère ! Alors, que faire ?
Vérifier l'état de l'appareil électrique branché à votre prise de courant, il peut être la...
En savoir plus
Une prise de courant qui fonctionne de façon discontinue est un problème qui ne doit pas être négligé. Il est possible que ce défaut de fonctionnement soit lié à la qualité de votre installation électrique.
En savoir plus
Un interrupteur se met brusquement à chauffer ou à grésiller ? Attention, car ce phénomène peut dissimuler un souci qu’il ne faut surtout pas négliger.
Les grésillements et/ou la production de chaleur en provenance d’un interrupteur peuvent avoir deux origines principales, en...
En savoir plus
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
Si un disjoncteur fait du bruit ou chauffe, il est recommandé de contacter un professionnel de l'électricité. En effet, la situation peut présenter un risque d'incendie. Pourquoi un disjoncteur fait du bruit ou chauffe? C’est sa manière de vous signaler qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
Grésillement, bourdonnement, sifflement… entendre une de ses prises de courant faire du bruit est toujours inquiétant. Découvrons ensemble comment identifier la source du problème.
En savoir plus
Depuis 50 ans les prises électriques présentes sur le marché répondent à des normes de protection des personnes pour limiter les risques de chocs électriques. Tout appareillage électrique installé dans les règles de l’art garantit une protection des biens et des personnes. Si votre...
En savoir plus